Ürün seçimi
×

Ayrıntılara git
Parça numarası

Hesabım

×

Paketilenmiş gıdalar: kolaylık sağlar

IMA Fillshape, ERMETIKA makinesinde kullanılan SMC valfleri, SY Serisi

 

IMA Fillshape'in devrim niteliğindeki yiyecek torbası şekillendirme ve doldurma makinelerinde  üretkenliği ve güvenilirliği artırmak için SMC çözümlerinden yararlanıyor.

Esnek plastik torbalar, mükemmel kullanım kolaylıkları nedeniyle dünya çapındaki tüketiciler arasında giderek daha popüler hale geliyor. Kullanışlı ve hafif oldukları için ilk önce bebek maması ambalajlarında popüler hale geldiler, ancak şimdi meyve suları, sporcu içecekleri ve sağlık gıdaları gibi çeşitli diğer ürünlerde yaygın olarak kullanılıyorlar.

Torba ambalaj talebindeki yüksek artış, aynı zamanda, esnek ambalajların rekabetçi bir maliyetle ve kusursuz kalitede üretilmesini mümkün kılmaktadır. Bunun yanısıra, en üst düzeyde hijyen sağlaması ve gıda ürünleri ile uyumlu bir şekilde doldurulabilir olması otomatik paketleme makineleri alanındaki büyük teknolojik yeniliklerden kaynaklanmaktadır.

Güvenilirlik gerektiren üretkenlik

Torba talebindeki patlama, Emilian şirketinin tasarımcılarını bileşen tedarikçilerini tercih etmeye sevk eden, IMA Fillshape'in son teknoloji otomasyon çözümlerine ve güvenilirliğe titizlikle odaklanan yenilikçi makinelerini piyasaya sürmesiyle aynı zamana denk geldi. Bu şirketle aynı vizyona sahip alt sistemler arasında bulunan SMC, önemli bir rol oynamaktadır

Furlotti ayrıca şunları açıklıyor: "Bebek maması endüstrisi her zaman en yüksek düzeyde hijyenik makineler talep etti, ancak kapları doldurmak için gereken hız nedeniyle geleneksel çözümler, hızlı talep artışına ayak uydurmakta zorlandı. IMA Fillshape'te, dakikada 480 poşete veya saniyede 8 poşete kadar hazırlamamıza olanak tanıyan yenilikçi sürekli döner mimariyle birleştirilmiş ultra temiz, aseptik teknolojileri kullanarak üretkenliği kat kat artırabilen makineler geliştirdik. ; ve tüm bunlar, gıda endüstrisinde beklenen sertifikalı kaliteyi sağlamaktadır.”

Torbaların üretimi, ham madde makaralarını kullanarak istenen boyutta torbalar oluşturan özel bir şekillendirme makinesiyle başlar. Bir sonraki makine dolumudur, bu da  sisteminin kalbidir. İlk olarak, makinanın ağzı, içinden istenen miktarda gıda ürününün geçtiği poşete yerleştirilir ve kapatılır, ardından kapak vidalanır ve eksiksiz poşet, tüketici ürünlerine özgü paketleme ve paketlemenin sonraki adımları için hazırdır.

Sürekli çevrim hatlarına yönelik makinelerin üretkenliğindeki artışın, çok büyük ölçekli üretim gereksinimleriyle tutarlı bir hata oranının gereken güvenilirlik üzerinde önemli bir etkisi vardır. Bu nedenle poşetleri biçimlendiren ve dolduran makineler sadece çok hızlı olmamalı, aynı zamanda uygulamada asla aniden durmamalıdır.

Furlotti ayrıca şunları açıklıyor: "Makinelerimizde benimsenen inovatif teknoloji çözümleri, çeşitli doldurma başlıkları, her şeyi gerçek zamanlı olarak kontrol ediyor. İlk olarak, doğal hammaddeler kullandığımız için, ürünün özelliklerinde doğal bir değişkenlik vardır. Örneğin, elma söz konusu olduğunda, her bir meyvenin farklı şeker içeriği, yoğunluğunu önemli ölçüde değiştirir; bu nedenle, bitmiş ürünün ağırlığının her zaman aynı olması garanti edilecek şekilde, her bir dolum başlığı her bir vaka için ayrı ayrı dozajı dengelemelidir. Ek olarak, üretimin tam izlenebilirliği sağlanmalıdır ve makinelerimiz, son tüketiciye kadar müşterilerimizin poşetin içinden geçtiği bireysel doldurma ve kapatılmasına kadar olan süreci izlemesine olanak tanır."

 

Sürdürülebilir tekli malzemeler

Tüm gıda paketleme sektöründeki yeni bir trend, torba kapların özel alanında, son kullanıcılar tarafından daha kolay geri dönüştürülebilen ve bu anlamda sürdürülebilirliğe katkı sağlaması sebebiyle tek malzemeli filmlerin kullanımı giderek arttı.

Bununla birlikte, tekli mazlemeler,Özellikle ısıl işleme tabi tutulduklarında paketleme ve dolum makinelerinde işlenmeleri zorlaştıran doğal özelliklere sahiptir.  Örneğin torbayı oluşturmak için kenarları kapatılırken, bunlar geleneksel malzemelerden daha fazla uzar ve bu da süreci zorlaştırır.

Furlotti, "Yine, ileri teknoloji çözümlerimiz ve SMC'nin makine parçaları, makinelerimizi tekli malzeme kullanımına  uyumlu hale getirmek için çok yardımcı oldu", diye açıklıyor.

Gıda endüstrisi için esnek poşetler yapmak için kullanılan IMA Fillshape KOMPAKTA makinesinin yakından görünüşü

 

“Kompakta" olarak adlandırılan torba şekillendirme makinemiz, yaklaşık on yerine yalnızca 1,5 m uzunluğunda olması sebebiyle, daha önce piyasada bulunan geleneksel çözümlerden çok daha kompakttır. Tekli-malzemelerin son derece kompakt yapısı, uzama durumunu azaltmamızı kolaylaştırır ve böylece daha etkin bir şekilde kontrol edilebilir.

SMC ürünlerinin kompakt olması ve yine SMC tarafından önerilen geniş kapsamlı çözümlerinin, yalnızca yüksek oranda otomatikleştirilmiş olmakla kalmayıp aynı zamanda üretim tesisinde çok az yer kaplayan bir makine oluşturmamıza yardımcı oldu.

Bu, kendilerini kaliteye ve teknolojik yeniliğe adamış iki şirket arasındaki yakın işbirliğinin, birbirlerinin kendi pazarlarında lider konumunu korumaya yardımcı olan başarılı çözümlere nasıl yol açtığının bir başka örneğidir."

Güncel haberleri takip etmek ister misiniz?

Aylık bültenimize kaydolun ve bu tür içerikleri ve daha fazlasını doğrudan posta kutunuza ulaşsın

 

Bizi takip edin 

       

 

İndirilebilir dosyalar

Daha fazla ilham almak ister misin?

Daha fazla ilham almak ister misin?

Başvurunuzu konuşmak ister misiniz?

Başvurunuzu konuşmak ister misiniz?

SMC Uzmanlarının makalelerini kaçırmamanızı öneririz

SMC Uzmanlarının makalelerini kaçırmamanızı öneririz