Kablosuz teknoloji, endüstriyel sektörde, özellikle robot, otomatik güdümlü araç (AGV) ve RFID izleme cihazı uygulamaları gibi bir dereceye kadar hareket kabiliyeti ve özgürlüğün gerekli olduğu mağaza katlarında hızlı bir şekilde benimseniyor. Ancak, bu teknolojinin daha düşük maliyetler ve artan güvenilirlik açısından operasyonlarda gerçek bir fark yaratabileceği daha pek çok alan var.
Alejandro Molinero, Ürün Müdürü, SMC İspanya
EYLÜL 2022
Sağlam ve uyarlanabilir
Belirtilmesi gereken önemli bir nokta, endüstriyel wirelessin evinizdeki Wi-Fi ile aynı olmadığıdır. Teknoloji çok daha sağlamdır ve endüstriyel kullanıma uyarlanmıştır, bu da onu çoğu uygulamada kablolu bir ağdan daha güvenilir kılar. Burada, SMC'de, 127'ye kadar uzak modülle iletişim için 1280'e kadar I/O sunan kablosuz fieldbus sistemimizle kanıtlanmış bir çözüm geliştirmek için çok çalıştık.
Rekreasyon – Bir Otomotiv fabrikasında SMC'nin Kablosuz Ünitesi
Sistem, müşteri odaklı inovasyon konseptimizden türetilmiştir. Müşteriler (orijinal olarak otomotiv fabrikaları), kablolama yorgunluğu karşısında daha güvenilir bir iletişim sistemi istiyorlardı. Böyle bir sistemin geliştirilmesinin üretim kesintilerini azaltmaya yardımcı olacağını ve üretkenlik ile OEE üzerinde olumlu bir etkisi olacağını biliyorlardı. Sonuç olarak, geliştirme, test ve doğrulama aşamalarından geçerek çözüme dayalı yaklaşımımızı harekete geçirdik. Ancak çok zorlu ortamlarda %100 testin tamamlanmasının ardından sistemi daha geniş bir pazara sunduk.
Bugün, çok sayıda endüstriyel şirket, daha hızlı kablolama ve konektör kurulumunun yanı sıra daha az kırılma ve bağlantı kesilmesi riskinden yararlanmak için sistemi kullanabilir. Sonuç: daha fazla güvenilirlik! Hem kablolama malzemeleri hem de montaj çalışma saatleri ile ilgili maliyetlerinizi de önemli ölçüde azaltabilirsiniz. Örneğin, 15 seri arabirim (SI) birimi içeren bir kablolu sistemin, bir ana birim ve 15 uzak birim içeren bir kablosuz sistemle değiştirilmesini içeren bir kullanım durumunda, iletişim hatları 15'ten bire düşürülürken, iletişim konektörlerinin sayısı gereken 29'dan bire düşürüldü. Dahası, SMC ile SI birimleri arasında değiştirilebilirliği sağlayabilirsiniz.
İletim frekansı seçimi
Frekans atlamalı (her 5 ms'de bir) tamamen gürültüye dayanıklı iletişim ve 2,4 GHz ISM bandında veri şifreleme gibi kablosuz teknolojinin daha pek çok faydası vardır.
Herhangi bir kablosuz teknolojinin hayati bir özelliği, veri hızını, iletim mesafesini ve nesnelerden geçme yeteneğini etkilediği için iletim frekansıdır. Bu nedenle, uygulamanızın ihtiyaçlarını karşılamak için çalışma spektrumunun optimum seçimi çok önemlidir. 2,5 GHz ISM (endüstriyel, bilimsel ve medikal) bandında, iletişim teknolojisi, çok gürültülü endüstriyel ortamlarda bile Wi-Fi kullanan diğer atölye ekipmanlarından kaynaklanan paraziti önlemek için frekansı hızla değiştirir (atlar). İçinizin daha rahat etmesi için sistem, kablosuz iletişim durumunun her zaman izlenmesini kolaylaştırır.
Ayrıca, veri şifreleme kullanılarak dışarıdan yetkisiz erişim engellendiği için tam güvenliğin keyfini çıkaracaksınız. Burada, dizi hakkında önceden bilgi sahibi olmadan veri akışının kodunun çözülmesi zordur ve bu da güvenliği daha da arttırır.
Herhangi bir kablo sınırlaması olmadığı için elbette kablosuzu her yerde çalıştırabilirsiniz. Kablosuz iletişim, robot kollarında, döner/indeksleme tablalarında ve hatta kaynak ortamlarında alet değişiklikleri için idealdir. Makinelerinize daha fazla esneklik getirmemeniz ve hızlı bağlantı özelliklerinden yararlanmamanız için gerçekten hiçbir neden yok. Aslında, gücün açılmasından iletişimin başlamasına kadar geçen süre yaklaşık 250 ms'dir. Ek bir avantaj olarak, bir NFC (yakın alan iletişimi) okuyucu/yazıcı ve ayar yazılımı kullanılarak yapılandırma dosyası ayarları yapılabilir. Güç beslemesi olmadığında bile bazı parametreler ayarlanabilir.
5 Portlu Solenoid Valf Manifolduna bağlı SMC´nin Kablosuz Uzak ve Ana Ünitesi
Kanıtlanmış çözüm
Her uygulamada, SMC biz en iyi çözümü önermeden önce kablolu iletişimi ayarlar, test eder ve karşılaştırır. Sonuçta, menzil, hız/performans, güvenilirlik, siber güvenlik, uygulama maliyeti, destek ve bakım maliyeti, mevcut sistemlerle uyumluluk ve yaşam döngüsü gibi deneyim ve uzmanlık gerektiren birçok faktör vardır.
Bir fayda görmezsek, kablolu tutacağız. Ancak bu sonuç, kablosuzun getirdiği avantajlar nedeniyle giderek daha seyrek hale geliyor. Kablosuz iletişim ile kesinti süresi daha kısa olmakla kalmaz, aynı zamanda endüstriyel şirketler için giderek daha büyük bir endişe haline gelen mikro durakların önünde daha iyi davranış sağlar.
Basitçe söylemek gerekirse, endüstriyel tesislerin %60'ından fazlasında kablosuz, yatırım, güvenilirlik ve esneklik açısından iletişim ihtiyaçlarının birçoğu için daha uygundur. Çevresel faktörleri dikkate alan profesyonel kurulumun ardından, endüstriyel kablosuz iletişim kararlıdır ve uzun hizmet ömrü sağlar. Hatta kablosuz altyapıyı değiştirmeden her iki uçta da ekipmanın değiştirilmesi için bir yol sunar.
SMC, yalnızca İspanya'daki yüzlerce endüstriyel tesiste kablosuz iletişimi hayata geçirdi. Şimdiye kadar, bu heyecan verici ve avantajlı teknolojinin güvenilirliği hakkında çok şey söyleyen tek bir şikayet almadık.
Kablosuz iletişimin benimsenmesi hızla artıyor. Kullanım örnekleri arasında kablo değiştirme projeleri, kablosuz makine erişimi, mobil endüstriyel ekipmana bağlantı ve merkezi olmayan ve esnek mimariler yer alır. Bu teknoloji ve dijitalleşme, akıllı fabrikalar, esneklik, mobilite ve veri yakalamayı içeren mevcut ve büyüyen endüstri zorluklarıyla ilişkisi, yeni olasılıkların kilidini açma, fabrikaları optimize etme ve gelişmiş güvenilirlik doğrultusunda verimliliği artırma potansiyeline sahiptir.