Ürün seçimi
×

Ayrıntılara git
Parça numarası

Hesabım

×

SMC, çikolata makinesi üreticisinde tatlı noktaya ulaştı

SMC'nin sunduğu sınıfında lider hizmet ve geniş ürün yelpazesi, lider bir makine üreticisinin son derece rekabetçi bir küresel pazarda seçkin konumunu korumasına ve genişletmesine yardımcı oluyor. HACOS, zanaatkarlardan büyük endüstriyel üreticilere kadar her büyüklükteki çikolata üreticisinin gelişimini ve büyümesini teşvik eden yüksek kaliteli çikolata üretim makineleri tasarlar, üretir ve kurar. Şirket, tüm çikolata üretim süreçlerini kapsayan küçükten çok büyüğe makineler üretiyor ve bu da endüstriyel kontrol ve otomasyonda kanıtlanmış bir geçmişe sahip yüksek kalibreli bir teknoloji ortağının kullanılmasını gerektiriyor.

  Wim de Vos, Satış Mühendisi, SMC Belçika

MART 2022

HACOS'un fabrikası, çikolatadaki mükemmelliğiyle dünya çapında tanınan bir ülke olan Belçika'nın Malle şehrinde bulunmaktadır. Bununla birlikte, Belçika'da 320'den fazla çikolatacı olmasına rağmen, HACOS'un erişimi kendi sınırlarının çok ötesine uzanıyor - şirket bugün 70'ten fazla ülkeye ihracat yapıyor. Dünyanın en büyük 5 çikolata imalat makinesi üreticisinden biri olarak HACOS, kalıplama, biriktirme, kaplama, eğirme, eritme ve temperleme ve dekorasyon gibi süreçler için sistemler üretir - esasen ham çikolata bloğundan rafine nihai ürüne geçiş için gereken her şey.

HACOS Operasyon Müdürü Jan Selderslaghs, "İşte bu nedenle, yaygın olarak çikolata makinesi fabrikası olarak biliniyoruz" diyor. “Biz sadece 65 yıllık tecrübeye yakışan ve Belçika kalitesiyle tanınan makineler üretiyoruz. İtibarımıza uygun şekilde yaşadığımızdan emin olmak için, makinelerimizde sayısız hareket ve kontrol görevini yerine getirmek için SMC'nin uzmanlığından ve ürünlerinden yararlanıyoruz."

Uygun bir başlangıç

Ortaklık, standart pnömatik uygulamalar için SMC KQ2 genel amaçlı bağlantı parçalarının tedarikiyle başladı. Fiyatla ilgili bir tartışma, SMC desteğine ve SMC'nin haftada iki kez doldurduğu bağlantı parçaları için basit ama oldukça verimli bir stok sisteminin oluşturulmasına yol açtı ve HACOS'un envanterini yönetme ihtiyacını azalttı. Bu sistemin başarısı bir güven temeli kazandı ve HACOS kısa süre sonra SMC'den, çok az yerel desteğe sahip büyük bir çokuluslu olan görevdeki pnömatik çözümler tedarikçisinden teknik sorunlarla ilgili tavsiye istemeye başladı.

SMC, dünya çapında hat başı destek sağlamaktan büyük gurur duymaktadır: 360° müşteri hizmetleri, büyük ölçüde doğrudan yanıta, bilgili teknik tavsiyeye ve uygulama gereksinimlerini tam olarak anlamak için müşterilerle yakın ilişkiye dayalı olarak şirketin işinin mihenk taşıdır.

HACOS'un ihtiyaç duyduğu tüm hareket kontrolü ve otomasyon ürünleri SMC'den temin edilebilir: pnömatik bağlantı parçaları, FRL üniteleri, silindirler, valfler ve konektörler. İyi bir uygulama örneği, çikolatayı kalıplamadan önce ısıtmak veya soğutmak için tutan çift cidarlı bir kaba hizmet eden SMC'nin KKA armatürünün kullanılmasıdır. SMC'nin 304 paslanmaz çelikten yapılmış KKA-X33 bağlantı parçası, son derece yapışkan soğutma sıvısına karşı korumak için özel bir contaya sahiptir. Ek olarak, bu benzersiz armatürün temizlenmesi çok kolaydır ve bu, kabın genellikle günde iki kez temizlenmesi gerektiğinden önemlidir.

Paslanmaz Çelik S-Çiftler – KKA Serisi

Akışına bırak

HACOS'a fayda sağlayan bir başka ürün de çok amaçlı SMC VXZ 2 yollu solenoid valftir. VXZ valfler, sistemde dolaşan soğutma suyunu kontrol eder. Bu valf, personelin çıkaramayacağı bir bobine sahiptir ve müşteriler için daha uzun hizmet ömrü sağlar. HACOS tarafından daha önce kullanılan seçeneklerde, ısı ve yoğuşma valfe girip kısa devre durumlarına neden olduğu için sorunlu olan, bağlantısı kesilebilen bir bobin bulunuyordu.

Selderslaghs, "Ürettiğimiz makinelerin yaklaşık %95'i özel üretimdir" diyor. "Sonuç olarak, SMC gibi tedarikçilerden yüksek esneklik talep ediyoruz. Çoğu zaman, makinenin valflerinin tam gerekliliklerini önceden bilmiyoruz, bu nedenle teknik özellikler konusunda sürekli yardıma ihtiyacımız var.”

HACOS tarafından gerekli esneklik seviyesini sağladığı vurgulanan ürünlerden biri, ultra çok yönlü 5 yollu bir solenoid valf olan yeni SMC SY'dir. Birçok makine üreticisi, uygulamaları için en iyi sabit solenoid valf çözümlerinin bileşimine karar vermek zorunda kaldığında bunalmış durumda. Bununla birlikte, yeni SMC SY ile artık çok yönlü tasarım sorunları ortadan kalkar. Bu çok amaçlı valf, tüm standart uygulamaları kapsama esnekliği sunarak üretkenliği artırır, hava tüketimini optimize eder ve makinenin çalışmasını basitleştirir.

5 Yollu Solenoid Valf – SY Serisi

Sıcağı sıcağına

Tabii ki başarılı çikolata üretimi, SMC'nin termo-soğutucu teknolojisinin dikkate değer avantajlar sağladığı ısıtma ve soğutma ile ilgilidir. Isıtma ve soğutma işlemi çok hassas olmalı, tipik olarak 0,5°C ile 31 ila 31,5°C aralığında dalgalanmalıdır. Hem SMC'nin Peltier hem de raf tipi termo-soğutucuları, kompakt boyutların ek SMC avantajları ve yerel düzeyde küresel destek ile bu süreci mükemmel bir şekilde yönetiyor.

Özellikle, SMC'nin HRR raf tipi kompakt soğutucuları, HACOS'un ürettiği küçük çikolata üretim makinelerinin çoğunda geniş bir kullanıma sahiptir. ±0,1°C sıcaklık kararlılığı sunar.

Sirkülasyon Sıvısı Sıcaklık Kontrol Cihazı, Rak Montajlı Tip – HRR Serisi
HACOS MINOS Otomatik Tek Atışlı Kalıplama Hattı Soğutma tüneli ve otomatik kalıptan çıkarma sistemli tek atışlı dozajlama makinesi. Şunlar için uygundur: One Shot Dozlama - Form pralinleri - Tabletler

MC kaliteli ürünler sunuyor ve marka köklü ve dünya çapında bir kalite sembolü, bu nedenle son kullanıcılarımız makinelerinde SMC bileşenlerine sahip olmaktan mutlular," diyor Selderslaghs.

Teknik zorluklardan biri, bu bileşenlerin neredeyse her durumda çok kompakt olması gerekmesidir. Ancak SMC, makine üreticilerinin sistemlerinin boyutunu küçültmelerine ve enerji tüketimini en aza indirmelerine yardımcı olan küçük boyutlu zarflara sahip çözümler sağlamasıyla ünlüdür. Örneğin, SMC yakın zamanda HACOS'u çok küçük valflere ve silindirlere sahip bir robotun geliştirilmesinde destekledi, çünkü her bir gram kütleyi hesaba katmak gerekiyordu.

Selderslaghs, "Yüksek kaliteli ürünlerin ötesinde, gerçekten her şey SMC'nin hem yerel hem de küresel olarak sağladığı hizmetle ilgili." "SMC, yalnızca stoğu yenilemek için değil, aynı zamanda herhangi bir teknik zorlukta bizi desteklemek veya ortaya çıkabilecek soruları yanıtlamak için haftada iki kez sahada bulunuyor. Ayrıca SMC'nin dünyanın makinelerimizin kullanıldığı her yerinde iyi hizmet ve destek sağlayan küresel varlığından da yararlanıyoruz."

Çikolata endüstrisi için SMC çözümleri – Siz lezzetli yapın, biz etkin hale getirelim

Wim de Vos | Sales Engineer, SMC Belgium

With a passion for sales and for solving technical challenges, Wim joined the SMC Belgium family in 2007. He loves supporting his customers and finding with them the best solution for their needs “The Japanese touch is the correct client support”
 
When his two small kids allow, Wim likes just keeping fit for them with different sports, now being his favourite the popular crossfit. As well he indulges himself with family time at the dining table and travelling to Italy and France.

Güncel haberleri takip etmek ister misiniz?

Aylık bültenimize kaydolun ve bu tür içerikleri ve daha fazlasını doğrudan posta kutunuza ulaşsın

 

Bizi takip edin 

       

 

Downloadables

 

İlginç bulabilirsiniz

 

The fine art of chocolate manufacturing using SMC solutions
By Paolo Tornavaca, Client Group Manager, SMC Italia
Read more 

Wafer oven OEM tastes success with SMC solutions
By Karl-Heinz Ursch, Senior Sales Expert, SMC Austria
Read more 

Meeting food industry challenges means having automation specialists directly on the factory floor
By Diego Mirabelli – Industry Manager Food, Europe
Read more 

SMC Uzmanlığı: Günlük zorluklarınızı anlama

Müşterilerimizin ürünlerimizi ne zaman hayata geçirdiğini okuyun