Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Batteritillverkningsindustri

Vårt batteri av expertis för pålitlig produktion

Elbilsrevolutionen driver en stark tillväxt inom Europas batteritillverkningsindustri – en ny marknad för Europa men dominerad av Asien. Som en ledande leverantör av industriella automationskomponenter är Asienbaserade SMC perfekt positionerat för denna möjlighet. 

SMC:s expertis möter behoven hos europeiska batteritillverkare 

Medan Europa har stark fordonsexpertis, finns det mindre erfarenhet av batterirelaterade produktionsprocesser. Att bygga förstklassiga batterier kräver en noggrann miljö. Anod- och katodproduktion, tillsammans med cellmontering, kräver strikt kontroll. Vissa metaller kan orsaka kortslutningar och haveri genom att de fastnar på separatorn. 

Det är där SMC kommer in: Vår produktserie 25A är speciellt designad för batteriproduktion. Det begränsar användningen av koppar och zink som huvudmaterial och använder ett speciellt icke-torkande fett som trivs i ultralåga daggpunkter, så låga som -80°C. Men det är inte allt; SMC erbjuder ett omfattande utbud av lösningar för varje steg i din batteriproduktionsprocess, inklusive: 

• Korrosionsbeständiga produkter för att skydda din utrustning från starka kemikalier 

• Explosionssäkra lösningar för maximal säkerhet 

• Antistatiska produkter för att minimera risken för urladdning 

• Temperaturkontroll för laserapplikationer som ger exakt och tillförlitlig drift. 

Produktionen av batterier medför stora utmaningar för kunderna, eftersom det är ett måste att säkerställa hög säkerhet, alltid medvetna om miljöfrågorna. Att ha den smidighet och snabbhet som marknaden kräver är dessutom det bästa sättet att optimera time-to-market i en exponentiellt växande bransch. 

Är du redo att utveckla din batteriproduktion? Upptäck våra nyckellösningar för batteriindustrin. 
 

 

Upptäck våra lösningar för batteritillverkningsindustri

Hitta vilka produkter som kan hjälpa dig att förbättra din produktivitet och uppnå hög kvalitet med våra specialdesignade lösningar för batteritillverkare.

Saeyeong Jeong | European Battery Industry Manager, SMC CEE

SMC har i flera år levererat komponenter till ledande globala batteritillverkare, främst belägna i Asien och som expanderar över hela världen. Den expertis och det kunnande vi har skaffat oss under denna tid är vår främsta styrka för att hjälpa våra kunder att möta branschens nya utmaningar.”

Du kanske också är intresserad av

battery_industry_process.gif
 
 

Upptäck våra lösningar för batteritillverkningsindustri

 

Begränsning av vissa material

För att säkerställa batteriernas kvalitet och säkerhet är det nödvändigt under elektrodtillverkningen och monteringsprocessen, innan battericellen är förseglad, att begränsa användningen av vissa material som koppar, zink, nickel, elektrolytisk nickelplätering med ett kopparskikt eller zinkplätering. Upptäck vårt breda utbud av kompatibla produkter för batteritillverkning – 25A Serien

Torra rum - låg daggpunkt

Battery production is carried out in a dry-room environment with a pressure dew point of -50 °C or even lower, as humidity is one of the main threats to the battery production process. Discover our wide range of compatible products for battery manufacturing – 25A Series.

Explosionssäker

The process of filling a battery cell with a highly corrosive electrolyte has a high risk of fire/explosion due to the characteristics of the electrolyte, which has a very low ignition point. As battery manufacturing processes will be held in a potentially explosive atmosphere, according to the ATEX Directive, it is necessary to use certified explosion-proof equipment to prevent the generation of ignition sources.

Korrosionsbeständighet

During the electrolyte filling in the cell assembly process, corrosion of the pneumatic products may occur due to the nature of the electrolyte. SMC supplies products with excellent resistance to corrosion and chemicals as required by the battery manufacturing environment.

Minskad statisk urladdning

Static electricity is an invisible enemy that can create serious problems in the battery manufacturing process. In an environment with a high static charge, the chances of explosions and fires increase significantly due to this unseen phenomenon. Therefore, use SMC’s wide range of ionizers for measuring, removing and controlling static electricity and guarantee final product quality.

Temperaturkontroll i laserapplikationer

The use of thermo-chillers makes it possible to maintain the temperature of the heat generating devices, lasers in this case, within strict limits. This proper temperature control increases the productivity, maximises the machine performance, and improves the quality, reliability and service life of the equipment.