Predstavljamo
Splošne informacije o izdelkih
SMC e-Matters
Top konfiguratorji & orodja
Standardi & navodila
Orodja in datoteke programske opreme
Knjižnice
Kontakti
Priročniki in prenosi
Dokumenti
Podpora
Dobrodošli v SMC
Živilska industrija
Živilska industrija je pod močnim vplivom strogih zakonskih predpisov. Navsezadnje vsi potrebujemo jamstva glede hrane, ki jo zaužijemo. Zato so ti standardi za nas pomembna tema pri razvoju specifičnih rešitev za to industrijo. Ne le v smislu materialov, ki zagotavljajo nestrupene končne izdelke, temveč tudi v smislu higienskega dizajna in odpornosti proti koroziji materialov, ki se uporabljajo v čistilnih prostorih.
Imamo pripravljene rešitve, ki izpolnjujejo zahtevne zahteve neprekinjenega delovanja 24 ur na dan. Zlati standard za merjenje proizvodne produktivnosti. Trpežne komponente, ki sledijo neprekinjenim proizvodnim procesom in zagotavljajo dobro vzdrževanje.
Naša ekipa strokovnjakov, razpršena v 83 državah, ima posebno strokovno znanje, da se sooči z vsemi zgoraj navedenimi vsakodnevnimi izzivi s standardnimi ali prilagojenimi rešitvami, ki jih podpira naših pet tehničnih centrov, od katerih sta dva v Evropi.
Odkrijte celovite SMC rešitve, ki vam nudijo varnost in zanesljivost pri predelavi hrane.
Meeting food industry challenges means having automation specialists directly on the factory floor
Diego Mirabelli – Industry Manager Food, Europe
Between 2020 and 2027, the food processing market is expected to grow with a compound annual growth rate (CAGR) of 6.04% according to Verified Market Search. The industry will have to increase its productivity while simultaneously dealing with a lack of workers and cost pressure.
Preberite več >
Čiščenje
Splošna učinkovitost opreme (OEE)
Energetsko učinkovite komponente
Druga področja
Na mokrih površinah so potrebni elementi, ki zagotavljajo trajnost in čist dizajn, da jih lahko enostavno operemo. Poleg tega, higienske zahteve in varnost same hrane, zahtevata visoko korozijsko odpornost na okoljske dejavnike kot so vlaga, umazanija, kemikalije.
Serija JSY5000-H
CDG5-X2977
Serija KFG2H#-E
Serija HY
Odporen na vodo in enostaven za čiščenje
Serija KFG2H#-C
Serija KPG
Povsem brez olja , deli izpostavljeni tekočinam so nekovinski
Deli so očiščeni, sestavljeni in dvojno pakirani v čistih prostorih
Serija ZH-X267
Maksimalna delovna temperatura 260°C
Da bi zmanjšali ali preprečili stroške vzdrževanja ter izgubo proizvodnje zaradi izpadov, je nujna visoka razpoložljivost sistema. SMC ponuja komponente in rešitve, na katere se lahko zanesete kadarkoli, tudi pri visokih frenkvencah in neprekinjenem delovanju.
Serija IZS40/41/42
Hitro odstranjevanje statičnega naboja
Zagotavlja varne proizvodne procese
Serija AC-D
Zahteve za standardizacijo zraka so dopolnjene z enotno obliko elementov
Skladno z ISO 8573
Serija HF1-AC-X7000
Vprašajte naše strokovnjake
Serija PF3A7*H
Za zrak, dušik in nevtralne pline
Možnost vgraditve v kombinirane FRL enote
Večbarvni zaslon
Serija PF3W
Za vodo in etilenglikol
Možna montaža na razdelilnik
Serija G#-L
Izboljšana vidljivost območja nadzora tlaka z rdečimi in zelenimi conami
Serija KQG2
Brez mazanja
Kompaktni in lahki
Za paro
Serija CG5
Visoka korozijska odpornost
Idealno za pralne aplikacije
H1 grease
Dolg življenjski cikel
Serije TPS-TPH
Poliolefinske cevi in mehke poliolefinske cevi za mokra območja
Eden od temeljev energetske učinkovitosti je uporaba učinkovito zasnovanih komponent.
Naši inženirji na področju raziskav in razvoja so zasnovali vrsto rešitev, ki združujejo optimalno delovanje z inteligentnim dizajnom, kar povečuje učinkovitost in znižuje stroške.
Serija VBA
Zasnovan za zagotavljanje visokega tlaka tam, kjer je to potrebno
Serija VMG
20% znižanje porabe energije
Serija ZH-X185
Posebej zasnovan za zmanjšanje porabe zraka
Brez vzdrževanja - brez gibljivih delov
Serija ZK2
Ejektor z vgrajenim tlačnim stikalom
Serija KNH
Zasnovan za povečanje pretoka zraka
Serija AS-R & AS-Q
Regulator hitrosti cilindra s funkcijo zmanjšanja tlaka
Serija VEX-X115
Modulira vstop zraka
Vrpašajte naše strokovnjake
Serija ALDS
V živilski industriji je nujno izpolnjevati stroge predpise, ki veljajo za vsakodnevno pridelavo hrane.
Spodaj je izbor naših poudarjenih rešitev splošne uporabe za živilsko industrijo. Od komponent, skladnih s FDA, do elementov, ki zagotavljajo dobro kakovost zraka v vaši proizvodnji.
Serija TU-X214
Fleksibilna in odporna na pregibanje
8 barvnih različic
Serija ZP3P
Silikonska guma, skladna s FDA21CFRSS1772600
Serija ZNC
Serija MQP
Dolga življenska doba
Gladek in enakomeren tek tudi pri nizkih hitrostih
Serija AFF/AM/AMD
Zmanjšujejo porabo energije
Minimalen padec tlaka (5 kPa ali manj)
Serija IDH
Stabilna oskrba s suhim, čistim zrakom z nadzorovano temperaturo in tlakom
Serija HRS
Visoka temperaturna stabilnost za izboljšano zmogljivost in zanesljivost
Serija SFDA
Zavedamo se raznovrstnosti procesov v vaši industriji. Spodaj boste našli odgovore za posamezne panoge.
Vedno pripravljeni zagotoviti stalen tok rešitev.
Ugotovite, kako smo ustekleničili naše rešitve za vašo industrijo.
Popolno postrežene rešitve za pivovarne.
Preverite, kako lahko zagotovimo popolne rešitve.
Skupaj lahko postrežemo z zrelimi rezultati.
Izvedite več o naših "zrelih" rešitvah za vaš proces.
Vi poskrbite za okus, mi poskrbimo za učinkovitost
Naše okusne rešitve za proizvajalce prigrizkov.
Odkrijte naše popolne sestavine za vašo industrijo.