Izbira izdelka
×

Košarica (podrobnosti)
Številka artikla

Moj račun

×

Dobrodošli v SMC

Pakirna industrija

Polno rešitev za vas

Embalaža je bila ustvarjena za dobavo blaga od proizvajalca do potrošnika. Vendar pa je danes funkcija embalaže veliko več kot le zaščita za ohranjanje izdelka. Današnja usmerjenost v stranke, podprta z mnogimi tehnološkimi inovacijami, pa je uvedla komunikacijo, promocijo in diferenciacijo v okviru svojih osnovnih funkcij. Te nove zahteve, skupaj s stroškovno učinkovitostjo in trajnostjo, prinašajo na trg nove rešitve, ki se nenehno razvijajo in prilagajajo potrebam naših kupcev.

Ena stvar se ni spremenila: SMC še vedno ponuja industriji embalaže rešitve za najrazličnejše izzive.

Toplotno preoblikovanje, polnjenje, tesnjenje, zavijanje, obrezovanje, transport, pakiranje, paletiranje. To so nekateri izmed delov vašega procesa.

  • Oprema za nadzor temperature: izboljšajte učinkovitost in zanesljivost.
  • Izdelki in materiali skladni z vašim procesom: zagotovite higienske pogoje izdelka in procesa.
  • Elektrostatična razelektritev: zagotovite kakovost končnega izdelka.
  • Garanti visokih hitrosti: ohranite svojo produktivnost.
  • Pametna prilagodljivost: dosezite pametno prilagodljivost na zahteve kupcev.
  • Izdelki odporni na vplive okolja: gladko delovanje tudi v prašnih okoljih.

Z našo podporo na vsakem koraku vašega proizvodnega procesa, kjerkoli po svetu. Z našimi lokalnimi strokovnjaki za pakiranje. Z veseljem vam pomagajo pri vaši aplikaciji.

Odkrijte naše rešitve za pakirno industrijo

Za več informacij si oglejte naš namenski katalog z našimi posebej zasnovanimi rešitvami za pakirno industrijo.

Joerg Dahlhoff | Strategic Market Manager, SMC Germany

“Ker večina tovarn deluje 24 ur na dan, vse dni v tednu in so proizvodni obrati urejeni v neprekinjenem toku, od primarne integracije materiala do predelave in končnega pakiranja, bo kakršna koli okvara komponent povzročila zaustavitev proizvodnje, kar tovarno stane čas in denar .
OEE (Overall Equipment Effectiveness) je mogoče znatno izboljšati z uporabo digitalnih rešitev za napovedno vzdrževanje, usposabljanjem operaterjev in maksimiranjem zanesljivosti izdelka.”

Morda vas zanima tudi

Prepričajte se sami, da ima SMC "rešitev za vas“

Ups. Če si želite ogledati naš video, se morate strinjati z uporabo piškotkov. Preprosto kliknite na nastavitev piškotkov in že lahko preverite naše strokovno znanje v akciji.

Zavedamo se različnosti procesov v vaši industriji.
Spodaj lahko najdete najboljšo rešitev, ki bo ustrezala vašim zahtevam.

 

Izdelki in materiali skladni z vašim procesom

Visoka hitrost in dolga življenjska doba

Manipulacija

Digitalizacija

Spodbudite svojo učinkovitost s SMC

Preverite, kako povečati svojo (energetsko) učinkovitost, ne da bi pri tem ogrozili delovanje.

Raziščite SMC Expertise Hub

Tehnični izziv trajnostne embalaže 

The technical challenge of sustainable packaging  

 By Jorge Salgado, Food & Packaging Industry Manager, SMC Spain

AUGUST 2021
The trend is clear, and there is no going back. Consumer environmental and sustainability concerns, in terms of plastic pollution and the rise of Circular Economy principles consciousness compel the packaging industry towards a more ethical packaging. This means using material easier to recycle like monolayer plastic or paper and reducing the quantity of material used. Moving towards sustainable packaging brings technical challenges to packaging machines. Furthermore, ensuring higher sustainability goes through higher efficiency. How? Keep on reading.

Preberite več 

Meeting food industry challenges means having automation specialists directly on the factory floor

 By Diego Mirabelli – Industry Manager Food, Europe 

JUNE 2021
Between 2020 and 2027, the food processing market is expected to grow with a compound annual growth rate (CAGR) of 6.04% according to Verified Market Search. The industry will have to increase its productivity while simultaneously dealing with a lack of workers and cost pressure. 
As most automation companies are focused on machine builders, SMC is differentiating itself by being present with the food manufacturers on their factory floor in order to identify the food industry’s most pressing challenges and help to overcome them.  In order to improve their productivity, factories must reduce downtime, implement more automation and improve energy efficiency, machine safety and hygiene. 

Preberite več