Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

SMC riešenie pre vákuum

Nastal čas na správne uchopenie

Odbornosť spoločnosti SMC pomôže Vášmu systému dosiahnuť očakávanú efektivitu. Odborníci spoločnosti SMC ponúkajú optimálne riešenie, ktoré presne spĺňa Vaše požiadavky. Roky skúseností v oblasti vákuových aplikácií spolu so širokou ponukou prvkov SMC sú tou správnou kombináciou, ktorá prekoná očakávania Vašej vákuovej aplikácie.

SMC Vás podporuje naprieč celým vákuovým systémom, od filtrácie a regulácie až po koncové efektory (End of Arm Tooling = EOAT), v snahe ponúknuť čo najefektívnejšie a energeticky najúspornejšie riešenie pri zachovaní vysokého výkonu a spoľahlivosti. Ako dodávateľ kompletného portfólia prvkov pre priemyselnú automatizáciu spoločnosť SMC ponúka unikátne riešenie na trhu: kombinovaný blok ventilov a ejektorov, bezdrôtový sériový systém prenosu dát, valec s prívodom vákua, zosilňovač prietoku/ejektor a mnoho ďalších.

Pri navrhovaní vákuového systému je dôležité venovať pozornosť mnohým aspektom, z ktorých hlavným budú pravdepodobne inteligentné vákuové riešenia vďaka možnostiam, ktoré ponúkajú. Spoločnosť SMC ponúka inteligentné bloky ejektorov, voliteľne kombinované s ventilovými blokmi, ktoré poskytujú presné riadenie a rýchlu komunikáciu a ktoré umožňujú zaviesť monitorovanie prevádzkových podmienok a stratégiu prediktívnej údržby na pripojenie stroja do IIoT.

Zistite viac o technológiách pre vákuum prostredníctvom našich odborníkov. Kiknite tu 

  • Prísavky

  • Ejektory

  • Filtre

  • Regulátory vákua

  • Kolaboratívne roboty

Prísavky

Detailné informácie o parametroch manipulovaného predmetu a o samotnej aplikácii by mali byť vždy východiskovým bodom každého projektu, ktorý zahŕňa manipuláciu pomocou vákua. Preto spoločnosť SMC ponúka široký výber vákuových prísaviek, ktoré spĺňajú najrôznejšie požiadavky na aplikácie. Vyskúšajte náš výber produktov podľa funkcie, aby ste ľahko našli vákuové prísavky a ejektory.

Presvedčte sa sami, že s prísavkami SMC „Je čas na správne uchopenie“

Ak chcete vidieť naše video, musíte súhlasiť s používaním súborov cookie. Kliknite na nastavenie súborov cookie a vychutnajte si naše video.

Ejektory

Je potrebné namontovať vyhadzovače na pohyblivé časti robota? Potrebujete vytvoriť podtlak a zároveň dosiahnuť nízku spotrebu stlačeného vzduchu? Potrebujete ejektory monitorovať na diaľku? Široké portfólio ejektorov SMC splní všetky vaše požiadavky a vy budete mať k dispozícii efektívne riešenie.

Presvedčte sa sami, ako SMC dokáže „ Vyrábať a riadiť vákuum efektívne pomocou sériovej komunikácie“

Ak chcete vidieť naše video, musíte súhlasiť s používaním súborov cookie. Kliknite na nastavenie súborov cookie a vychutnajte si naše video.

Filtre

Objavte vákuové filtre od spoločnosti SMC, aby ste sa vyhli problémom s vákuovým systémom spôsobeným nečistotami v nasávanom vzduchu. S týmito filtrami môžete ľahko predĺžiť servisný interval predpísaný pre komponenty vákuového systému a výrazne ušetriť náklady na údržbu.

Regulátory vákua

Potrebujete presné ovládanie svojho vákuového systému? Vákuové regulátory SMC ponúkajú širokú škálu riešení na zabezpečenie optimálneho výkonu a stability pre všetky vaše vákuové aplikácie.


 

Kolaboratívne roboty

Získajte flexibilné a jednoduché riešenie kombináciou kolaboratívnych robotov s efektormi SMC.
Flexibilita, jednoduchá integrácia a rýchle uvedenie do prevádzky sú 3 hlavné požiadavky priemyselnej automatizácie. To sú aj 3 hlavné výhody, ktoré získa každá robotická aplikácia s efektormi SMC.

Presvedčte sa sami, ako s SMC získate „ Maximálnu flexibilitu pri manipulácii“.

Ak chcete vidieť naše video, musíte súhlasiť s používaním súborov cookie. Kliknite na nastavenie súborov cookie a vychutnajte si naše video.

Objavte SMC riešenia na zvýšenie efektivity Vašich aplikácií

  • Pokročilé riešenia

  • Efektivita energií

  • Inteligentná komunikácia

Pokročilé riešenia

Máte výzvu? Sme tu pre Vás! Špeciálne riešenia od SMC, ktoré Vám umožnia manipulovať s čímkoľvek.

Presvedčte sa sami, že kompaktné kompresory SMC sú „Zdrojom stlačeného vzduchu a vákua v jednom zariadení“.

Ak chcete vidieť naše video, musíte súhlasiť s používaním súborov cookie. Kliknite na nastavenie súborov cookie a vychutnajte si naše video.

Efektivita energií

Preskúmajte naše riešenia na úsporu energie, ktoré Vám pomôžu zaviesť správnu energetickú politiku pre Vaše podnikanie veľmi intuitívnym a jednoduchým spôsobom.

Presvedčte sa sami, že ejektory série ZK2-A ponúkajú „ Tiché a energeticky úsporné riešenie s kompaktným systémom vákua“.

Ak chcete vidieť naše video, musíte súhlasiť s používaním súborov cookie. Kliknite na nastavenie súborov cookie a vychutnajte si naše video.

Inteligentná komunikácia

SMC pracuje na inteligentnej komunikácii dvoma spôsobmi: podporuje našich zákazníkov v špecifických riešeniach a ponúka najmodernejšie produkty, ako je náš jedinečný systém bezdrôtového sériového prenosu dát a široká škála IO-Link riešení , ktoré poskytujú Vašej výrobe inteligentnú digitalizáciu a automatizáciu.

Vacuum solutions related applications

FAQs

What is the selection criteria for ejectors or pads?

Refer to the “Vacuum Components selector,” which can be found here.

You can also refer to the Search By Functionality for vacuum pads

What is the replacement period for vacuum pads? Also, what pad materials are available and what are their applications?

Care must be taken with regard to the degradation of the vacuum pads (rubber). However, it is difficult to say when vacuum pad (rubber) replacement will be needed because the replacement period is greatly affected by the usage conditions. Consider the actual conditions in order to determine the replacement period.
When a vacuum pad is used, the suction surface will wear and the pad will gradually grow smaller. The reduction in the pad size also affects the lifting force, even though suction is still possible.

 

Check the different applications in the Search By Functionality fo r vacuum pads

Objavte náš Expertise Hub

Four ways to make your vacuum system more efficient
By Martina Höller, Electrical technology product manager CEE, SMC Austria
Read more 

Give your vacuum handling system a lift
By Irina Hermann, Product Manager, SMC Germany
Read more 

 

Don’t get sucked into poor vacuum system configuration
By Tom Litster, Engineer, Air Equipment, SMC European Technical Centre
Read more 

Máte otázky k riešeniam a produktom pre vákuum?

Spýtajte sa našich odborníkov ešte dnes!