Product selection
×

Go to details
Part number

My account

×

SMC preconizează creșteri de piață prin planul său de continuitate

SMC preconizează creșteri de piață prin planul său de continuitate

În calitate de producător de echipamente în domeniul automatizărilor industriale, SMC își propune să își îndeplinească responsabilitățile legate de furnizarea de produse și să mențină încrederea colaboratorilor săi, contribuind la creșterea durabilă și la extinderea inovațiilor tehnologice. Pentru a ajuta la îndeplinirea acestor obiective, SMC are un plan durabil de continuitate (BCP), pe care compania îl consolidează în prezent cu o ofertă și mai complexă a produselor dedicate automatizării și controlului mișcării pentru baza sa globală de colaboratori.

Abordarea îmbunătățită a planului de continuitate se bazează pe investiții continue din partea Companiei SMC Corporation în proiecte complexe, cum ar fi protejarea și extinderea lanțurilor de aprovizionare, precum și construirea de noi fabrici și sedii.

În timp ce SMC deține deja 39% din cota de piață globală pentru echipamentele pneumatice, compania este conștientă de provocările survenite datorită unor evenimente globale asupra carora nu poate avea control. Având în vedere responsabilitățile la nivel mondial ale Grupului SMC privind lanțul de aprovizionare, compania și-a consolidat planul de continuitate, prin dublarea proceselor de gestionare a surselor sale de producție, de exemplu.

Investiția susține ambiția
Planul de continuitate al Corporației SMC înregistrează o consolidare în toate domeniile, inclusiv dezvoltarea de produse, domeniul IT și capacitatea de producție, o strategie care va ajuta în cele din urmă compania să dubleze vânzările până în 2026 (de la nivelurile din 2020).

De exemplu, SMC are în prezent baze de dezvoltare în cinci locații la nivel global. În IT, compania construiește 11 centre de date în întreaga lume pentru a asigura stocarea a datelor, un factor benefic major care sprijină stabilitatea în eventualitatea întreruperii lanțului de aprovizionare.

Planul de investiții de capital al companiei include și construirea de fabrici suplimentare în prefectura Iwate (la Tono și Kamaishi) pentru a îndeplini cererea în creștere pe termen mediu și lung. În plus, SMC s-a angajat în inițiativa de construire a „Tono Supplier Park” pentru a atrage furnizori. Deși nu vor începe operațiunile la scară largă până în primăvara anului 2025, șase furnizori importanți SMC, cu aproximativ 100 de angajați în total, vor începe operațiunile preliminare folosind o parte a noii fabrici Tono începând cu primăvara anului 2023.

„Vrem să fabricăm același produs în mai multe locații și să nu perturbăm sistemul global de aprovizionare, indiferent de ce s-ar întâmpla”, afirmă președintele SMC Yoshiki Takada. „Construim o rețea de aprovizionare pentru întreaga lume; un sistem care ne va permite să ne mișcăm independent, chiar ascendent privind furnizarea pieselor și a materialelor.”

Un viitor durabil
De asemenea, compania construiește un nou sediu la în valoare de zeci de miliarde de yeni. Proiectată cu o conștientizare puternică a planului de continuitate, locația selectată pentru sediul central din Tokyo, cu 11 etaje și 11.467 m2 a Companiei SMC, prezintă un risc foarte scăzut de dezastre naturale. Alături de un lobby pentru parteneri, construcția va include și un showroom pentru publicul larg, expunând noile generații de produse din domeniul automatizărilor evidențiând contribuția acestora la dezvoltarea societății.

În conformitate cu angajamentele RSC (responsabilitate socială corporativă) ale Grupului SMC, noul sediu va fi certificat ca „ZEB ready” (Clădire cu energie zero netă), dovedind un procent de 50% de economisire a energiei sau mai mult decât standardul acceptat prin utilizarea izolației termice îmbunătățite, umbrire solară, ventilație și lumină naturală precum și echipamente cu o eficiență mare și multe altele.


Bazat pe o structură fiabilă și de încredere, permanenta consolidare a planului nostru de continuitate susține satisfacerea cererii continue al produselor dedicate automatizării, protejând în același timp importante lanțuri globale de aprovizionare, toate aceste aspecte contribuind la o viitoare societate eficientă, durabilă și rentabilă.

17 feb. 2023