Insula de vacuum ZKJ de la SMC oferă compatibilitate fieldbus pentru comunicația la distanță cu echipamentele industriale
General industrial equipment designers, manufacturers and maintainers can now benefit from the new SMC ZKJ vacuum manifold with PROFINET-enabled communication for remotely controlling and monitoring manufacturing processes. The ZKJ also offers impressive suction flow rate taking its low air consumption and low power consumption specifications into account. Other features include valve protection functionality, IP65 rating and the ability to control up to 16 ejectors with a single manifold.
Proiectanții, producătorii și personalul responsabil cu mentenanța echipamentelor industriale pot beneficia acum de noua insula de vacuum ZKJ cu comunicație activată PROFINET pentru controlul și monitorizarea de la distanță a proceselor de producție. Aceasta oferă, de asemenea, un debit de aspirație impresionant, generând un consum redus de aer și energie. Alte caracteristici includ funcția de protecție a distribuitoarelor, gradul de protecție IP65 și capacitatea de a controla până la 16 distribuitoare cu un singur manifold.
Comunicația PROFINET permite controlul de la distanță al operațiunilor de vacuum, inclusiv monitorizarea valorilor presiunii ale ejectoarelor individuale, setarea verificării funcției de aspirație și a celei de economisire a energiei. Această funcționalitate îmbunătățită duce la un control mai bun al aplicației, facilitând procesul de configurație, oferind acces la date mai amănunțite și la diagnosticarea produsului la bord. Funcția de pornire rapidă PROFINET oferă asemenea posibilitatea ca un dispozitiv IO-LINK să treacă de la etapa de pornire la schimbul ciclic de date în 0,5 secunde sau mai puțin. Eficiența generală a echipamentelor (OEE) este, de asemenea, îmbunătățită, deoarece deconectările și timpii de recuperare sunt minimizați.
Un consum de aer redus cu până la 90%
Insulele de vacuum SMC din seria ZKJ cu sistem de evacuare reduc consumul de aer cu până la 90% datorită funcției sale de economisire a energiei. Pentru adsorbția pieselor de lucru cu pierderi minime de aer, supapa de reținere încorporată menține presiunea de vacuum, reducând semnificativ utilizarea aerului comprimat. Senzorul de presiune integrat monitorizează presiunea de vacuum și oprește automat supapa de alimentare la atingerea valorii setate. Dacă există pierderi, atunci când presiunea de vacuum scade la valoarea setată, supapa de alimentare se reactivează pentru a o mări și a menține starea de adsorbție. Pentru piese de lucru poroase sau alte aplicații în care pierderile sunt semnificative, supapa care controlează ejectorul împotriva arderii/ruperii este protejată de o funcție specială de protecție a supapei care oprește funcția de economisire a energiei după un număr prestabilit de activări.
Ca sursă de vacuum de înaltă performanță, ZKJ este un produs complet care oferă toate funcțiile necesare pentru a îndeplini cerințele practic pentru fiecare aplicație a clientului, inclusiv sisteme vacuum de transfer, uilaje automate de asamblare, sisteme de ambalare/dezambalare, transportoare cu panouri și echipamente de paletizare. Pe lângă comunicațiile fieldbus și eficiența energetică, cea mai nouă insulă de vacuum SMC este extrem de versatilă și economisește spațiu datorită capacității sale de a controla până la 16 ejectoare de la un singur dispozitiv. În plus, cablurile și conductele sunt integrate pe aceeași parte, iar utilizarea conectorilor de cablare M12 înseamnă că produsul ZKJ este evaluat cu un grad de protecție IP65 împotriva prafului și a stropilor de apă, făcându-l potrivit pentru aplicații în care condițiile de funcționare reprezintă o provocare.
Presiune bună de vacuum; Zgomot redus
Disponibil cu duze cu diverse diametre respectiv debite de aspirație pentru utilizare în sectoare precum auto, mașini-unelte, alimentație, băuturi, medical, farmaceutic și ambalare, seria ZKJ oferă o presiune maximă de vacuum (-89 kPa) și niveluri scăzute de zgomot (până la 52 dB) datorită amortizorului său de înaltă performanță. Foarte important este că supapa de alimentare normal deschisă asigură ca piesa de lucru să rămână în adsorbție în cazul unei opriri de urgență sau al unei căderi de curent (presupunând că presiunea aerului continuă), evitând deteriorarea echipamentului sau punerea în pericol a angajaților în cazul în care aceasta ar scădea.
Mentenanța rapidă și ușoară este un alt avantaj, deoarece poziția ejectorului de vacuum al produsului ZKJ deasupra orificiului de evacuare facilitează înlocuirea elementului filtrant, economisind astfel costurile forței de muncă.
18.02.2022