Siguranță sporită și comunicație rapidă cu noul controler SMC cu servomotor pas cu pas din
Orice producător de utilaje ce urmărește simplificarea și reducerea costurilor ce survin odată cu creșterea siguranței, căutând simultan capacități de comunicare mai rapide și mai extinse, ar trebui să ia în considerare noul controler SMC cu servomotor pas cu pas. Seria JXCLF dispune de o interfață de comunicare IO-Link și o funcție Safe Torque Off (STO), oferind astfel producătorilor de utilaje posibilitatea de a oferi un control mai bun al procesului de fabricație și de a crește nivelul siguranței al sistemului lor (SIL 3) respectiv performanța (PL). e) într-un mod rentabil.
O joacă sigură și relaxantă
STO este o funcție de siguranță care asigură faptul că nici un cuplu nu poate acționa asupra motorului. Utilizatorii pot implementa STO ca o funcție de oprire de urgență, reducând imediat energia generatoare de cuplu și permițând motorului să se oprească complet folosind inerția și funcția de frecare. Cel mai important aspect este faptul că condiția de cuplu zero rămâne pe loc și motorul nu poate reporni până la îndepărtarea funcției STO.
Noul controler cu servomotor pas cu pas SMX JXCLF combină atât funcțiile STO, cât și SS1-t (controlat în timp). Acesta din urmă inițiază decelerația motorului și declanșează funcția STO după o întârziere specifică aplicației. Odată ce oprirea controlată este încheiată, controlerul SMC este comutat la motorul STO.
Utilizatorii produsul JXCLF vor constata că funcția STO îmbunătățește nivelul de siguranță al instalației atunci când este utilizată într-un mediu adecvat și în conformitate cu reglementările specifice. Un alt beneficiu este cablarea redusă, aspect ce diminuează erorile și economisește costurile referitoare la forța de muncă. Se pot obține economisiri suplimentare datorită utilizării a mai puține componente ale utilajelor: dacă funcția STO nu ar fi disponibilă, necesitatea elementelor suplimentare ale utilajului ar face sistemul mai scump.
Funcția STO îndeplinește cerințele EN 61508 SIL 3; EN 62061 SIL CL 3; EN ISO 13849-1 Cat. 3 PL e; și EN 61800-5-2 STO, SS1-t. Această conformitate face ca controlerul cu servomotor pas cu pas SMC JXCLF cu sub-funcție STO să fie considerat produsul ideal pentru o serie de aplicații pentru construcția mașinilor, în special a celor semi-automate unde există un anumit risc pentru operatori la încărcarea, ridicarea, plasarea, poziționarea sau descărcarea materialelor, uneltelor sau pieselor de prelucrat.
Mai concret
În sectorul de producție, IO-Link reprezintă o tendință aflată în creștere IoT, și un pas înainte în capacitatea de comunicații pentru toate aplicațiile care implică automatizare. O interfață de comunicație IO-Link asigură că produsul SMC JXCLF oferă un control mai mare asupra procesului de fabricație și a stării echipamentelor. Aici, comunicația simplificată prin IO-Link permite accesul la toate valorile numerice din controler și facilitează controlul de la distanță al rețelelor industriale.
Pe lângă un control mai mare al procesului, IO-Link colectează instantaneu date importante, precum distanțele și presiunile de alimentare/ieșire pentru strategii de întreținere preventivă. Diagnosticarea produsului la bord și cablarea standard sunt alte avantaje. Este considerată de asemenea, o soluție rentabilă, datorită costurilor reduce pentru hardware și de programare, respective al forței de muncă și a erorilor din timpul configurării.
OEM-urile care vor folosi noul SMC JXCLF vor descoperi că controlerul semnalează momentul în care este detectată o eroare. În plus, pot fi realizate modificări în cadrul sistemului în timp ce acesta funcționează. Ca un ultim aspect important de remarcat, este faptul că puteți manipula controlerul în timpul procesului și bloca dispozitivul dacă este necesar.
Într-o piață foarte competitivă a producătorilor de utilaje, OEM-urile trebuie să caute soluții pentru produse care pot oferi o diferențiere tehnică ajutând la reducerea costurilor. Controlerul SMC cu servomotor motor pas cu pas JXCLF este un produs rentabil, cu funcții IO-Link și STO, ce oferă atât producătorilor de utilaje, cât și utilizatorilor finali un mare avantaj.
1 iul. 2022