SMC lansează o pompă de proces rezistentă la abraziune
O nouă pompă SMC din polipropilenă a fost proiectată pentru a rezista celor mai dure procese de producție, oferind fiabilitate, conducând la economisiri de costuri și energie.
Pompa de proces SMC PA5000 este atât de rezistentă la abraziune, garantează o durată de viață mare și gestionează cel puțin 50 de milioane de cicluri.
Datorită corpului său din polipropilenă, poate rezista la efectele corozive ale fluidelor în mișcare, acizilor și fluidelor alcaline. De asemenea, PA5000 utilizează cu până la 53% mai puțin aer pentru a generând economisiri de energie.
Designul său inteligent nu conține piese care ar putea aluneca în zonele umede, fapt care nu numai că reduce generarea de particule, dar îl face atât ușor de curățat, cât și foarte simplu și rapid de întreținut, economisind atât timp, cât și bani.
Un purtător de cuvânt SMC a declarat: „Căutăm mereu modalități de a ne dezvolta soluțiile pentru a oferi performanță, fiabilitate și îmbunătățiri. Noua noastră pompă de proces se încadrează în această categorie – este durabilă și robustă, oferind eficiență de lungă durată și flexibilitate în condiții dificile de operare.”
Pompa de process PA5000 este adaptabilă și potrivită pentru o serie de sectoare industriale, inclusiv tratarea apei, celuloza și hârtie, chimie, semiconductori, mașini-unelte respectiv aplicații de imprimare, vopsitorie și lacuire. Este compactă și ușoară, atingând un volum mare de dozare și autoamorsare. Este considerat un echipament flexibil și fiabil.
Pentru mai multe informații despre PA5000, vă rugăm să vizitați secțiunea de produse noi la www.smc.eu
17 sept. 2021