O renaștere în numele inovației
Compania DMC Automation din Torino creează o insulă robotică echipată cu componente SMC, inclusiv sistemul inovator fieldbus wireless. Ambele companii prezintă un parteneriat tehnologic solid și stimulant, orientat către căutarea de soluții de ultimă generație.
DMC Automation este o companie de dimensiuni mici spre mijlocii care se mândrește cu bază solidă de abilități și o deschidere amplă către inovație. Compania a fost fondată în 1972 de Domenico De Caroli. În 1992 a început să producă utilaje pentru asamblarea structurilor metalice care reprezintă de fapt „scheletul” scaunelor auto: acesta a fost un punct de cotitură pentru DMC, deoarece a marcat intrarea într-un sector fundamental care este în continuare unal dintre activitățile de bază ale companiei și în prezent.
Toți marii producători de scaune auto folosesc utilaje furnizate de compania din Torino pentru a realiza structura internă a scaunului. „Suntem specializați în utilaje pentru asamblarea acestui „schelet” pornind de la elemente conectate între ele pentru a realiza structura de susținere a scaunului, o piesă foarte importantă deoarece este strans legată de criterii de siguranță”, explică Carlo Amicilia, director de vânzări DMC Automation.
Simplificarea producției
Accelerarea și simplificarea procesului de producție folosind tehnologii inteligente este filozofia cu care DMC Automation abordează piața. „Ne dorim să lucrăm în domeniul roboticii și automatizării și pentru asta oferim un concept unic și personalizat de proiectare și producție.
Tot ceea ce proiectăm este întotdeauna pre-asamblat și testat intern înainte de a-l livra clientului nostru", explică Amicilia. „Programul nostru de producție este destul de complex: utilaje și linii de asamblare pentru structuri metalice, scaune auto și, de asemenea, linii robotizate de asamblare și sudare. De asemenea, dezvoltăm mașini și linii pentru sisteme de viziune, manipulare materiale, echipamente de testare și mai ales mașini și linii realizate pentru a satisface solicitările individuale ale clienților noștri”, explică managerul.
Un parteneriat important
Pentru a onora nevoilor clienților săi într-un mod precis și în timp util, DMC se bazează pe sprijinul partenerilor de top. Datorită expertizei și inovației tehnologice constante, compania din Torino este capabilă să răspundă solicitărilor, dar și să-și extindă domeniul de în care activează dar și să abordeze noi nișe de piață. „SMC este o necesitate pentru noi, un partener fundamental și considerăm componentele un adevărat standard, care ne facilitează proiectarea și ne permite să avem o continuitate a serviciilor, piese de schimb, actualizări de produse și multe altele” subliniază Amicilia. „Există certitudinea calității componentelor lor, însă suntem și foarte mulțumiți de colaborarea strânsă cu echipa lor de tehnicieni și ingineri de vânzări, cu care s-a dezvoltat de-a lungul timpului un adevărat parteneriat tehnologic atât în procesul anterior și cât și cel post vânzării. Acest lucru a ne-a îndemnat la utilizarea de produse noi și de ultimă generație în ceea ce privește inovația tehnologică, ceea ce reprezintă un plus important pentru clienții noștri”, adaugă el.
O insulă robotică inovatoare
Dintre utilajele produse în fabrica DMC din Grugliasco se remarcă o insulă robotizată dotată cu componente SMC, caracterizată printr-un sistem de transmisie de control realizat prin wi-fi, o inovație de avangardă pentru sector. Destinată unui partener din Turcia, această insula reprezintă o adevărată bijuterie din punct de vedere al inovației. „Este un utilaj automat pentru asamblarea și testarea sistemului de blocare a spătarului scaunului unui automobil. Dispune de stații manuale de încărcare cu control de prezență prin intermediul camerelor, în timp ce toate stațiile de asamblare sunt automate. Există și un robot pentru „transferul” de la prima stație până la cea de testare. Piesele sunt marcate și valorile stocate pe un PC pentru trasabilitate. Pe aceast utilaj am decis să folosim sistemul fieldbus wireless care ne permite să avem I/O-urile la bordul stației fără utilizarea clasicului robot pneumatic-electric, care este supus uzurii, nu este ușor de întreținut și necesită un cabinet electric dedicat, fapt ce implică costuri suplimentare”, explică Carmelo Todaro, Director Biroul Tehnic. Inima acestui utilaj este formată dintr-o serie de conexiuni electrice care sunt în contact prin wi-fi cu detectorul central, care este capabil să le gestioneze fără contact. Dintr-o fază în alta, stația se rotește și, în consecință, toate grupurile se rotesc în timp ce punctul central rămâne fix: fiecare element este gestionat prin wi-fi prin inovatorul EX600W de la SMC.
Soluții eficiente
„Multe dintre utilajele noastre, inclusiv această insulă robotică, sunt realizate cu mese rotative cu diferite poziții care transferă grupuri, subgrupuri sau componente de la o stație de lucru la alta.
Una dintre probleme este necesitatea de a menține controlul în timpul mișcării: atunci când se mișcă, stația ar trebui să aibă fire electrice și comenzi. Saltul pe wi-fi pe care ni l-a propus SMC a fost cu adevărat potrivit și ne-a permis să rezolvăm eficient această problemă”, subliniază Carmelo Todaro.
Colaborarea tehnologică cu SMC este plină de soluții noi și inovatoare. „Traductorul de debit SMC este extrem de util pentru depanarea și monitorizarea consumului de aer din instalație dar și pentru evaluarea economiilor de energie. Într-o altă aplicație, am folosit seria SMC CKZT, care ne-a permis să realizăm o prindere pe întregul diametru al tubului astfel încât să lucrăm uniform.
De asemenea, avem instalați actuatori electrici SMC, în special seria LEY, ceea ce ne permite flexibilitate în poziționarea și configurarea utilajului atât pentru noi în timpul fazei de îndreptare, cât și pentru client în diferitele faze ale procesului și modificării componentelor”, concluzionează Todaro.
Integrare 4.0
O nota finala: toate utilajele DMC sunt deja proiectate pentru a satisface cerintele Industriei 4.0, un plus important pentru companiile care sunt deja orientate catre un management al productiei cu sisteme sofisticate. „Pentru noi este fundamental să regândim și să dezvoltăm noi procese de producție, organizare și management”.

DMC Automation lucrează activ de mult timp cu SMC, liderul mondial în automatizări pneumatice. În imagine se poate observa, traductorul de debit SMC montat pe un utilaj DMC.
Publicat în Technè (Open Factory) octombrie 2019, Italia, scris de Simona Recantini
21 iun. 2021