Înțelegerea nevoilor partenerilor SMC - Expertiză în: Soluționarea provocărilor
Detectați fiecare scurgere: Detectarea precisă a scurgerilor pentru componente tehnice. Electrovalvele unghiulare SMC pentru vacuum înalt asigură teste precise de detectare a scurgerilor la Worthmann.
Helmut Gerdes, Inginer Vânzări la SMC Germania
Helmut Gerdes, Inginer Vânzări la SMC Germania
Indiferent dacă este vorba de benzină sau alte substanțe: sistemele de rezervoare de lichid trebuie să fie întotdeauna complet etanșe împotriva scurgerilor, altfel lucrurile pot deveni periculoase foarte repede. După fabricare, acestea sunt testate în mod exhaustiv înainte de a fi instalate în vehicule. Cu acest scop, Worthmann a dezvoltat un sistem de testare a etanșeității la scurgeri cu heliu, care utilizează vacuum înalt și spectrometre de masă pentru a identifica chiar și cele mai mici scurgeri în componente - și acest lucru durează doar un minut. Electrovalvele unghiulare SMC pentru vacuum înalt din seria XLA oferă durata lungă de viață și robustețea necesare pentru această sarcină.
Utilajele moderne funcționează cu o varietate largă de substanțe - de la ulei de lubrifiere și diverși combustibili până la amestecuri de acid uric pentru reducerea emisiilor de oxid de azot în gazele de eșapament ale mașinilor. Pentru a fi transportate acolo unde sunt necesare, sunt necesare componente robuste și, mai presus de toate, etanșe la scurgeri. Deoarece poate deveni rapid periculos dacă carburantul se scurge dintr-o mașină, de exemplu, și picură pe un motor fierbinte sau pe componente electrice. Worthmann oferă o soluție potrivită cu sistemele sale de testare a etanșeității la scurgeri: datorită unui spectrometru de masă, sistemul poate detecta chiar și cele mai mici cantități de scurgeri de gaz heliu în vid înalt și astfel evaluează o componentă în ceea ce privește etanșeitatea la scurgeri. Pentru a funcționa în siguranță și cu precizie, sistemul de testare are nevoie de electrovalve rezistente. Cinci electrovalve unghiulare de vacuum înalt seria XLA de la SMC furnizează rapid aer și heliu acolo unde este nevoie.
Worthmann Maschinenbau GmbH, cu sediul în Barßel-Harkebrügge, lângă Oldenburg, dezvoltă și produce mașini sofisticate din 1995 - de la linii de prelucrare și testare pentru sisteme de combustibil până la linii complete de producție. Datorită facilităților moderne de producție ale Worthmann, cei 120 de angajați pot produce și ansambluri individuale sofisticate. Competența principală a companiei constă în proiectarea și construcția de facilități industriale individuale, precum și de linii complete de producție. Totul dintr-o singură sursă: de la design, la producție și asamblare, până la programare și punere în funcțiune pentru clienți internaționali. O altă parte a grupului Worthmann Maschinenbau este Maceas GmbH, care se concentrează pe tehnologia de măsurare și testare.
Verificarea etanșeității la scurgeri
Oricine a avut vreodată o pănă la o bicicletă cunoaște principiul testării pentru scurgeri: camera de aer este umflată cu aer și ținută sub apă. Gaura poate fi identificată acolo unde apar bulele de aer. Cu toate acestea, în special în ceea ce privește sistemele moderne de rezervoare, acest tip de test este insuficient. Aici intervin sistemele automate de testare a etanșeității la scurgeri, care verifică fiecare componentă pentru scurgeri în mod rapid și cu o precizie maximă.
Aceste sisteme specializate folosesc gazul inert heliu. Piesa de testare este plasată într-o cameră de vid și este evacuată împreună cu camera. Heliul este apoi injectat în piesa de testare ca gaz de testare cu suprapresiune. Dacă există scurgeri, heliul va ieși și va fi pompat către un spectrometru de masă, care numără atomii de heliu. "Și acest lucru se face extrem de precis, deoarece spectrometrul de masă poate detecta chiar și atomii de heliu singuri. De aceea, sistemul are o rată de scurgere limită de 1,0 · 10-5 mbar · l/s", subliniază Steffen Akkermann, Manager de Proiect la Worthmann. Cu sistemul Worthmann, până la 60 de piese de lucru pot fi testate pentru scurgeri într-o oră.
Electrovalvele unghiulare robuste pentru vacuum înalt
Pentru a realiza acest debit mare, aerul trebuie evacuat rapid din tubul de umplere și din camera de testare, pentru a încărca piesa de testare cu gaz de testare. Cu scopul de a obține un vid înalt cât mai pur posibil, sunt necesare electrovalve care să nu permită practic niciunui gaz să treacă atunci când sunt închise, dar care să poată fi operate foarte rapid și frecvent. "În plus, la rate de flux mari, se pot forma cristale de gheață la punctele de deflecție ale electrovalvelor unghiulare, falsificând astfel rezultatul testului prin depunerea de gaz de testare în acestea", explică Christian Suchalla, Inginer Vânzări la SMC Germania. Elecgtrovalvele unghiulare SMC pentru vacuum înalt din seria XLA reprezintă o soluție eficientă pentru acest scop: datorită unui element de încălzire, acestea pot fi încălzite până la 150 de grade Celsius, împiedicând astfel formarea de gheață la punctele de deflecție. "Elementul este ușor atașat la exteriorul electrovalvei unghiulare și încălzește uniform întreaga carcasă de aluminiu", spune Christian Suchalla.
Electrovalvele unghiulare sunt utilizate în mai multe puncte importante în sistemul de testare a etanșeității la scurgeri: conduc aerul și gazul de testare în și în afara camerei de testare, precum și a piesei de lucru, și servesc ca o conexiune către spectrometrul de masă. Christian Suchalla: "Electrovalvele sunt prevăzute cu burdufuri și rămân închise până la presurizare." Practic, nu degajă niciun gaz, ceea ce accelerează evacuarea camerei de testare și a piesei de lucru în mod semnificativ. În plus, se poate utiliza o pompă cu o capacitate mai mică - acest lucru crește eficiența întregului sistem. În plus, electrovalvele unghiulare din seria XLA sunt foarte durabile: sunt garantate să reziste până la 2 milioane de cicluri. Mai mult, burdufurile și actuatorul pneumatic pot fi înlocuite separat pe fiecare electrovalvă individuală. Acest lucru economisește costurile de întreținere, deoarece nu este nevoie să se înlocuiască întreaga electrovalvă. În același timp, configurația modulară reduce semnificativ costurile de întreținere.
Vacuum pur datorită electrovalvelor unghiulare puternice
With the XLA high-vacuum angle valves from SMC, Worthmann’s leak-tightness testing system offers a fast, powerful solution for filler pipe production. “A further increase in efficiency is conceivable in future, by controlling the angle valves via our modular valve terminal, the SY3000,” says Christian Suchalla. Other applications for the robust XLA valves are, for example, vacuum freeze-drying systems in the food industry, aluminium coating systems for vehicle headlights, or anywhere that the purest possible high vacuum is required.
Cu electrovalvele unghiulare SMC pentru vacuum înalt seria XLA, sistemul de testare a etanșeității la scurgeri al Worthmann oferă o soluție rapidă și puternică pentru producția de tuburi de umplere. "În viitor, este posibilă o creștere suplimentară a eficienței prin controlul electrovalvelor unghiulare prin intermediul insulei noastre de distribuitoare, SY3000", spune Christian Suchalla. Alte aplicații pentru electrovalvele XLA robuste sunt, de exemplu, sistemele de liofilizare cu vacuum din industria alimentară, sistemele de acoperire cu aluminiu pentru farurile vehiculelor sau oriunde este necesar un vacuum înalt cât mai pur posibil.
Citate de la:
Christian Suchalla, Inginer Vânzări la SMC Germania
Steffen Akkermann, Manager de Proiect la Worthmann

[Imaginea 1] Detectați orice scurgeri: Sistemul de testare a etanșeității la scurgeri de la Worthmann Maschinenbau GmbH detectează rapid și fiabil scurgerile datorită supapelor unghiulare de înaltă vid XLA de la SMC.

[Imaginea 2 + 3] Fiți ingenioși: Noile supape unghiulare din seria XLA de la SMC au garnituri de etanșare și actuatori pneumatici înlocuibili, care economisesc timp și bani pentru întreținere, deoarece nu este nevoie să înlocuiți întreaga supapă.

[Imaginea 4] În cazul în care devine rece: Datorită elementelor de încălzire externe, noile supape unghiulare de înaltă vid din seria XLA de la SMC previn formarea de gheață în funcționare, asigurând astfel rezultate de testare deosebit de precise.
17 dec. 2020