Studiul de caz al partenerilor SMC - Expertiză în: Îndeplinirea provocărilor
Senzorul de poziție SMC transformă mașina de șlefuit ferestre cu o deschidere de 360 de grade de la MB Maschinenbau într-un adevărat utilitar.
Transformat într-un utilitar: Mașina de șlefuit pentru piesele de ferestre acum șlefuiește și ramele ușilor.
Există curenți de aer? Dacă răspunsul este "da", atunci rama ferestrei sau rama ușii nu se potrivește corespunzător. Pentru a vă asigura casa dumneavoastră că va rămâne caldă și că ușile și ferestrele arată atractiv, toate piesele pentru aceste elemente trebuie produse cu mare precizie și șlefuite la perfecție. Mașinile de șlefuit obișnuite pot fi utilizate doar pentru componente de ferestre sau uși. Prin doar o mică modificare de design, MB Maschinenbau a făcut ca mașina sa de șlefuit profiluri ROBA Fentech pentru profile de ferestre din lemn să fie potrivită și pentru ramele ușilor. În combinație cu un senzor optic, senzorul de poziție D-MP de la SMC se asigură că mașina recunoaște optim toate piesele de lucru.
Lemnul nu are nevoie doar de șlefuire ca finisaj - înainte ca o piesă de lucru să fie gata pentru livrare, trece prin mai multe etape de șlefuire, de la șlefuirea lemnului brut, până la șlefuirea între straturile de vopsea, până la șlefuirea fină. Variația pieselor este imensă, iar șlefuirea manuală este foarte consumatoare de timp și intensă din punct de vedere al muncii. Eficiența producției poate fi crescută numai utilizând soluții foarte automate. MB Maschinenbau a dezvoltat o instalație potrivită pentru astfel de cerințe; mașina de șlefuit profiluri ROBA Fentech. Aceasta recunoaște contururile fiecărei piese de lucru în mod automat și își ajustează agregatele de șlefuire corespunzător. Până acum, Fentech nu a fost considerată potrivită pentru ramele ușilor, deoarece astfel de profile sunt în mod normal în formă de "L", iar piciorul scurt al acestei combinații nu putea fi detectat de senzorii optici utilizați până în prezent. Prin adăugarea unui alt cilindru și a unui senzor optic, MB Maschinenbau a putut modifica configurarea în așa fel încât chiar și astfel de rame de uși complicate să poată fi prelucrate. Datorită senzorului de poziție SMC, mașina recunoaște astfel de componente de uși atunci când sunt introduse în mașină.
Fondată în 1992 în Herford, MB Maschinenbau GmbH dezvoltă, produce și comercializează mașini de șlefuit și mașini speciale pentru industria lemnului și a metalelor - de la soluții unicat la producția în serie. În ultimii ani, compania s-a concentrat pe prelucrarea lemnului, cu accent deosebit pe șlefuire. Pe lângă sediul său din Herford, compania are și o sucursală în Carolina de Nord, SUA, care comercializează mașinile sale special produse pe plan internațional.
Șlefuit automat pentru o varietate mare de piese
Atunci când se proiectează ramele de ferestre, nu există aproape nicio limită în imaginație. Gama de piese din lemn care trebuie prelucrate este în consecință foarte mare. "Acest lucru face ca șlefuirea profilurilor de ferestre să fie o sarcină deosebit de solicitantă, deoarece mașina trebuie să facă față unui nivel ridicat de variație fără a necesita eforturi majore de configurare", spune Ronald Busch, director general și proprietar al MB Maschinenbau. "În cele din urmă, toate piesele trebuie nu doar să se potrivească perfect, ci trebuie să ofere și calitățile estetice și tactile dorite." Pentru o finisare perfectă a suprafeței, este nevoie fie de șlefuire manuală consumatoare de timp, fie de o soluție automată flexibilă.
De aceea, MB Maschinenbau a dezvoltat ROBA Fentech. Această mașină de șlefuit este complet automată. Când piesa de lucru este introdusă în partea frontală a mașinii, un senzor optic de deasupra intrării detectează forma și dimensiunile acesteia și poziționează agregatele de șlefuire din interiorul mașinii folosind un algoritm stocat în PLC (Controler Logic Programabil). Cu un diametru de 400 mm, uneltele de șlefuire asigură un contact optim cu suprafața lemnului. Controlul saltului uneltelor de șlefuire împiedică șlefuirea prea agresivă a marginilor scurte. Un nou tip de sistem de transport cu vacuum transportă chiar și piese de lucru mici prin mașină, care nu ar putea fi prelucrate de mașinile de șlefuit obijnuite.
Transformarea mașinilor de șlefuit pentru utilizare pe uși
Mulți dintre clienții MB Maschinenbau nu trebuie doar să prelucreze rame de ferestre, ci și rame de uși. "Aceasta reprezintă o provocare specială pentru mașinile noastre de șlefuit", afirmă Petra Darnauer-Busch, Manager de Design la MB Maschinenbau. "Ramele ușilor au în general un profil în formă de L. Picioarele scurte ale profilului, care atârnă întotdeauna în partea stângă a sistemului de transport cu vacuum, pot varia în lungime. Până acum, senzorul optic de pe ROBA Fentech nu putea recunoaște și măsura partea inferioară a vârfului planeului." Picioarele scurte ale profilului ușii în formă de L stau lipite de peretele unei uși odată montate pentru a acoperi îmbinarea. Deoarece adesea este integrat în designul ușii - dimensiunile și conturul frezării pot varia în mod semnificativ. Pentru a încorpora acest nivel de variație în sistemul de control al mașinii, am fi fost nevoiți să construim o mașină complet nouă.
MB Maschinenbau a ales o soluție deosebit de eficientă: Experții în mașini speciale au adaptat utilajul de șlefuit profile ROBA Fentech, deja testat și verificat, pentru a prelucra cadrele de uși. "Principalul scop al acestei reconfigurări a fost să detectăm în mod fiabil lungimea elementelor exterioare de pe cadrele ușilor," afirmă Ronald Busch. "Numai în acest fel mașina de șlefuit poate poziționa cu precizie uneltele și să prelucreze piesa de lucru în mod fiabil și optim." Din acest motiv, MB Maschinenbau GmbH utilizează un senzor de poziție D-MP în combinație cu un cilindru pneumatic de la SMC în modelul lor ROBA Fentech. "Senzorul de poziție analogic funcționează împreună cu senzorul optic", explică Petra Darnauer-Busch. Odată ce piesa de lucru este introdusă în mașină, senzorii încep să funcționeze în tandem. În timp ce senzorul optic detectează capătul exterior al profilului, cilindrul echipat cu senzorul D-MP se angajează și fixează piesa de lemn. Pe baza poziției măsurate a tijei pistonului și a poziției măsurate optic a capătului exterior, unitatea de control a mașinii de șlefuit calculează lungimea acestuia și ajustează corespunzător uneltele de șlefuit inferioare.
Cu ajutorul unei fante de fixare, senzorul de poziție D-MP poate fi montat ușor pe aproape toate cilindrii SMC. Cu o precizie de repetabilitate de ±0.1 mm, acesta este incredibil de precis și, în plus, compatibil cu standardul de comunicație IO-Link. Nu numai că poate integra rapid măsurătorile sale în calculele sistemului de control, dar poate fi și parametrizat și monitorizat de la distanță. "Datorită standarduli de protecție IP67, senzorul este, de asemenea, ferit de praf și apă, ceea ce asigură o funcționare fiabilă pe termen lung", raportează Petra Darnauer-Busch.
Photos
Un instrument precis pentru ferestre și uși
Mașina de șlefuit profile ROBA Fentech a devenit un adevărat instrument versatil. "Cu mici modificări de design, acum putem oferi clienților noștri o mașină de șlefuit perfect adaptată nevoilor lor", spune cu bucurie Ronald Busch. "Fie că este vorba de profile de cadre de uși sau cadre de ferestre din lemn. Până acum, aceasta este o soluție unică în industria noastră. Senzorul de poziție de la SMC este componenta cheie în această dezvoltare; se potrivește perfect cu cerințele noastre."
Citări de la: Ronald Busch, Director General și Proprietar al Companiei MB Maschinenbau, Germania
Fotografii

[Imagine 1 + 2] Când o piesă de lucru este introdusă în partea din față a mașinii de șlefuit profile ROBA Fentech, un senzor optic detectează dimensiunile acesteia și ajustează automat intrumentele de șlefuit în mod optim - datorită soluțiilor inovatoare SMC, mașina poate acum prelucra cu ușurință chiar și cadrele de uși.

[Imagine 3] Cadrele de uși au "năsucuri" frezate, care nu pot fi recunoscute de un singur senzor optic. Prin urmare, cilindrii pneumatici SMC fixează piesele de lucru la intrarea în mașina ROBA Fentech de la MB Maschinenbau - acest lucru permite detectarea înălțimii nasurilor profilului.

[Imagine 4 + 5] În combinație cu un senzor optic suplimentar și un cilindru pneumatic, senzorul de poziție D-MP de la SMC măsoară înălțimea nasurilor frezate ale cadrei ușii și permite mașinii de șlefuit profile ROBA Fentech de la MB Maschinenbau să se ajusteze perfect.
1 aug. 2020