Păstrăm răcoare: Soluții inovatoare și puternice pentru răcire și control
SMC participă la LASER World of PHOTONICS 2019
Nimic nu funcționează fără lumină: Cu greu ne-am putea orienta fără fotoni, care sunt creați de soare sau de luminile electrice. Lumina joacă, de asemenea, un rol crucial în știință și industrie, adesea sub forma unui laser concentrat la milioane de milimetri. La Laser World of Photonics, cea mai importantă expoziție din lume în acest domeniu, experții de top se vor întâlni în München între 24 și 27 iulie pentru a discuta cele mai recente dezvoltări. SMC va prezenta gama sa largă de soluții de răcire și control al temperaturii pentru laserele industriale la standul 443 din sala A3 la târg. Acestea includ noi termo-chilere compacte pentru suporturile de 19 inci, debimetre precise și senzori de presiune ultra-preciși cu conexiune IO-Link.
Două în unul - cu control separat al gamei de temperatură
Două componente trebuie răcite la funcționarea laserelor: generatorul laser și sistemul optic. Operatorii aveau nevoie anterior de două termo-chilere în acest scop. De aceea, SMC a dezvoltat noua sa serie HRL. Aceasta controlează două game de temperatură separat, astfel încât să poată răci generatorul de energie înaltă, care necesită multă răcire, precum și sistemul optic mai puțin solicitant, economisind astfel mult spațiu. Acest lucru este posibil datorită celor două circuite separate de apă, împreună cu reglarea separată a temperaturii. Caracteristicile standard includ, de asemenea, un bypass pentru egalizarea presiunii și filtre de apă și DI pentru controlul conductivității, dacă este necesar un agent de răcire deionizat, precum și un oprire automată de siguranță. Dispozitivele din seria HRL economisesc și până la 50% energie, datorită motoarelor de compresor, ventilatoare și pompe cu reglare de viteză, precum și a recuperării căldurii de la reziduurile de căldură.
Răcire - și economisire de spațiu cu controlere de temperatură de 19 inci
Laserele cu focalizare înaltă pot prelucra piese de lucru în intervalul nanometrilor. Acestea necesită o răcire constantă pentru a realiza acest lucru. Termo-chilerele deosebit de compacte din seria HRR mențin temperaturile între 10 și 35 °C, cu o precizie de ± 0,1 °C - utilizând răcirea cu apă sau aer. Cu o înălțime de doar 310 (399) milimetri, ele se potrivesc în suporturile de 19 inch și mai multe pot fi ușor acomodate chiar și în spații restrânse. În comparație cu dispozitivele similare independente, acestea economisesc mult spațiu. Și toate punctele de acces la termo-chilere sunt amplasate în față, astfel încât acestea să nu fie necesar să fie îndepărtate din suport atunci când un filtru de particule trebuie înlocuit, de exemplu, sau agentul de răcire circulant trebuie completat - economisind și mai mult timp și spațiu.
Control precis cu senzori de flux compacți
Dacă doriți să răciți laserul în mod optim, trebuie să știți întotdeauna câtă apă sau agent de răcire circulă în sistem în orice moment. Senzorii de flux din seria PF3W711 de la SMC măsoară fluxurile de apă, apă deionizată sau soluție de glicol de etilenă apoasă până la 100 l/min. Afisajul lor rotativ cu două linii poate afișa valori măsurate suplimentare, precum și rata curentă a fluxului. Foarte bun pentru spații limitate: în comparație cu predecesorii lor, noile modele sunt cu aproximativ 40% mai mici.
Comenzi pentru aer comprimat - pregătite pentru Industria 4.0 cu senzori de presiune cu precizie IO-Link. Toate semnele indică Industria 4.0, inclusiv în sectorul laserelor și fotonicii. Din acest motiv și pentru prima dată, SMC a echipat acum senzorii săi digitali de presiune de precizie, seria ISE70/71, cu tehnologie IO-Link. Senzorii inteligenți înregistrează valorile curente ale presiunii până la 1,6 MPa și starea ieșirii de comutare, precum și informații diagnostice importante și mesaje de eroare către SPS. Afisajul cu două linii al comutatorului de presiune de precizie poate fi rotit până la 336°, afișând, de exemplu, valoarea țintă (valoarea limită), valoarea histeresisului, valoarea cea mai mare sau cea mai mică, precum și timpul de întârziere - în întregime după cum este necesar pentru operator. Datorită memoriei persistente, seria ISE70/71 asigură, de asemenea, datele colectate, chiar și atunci când alimentarea cu energie este întreruptă.
Vizitatorii comerciali pot găsi compania SMC la Messe München în sala A3, standul 443.
Legendă a imaginii: Două într-una: Datorită celor două circuite separate de apă, termo-chilerul HRL de la SMC răcește în același timp generatoarele laser și sistemele optice ale laserelor industriale și de cercetare puternice.
Fotografie: SMC Deutschland GmbH
Poate fi utilizată în scopuri editoriale gratuit; vă rugăm să specificați sursa și să ne trimiteți o copie de probă.
15 mai 2019