Soluții perfecte pentru industria bio-medicală: SMC prezintă un portofoliu diversificat de produse
SMC participă la Compamed 2019
Igiena este totul în industria bio-medicală. În laborator, în clinică sau în cabinetul medicului, totul se învârte în jurul sănătății și siguranței pacienților. De aceea, cele mai stricte reguli de igienă se aplică produselor medicale - și fabricației lor. La Compamed 2019, de la Düsseldorf, cei mai importanți producători și experți în tehnologia medicală vor discuta despre cele mai noi inovații. În perioada 18-21 noiembrie, SMC va prezenta, de asemenea, portofoliul său cuprinzător de produse și rețeaua sa globală pentru acest domeniu solicitant la cea mai importantă expoziție comercială mondială din industria furnizorilor medicali și dezvoltarea de produse. În sala 8B, standul H04, experții SMC vor prezenta produse inovatoare în domeniile de control al temperaturii și răcire, control precis al presiunii și manipularea mediiilor agresive.
Menținerea răcorii, economisind spațiu
Tehnologia medicală eficientă trebuie să fie întotdeauna la temperatura potrivită, deoarece multe preparate medicale necesită o temperatură constantă de prelucrare și depozitare pentru a-și menține eficacitatea. Noul sistem termo-chiller extrem de compact din seria HRR menține temperaturi între 10 și 35 °C, cu o precizie de ± 0,1 °C - utilizând răcire cu apă sau cu aer. De asemenea, se potrivesc în cadre de 19 inci. Mai multe dintre unitățile, care au doar 310 milimetri în înălțime, pot fi instalate cu ușurință în locuri restrânse, economisind mult spațiu în comparație cu unitățile independente comparabile. Mentenanța este de asemenea ușor de realizat cu seria HRR: Toate punctele de acces către sistemele termo-chiller-ului sunt situate pe față. Ceea ce înseamnă că acestea nu trebuie scoase din suport atunci când filtrul de particule necesită înlocuire, de exemplu, sau lichidul de răcire circulant trebuie completat - economisind atât timp cât și spațiu.
Controlul Aerului Comprimat Industry - pregătit pentru 4.0
Conectarea digitală a producției a ajuns de mult timp și în sectorul bio-medical. De aceea, SMC echipază senzorii digitali de presiune cu precizie din seria ISE70/71 cu tehnologie IO-Link. Senzorii inteligenți înregistrează parametri precum valorile actuale ale presiunii până la 1,6 MPa, starea ieșirii de comutare, informații importante de diagnostic și mesaje de eroare către PLC-ul de nivel superior. Afisajul cu două linii al senzorilor de presiune cu precizie poate fi rotit până la 336° și poate afișa valoarea setată (limită), valoarea histerezisului, valoarea maximă sau minimă și timpul de întârziere, în funcție de cerințele utilizatorului. Și în caz de întrerupere a alimentării cu energie electrică, seria ISE70/71 își susține în mod fiabil datele colectate datorită memoriei sale persistente.
Robust chiar și în mediile agresive
Pe lângă sterilizarea cu abur, se folosesc adesea pentru dezinfectarea echipamentelor și facilităților de producție medicale și pentru dozarea substanțelor chimice, medii agresive precum dezinfectanții chimici. SMC a dezvoltat electrovalvele cu membrană cu 2 căi din seria LVP pentru astfel de aplicații dificile. Cu carcasa sa rigidă din PVC-C și membrana din politetrafluoroetilenă, acestea rezistă chiar și la medii corozive precum acidul clorhidric și peroxidul de hidrogen. Electrovalvele acționate cu aer comprimat sunt ușor de reglat, au cu 50% mai puțin zgomot de lovituri de aripi decât supapele convenționale și pot rezista la temperaturi ale mediului și ambientale între 0 și 60 °C fără probleme.
Vizitatorii târgului pot găsi SMC la Messe Düsseldorf în sala 8B, standul H04.
1 nov. 2019