SMC își consolidează controlul cu cel mai recent controler pentru motoare în trepte cu mai multe axe
SMC și-a extins gama de controlere pentru motoare în trepte cu mai multe axe cu lansarea modelului JXC92. Acest nou dispozitiv poate controla simultan până la trei acționări electrice, generând economii și simplificând procesul în ceea ce privește echipamentul, cablarea, spațiul și programarea.
SMC a îmbunătățit performanța de interpolare și controlul de ajustare a vitezei pentru gama sa de top de acționări electrice din seria LE cu lansarea modelului JXC92.
Acest control cu mai multe axe aduce economii în programare și echipament, deoarece poate gestiona trei acționări dintr-un singur dispozitiv, în loc să folosească un trio de controlere pentru a realiza aceeași sarcină. Aceasta completează modelul JXC*3 al SMC, care controlează patru axe în același timp, și împărtășește compatibilitatea sa cu EtherNet/IP™, făcându-le ambele soluții valabile pentru mediile industriale.
Un purtător de cuvânt SMC, liderul mondial în pneumatică, a declarat: „Clienții noștri caută soluții care să simplifice procesele și să economisească timp, spațiu și costuri generale. JXC92 este un răspuns direct la această nevoie și este o adăugire excelentă la gama noastră de control cu mai multe axe.”
Nu doar că JXC92 este extrem de flexibil, dar economisește și spațiu valoros, deoarece este necesară mai puțină cablare, iar controlerul este mai mic în dimensiune în comparație cu utilizarea a trei unități individuale. Se economisește și timp prețios în ceea ce privește programarea controlerului motor, iar operatorii se pot conecta și deconecta mai rapid cablurile PC, deoarece pot configura până la trei axe în același timp, cu o singură conexiune.
În ansamblu, JXC92 oferă o soluție completă, având capacitatea de a realiza interpolare liniară (3 axe) și circulară (2 axe), putând efectua operațiuni de poziționare și împingere, ceea ce îl face ideal pentru o gamă largă de aplicații.
1 ian. 2018