SMC se implică cu o gamă completă de soluții pentru a susține fiecare etapă a procesului de ambalare
Pe măsură ce SMC se angajează să lucreze în parteneriat cu clienții săi din întreaga lume pentru a stimula productivitatea, performanța și eficiența energetică, expertul global în automatizare a dezvoltat o gamă completă de soluții care au flexibilitatea de a se adapta și evolua în funcție de nevoile clienților săi în domeniul ambalării.
Pe măsură ce cerințele globale din industria ambalajelor cresc pentru a face față provocărilor de mediu și de productivitate, furnizorii de automatizare trebuie să se ridice pentru a ajuta la furnizarea de soluții rentabile.
SMC s-a concentrat pe îndeplinirea obligațiilor sale dezvoltând o gamă cuprinzătoare de produse care acoperă fiecare etapă a procesului de ambalare - primar, secundar și terțiar - de la tratamentul produsului la paletizare. Soluțiile au fost concepute cu accent pe eficiența energetică, fără a compromite performanța.
Un purtător de cuvânt SMC a declarat: "Recunoaștem nevoile complexe ale industriei de ambalare și modul în care trebuie să se adapteze pe măsură ce crește cererea pentru designuri individuale de ambalare și formate speciale, împreună cu necesitatea de a gestiona linii de producție cu volume mari și de a răspunde presiunilor de mediu.
"La SMC, putem asigura condiții igienice pentru produs și proces cu gama noastră completă de soluții rezistente la coroziune, cu design igienic și camere sterile, inclusiv materiale aprobate de FDA, chiar și în condiții dificile de generare a căldurii."
Pentru cei ce lucrează în industrii care depind în mare măsură de ambalaje, cum ar fi industria alimentară și farmaceutică, controlul precis al temperaturii este cheia succesului, în special pentru aplicații precum termoformare, înfășurare termocontractabilă sau tăiere, curățare și sigilare. SMC dispune de o gamă de termochilere pentru a susține aceste procese, în care controlul deficitar al temperaturii rămâne o problemă pentru mulți operatori care suferă financiar din cauza nivelurilor ridicate de respingere, calitate slabă a produsului și procese nesigure.
Purtătorul de cuvânt SMC a explicat: "Gama noastră de termochilere reprezintă soluția inteligentă care oferă control proactiv al temperaturii dispozitivelor care generează căldură, în limite stricte. Acest control eficient le oferă clienților liniște datorită creșterii productivității, performanței mașinii și prelungirii duratei de viață a echipamentului."
O altă zonă costisitoare pentru specialiștii în ambalaje este problema invizibilă a electricității statice, care, lăsată neprovocată, poate cauza atât probleme de producție, cât și de calitate a produsului. SMC dispune de o gamă largă de ionizatori pentru aproape orice aplicație de ambalare, pentru a asigura cea mai bună echilibrare electrostatică și, prin urmare, pentru a garanta calitatea finală a produsului.
Managerii de sisteme de ambalare trebuie, de asemenea, să facă față unui număr mare de unități pe oră, în timp ce caută soluții pentru a susține mașinării avansate care pot fi ușor ajustate pentru a satisface formate de ambalare unice și variante speciale.
Aici intervin cilindrii și electrovalvele de mare viteză SMC, concepuți pentru a răspunde la vitezele și frecvențele necesare. De asemenea, cilindrii și supapele cu garnitură metalică de la SMC au o durată de viață de până la 100 și 200 de milioane de cicluri, oferind o soluție fiabilă care evită întreruperile costisitoare ale sistemului și timpul mort al producției.
În plus, cilindrii SMC ușori și compacți pentru linii de transport sau manipulare și manipulare cu roboți au fost concepuți pentru a îmbunătăți timpul de ciclu pentru a menține productivitatea.
Și cu o gamă completă de acționări electrice și controlere, operatorii pot combina producția de mare viteză cu capacități de schimbare rapidă și flexibilă a formatului.
"Îi ajutăm pe clienții noștri să se adapteze la nevoile actuale și viitoare de producție cu pachetul nostru integrat de soluții inteligente care susțin, de asemenea, tendința crescândă de mentenanță predictivă", a adăugat purtătorul de cuvânt SMC.
Soluțiile unității de interfață serială EX a SMC oferă un grad înalt de acces și feedback de la componente de automatizare prin monitorizarea condițiilor. Anumite produse pot susține, de asemenea, sistemele de distribuție IO-Link pentru a minimiza timpul total de control al setărilor și, astfel, pentru a crește disponibilitatea mașinilor. Acest lucru este susținut de soluția SMC wireless unică, care oferă comunicare de vârf și libertate de mișcare în industria de ambalare.
Datorită inovației tehnologice, automatizarea robotică preia o parte semnificativă a procesului de fabricație, în special atunci când vine vorba de manipularea foilor de carton și a cutiilor sau de plasarea stivelor grele de cutii pe transportoare pentru paletizare. Cu toate acestea, au apărut probleme în timpul procesului în care se creează cantități semnificative de praf, atât în aer cât și pe suprafețe plane, ceea ce cauzează defecte ale echipamentelor. Prin urmare, SMC a răspuns cu produse care prezintă o rezistență sporită la mediul înconjurător, oferind protecție împotriva particulelor de praf din carton și permițând cilindrilor și graifărelor să funcționeze în mod eficient în medii cu micro-pulbere.
Purtătorul de cuvânt al SMC a concluzionat: "Lumea producției de ambalaje se schimbă rapid și este vital ca operatorii să aibă parteneri de automatizare în care să poată avea încredere pentru a furniza soluții pentru astăzi și pentru viitor."
Pentru mai multe informații despre soluțiile SMC pentru industria de ambalaje, vă rugăm să vizitați www.smc.eu.
01.05.2017