SMC își expune portofoliul unic de dispozitive de răcire și temperare la Laser World 2017
LASER WORLD OF PHOTONICS 2017
26 to 29 Iunie 2017
Munich Centrul de Târguri, Messe, Germania
Hol B3, Stand 351
SMC va dezvălui gama sa diversificată de dispozitive de răcire și control al temperaturii, care combină atât o capacitate mare și constantă de răcire, cât și eficiență optimă în ceea ce privește costurile la evenimentul Laser World de anul acesta.
Evenimentul anual are loc la Messe Hannover în perioada 14-16 februarie și s-a bucurat de o reputație pentru atragerea principalilor furnizori și producători de anvelope din întreaga lume.
Cu peste 30 de ani de experiență în crearea soluțiilor pentru industria laser, electronică, solară și a semiconductoarelor, vizitatorii standului 351 din Hol B3 vor avea ocazia să vadă suita inovatoare de dispozitive create de SMC, proiectate pentru tehnologii orientate spre viitor și automatizare energetică eficientă.
SMC va susține și o prelegere intitulată „SMC - Partenerul Dvs. Global pentru Sisteme de Răcire și Temperare” în data de luni, 26 iunie, la ora 14:00, în Hol A3.450.
De pe standul său, sub sloganul „Temperare Precisă și Eficientă”, gama de produse expuse include chilerele și controlerele termice SMC. Vor fi prezentate modelele HRS012 până la HRS050 și HRSH090 până la HRSH250, care au opțiuni de răcire cu aer și apă. Acestea sunt disponibile în diferite dimensiuni și sunt potrivite pentru o gamă variată de servicii, cu o capacitate de răcire care începe de la 1,2 kW și ajunge până la 30 kW, oferind o stabilitate remarcabilă de ± 0,1 °C.
În completarea acestor dispozitive de răcire și control al temperaturii se află seria HECR de la SMC, care a fost proiectată pentru a economisi spațiu datorită designului compact și posibilității de montare într-un sistem de raft de 19 inch. Acesta oferă, de asemenea, un grad înalt de control și precizie, cu o stabilitate a temperaturii de ± 0,01 până la 0,03 °C. Prin optimizarea performanței mașinii, se crește și calitatea productivității și a procesului.
Având în vedere țintele privind mediul înconjurător ca o problemă cheie pentru afaceri, HECR consumă doar 400 W și nu necesită refrigerare. De asemenea, fiind fără compresor și fără piese mobile, funcționează foarte silențios.
Pentru a completa expoziția, SMC va prezenta, de asemenea, gama sa de componente pentru răcirea circuitului, cum ar fi blocuri de răcire, presostate, tuburi și racorduri, cuplaje de oțel inoxidabil KKA și supape de proces. Pentru automatizarea laserului, vor fi disponibile cele mai bune acționări electrice de pe piață de la SMC, IO Link, filtre, uscătoare, tehnologie ATPtech, electrovale și tehnologie de interfață serială Fieldbus.
Un reprezentant SMC a declarat: „Toate produsele noastre au fost proiectate conform celor mai înalte standarde de calitate SMC, și așteptăm cu nerăbdare să întâlnim clienții la evenimentul Laser World de anul acesta pentru a demonstra cum soluțiile noastre oferă soluții precise, eficiente și fiabile care respectă în mod constant standardele internaționale.
„Ne vom strădui să abordăm provocările și să evidențiem soluțiile oferite industriei laser de astăzi în cadrul prelegerii noastre, precum și pe stand”.
Vizitatorii standului SMC, 351 din Hall B3, vor fi întâmpinați de o echipă de experți care vor fi la dispoziția lor pentru a oferi sfaturi și suport profesionale. Pentru a încheia o zi aglomerată la expoziție, în data de miercuri, 28 iunie, SMC va organiza „Get Together Party” începând cu ora 16:30, oferind vizitatorilor o selecție diversificată de gustări și băuturi înainte de a pleca acasă.
Mai multe informații despre componentele și accesorii SMC pot fi găsite în secțiunea de catalog de produse de pe site-ul www.smc.eu.
01.05.2017
01.05.2017