Cu cinci pași înaintea eficienței energetice
În economia noastră 24/7 și pe măsură ce guvernele și industriile se luptă cu setea noastră de creștere pentru aprovizionări tot mai mari de energie, specialistul global în automatizare, SMC, se angajează să lucreze în parteneriat cu clienții săi pentru a promova eficiența energetică și reducerea risipei.
Concentrată pe cele cinci piloni ai eficienței SMC, clienții pot adopta politici durabile pentru afacerile lor, pot reduce amprenta lor de carbon și pot consolida identitatea brandului. Această nouă abordare poate ajuta, de asemenea, companiile să se conformeze standardelor ISO pentru sistemele de gestionare a energiei.
De aceea, SMC a introdus cinci pași simpli pentru a "Energiza eficiența dvs.", concentrându-se pe modul în care, colectiv, putem genera, recupera, monitoriza sau utiliza energia în cea mai bună modalitate și să gândim eficient.
Așa cum a explicat un purtător de cuvânt de la SMC: "Recunoaștem cât de importantă este eficiența energetică pentru clienții noștri și, mai important, pentru viitorul planetei noastre. Cu această campanie, dorim să împuternicim oamenii să facă același lucru cu mai puțină energie, privind energia nu ca pe o cost fix, ci ca pe un cost care poate fi gestionat în beneficiul companiei."
Primul pilon evidențiază faptul că cea mai eficientă energie este cea care nu este consumată. "Trebuie să găsim modalități de a evita crearea de mai multă energie decât avem nevoie și de a găsi modalități de a genera suficientă energie pentru a menține performanța," explică purtătorul de cuvânt SMC.
Există schimbări simple care pot fi adoptate pentru a face o diferență semnificativă, cum ar fi minimizarea sau oprirea presiunii în sistemele de aer comprimat, amplificarea forței doar în punctele critice sau transformarea generării de vacuum într-o operațiune intermitentă.
În al doilea rând, SMC se concentrează asupra importanței recuperării energiei; fie la punctul de generare prin recuperarea căldurii pentru a încălzi apa sau instalația, fie la punctul de utilizare prin reutilizarea aerului eliberat de acționări pneumatice. Purtătorul de cuvânt SMC adaugă: "La fel cum bunurile sunt reciclate în casele noastre, putem obține același lucru în procesele industriale."
Fiecare gestionare a energiei ar trebui să fie condusă de monitorizare. Adăugarea de senzori sau alte sisteme de monitorizare la procese va stimula o mai mare conștientizare a consumului de energie și va oferi un control mai mare asupra modului și momentului în care este utilizată. De asemenea, va detecta neconcordanțe sau risipă neașteptată, oferind vizibilitate pentru a îmbunătăți în continuare performanța.
Pasul patru își propune să încurajeze clienții să utilizeze doar ceea ce este necesar. Prin proiectarea, selectarea și asamblarea componentelor corecte, operatorii pot transforma energia în putere și pot obține cel mai mult din ea.
În cele din urmă, SMC încurajează oamenii să gândească eficient. Atunci când este combinată, adoptarea unei abordări mai proactive a eficienței energetice va stimula competitivitatea, cu optimizarea resurselor care cresc productivitatea și reduc costurile.
Purtătorul de cuvânt al SMC concluzionează: "Avem cu toții o responsabilitate față de planetă pentru a ne asigura că eficiența energetică este în vârful agendei noastre. Găsirea de modalități mai durabile pentru a efectua operațiuni va reduce cererea globală de energie și emisiile de CO2. Prin urmarea acestor pași simpli, clienții pot stimula eficiența în fabrica lor, pot reduce risipa și pot face o diferență reală pentru viitorul producției și al lumii."
Pentru mai multe informații despre gama de produse eficiente din punct de vedere energetic a SMC, vă rugăm să vizitați www.smc.eu.
1 mai 2017