SMC prezintă instrumentele potrivite pentru cea mai bună performanță la EMO 2017
EMO 2017
18 - 23 Septembrie 2017
Centrul Expozițional Hanovra
Hol 6, Stand H66
SMC, a global leader in pneumatic and electrical automation technology, will be taking a step into the future as it reveals its tool box of solutions for operators working towards Industry 4.0 at this year’s EMO.
SMC, lider global în tehnologia de automatizare pneumatică și electrică, va face un pas în viitor în momentul în care își dezvăluie setul de soluții pentru operatorii care lucrează în Industria 4.0 la EMO de anul acesta. Expoziția, care are loc în Hanovra în perioada 19 - 23 Septembrie, reprezintă cel mai important târg mondial pentru industria de prelucrare a metalelor. De la standul H66 din Sala 6, vizitatorii vor avea ocazia să vadă o gamă de soluții SMC care vor ajuta producătorii să își crească productivitatea, flexibilitatea și eficiența operativă.
Toate produsele expuse, de la senzori de presiune la senzori de captare a aerului până la supapele de sens pilotate, sunt conforme cu standardul ISO 13849, respectând cele mai înalte standarde de siguranță și, în cadrul Industriei 4.0, și sunt proiectate pentru a susține mentenanța preventivă.
Un purtător de cuvânt SMC a declarat: "EMO este cea mai importantă expoziție de acest gen pentru sectorul de prelucrare a metalelor, și suntem încântați să avem din nou o prezență aici. Așteptăm cu nerăbdare să îi primim pe vizitatori la standul nostru și să demonstrăm cum SMC lucrează împreună cu clienții noștri pentru a atinge cea mai bună siguranță a mașinilor și pentru a îmbunătăți eficiența mașinilor și stabilitatea proceselor, bazate pe principiile mentenanței predictive."
Printre produsele de top expuse se numără cea mai recentă adiție la gama de monitoare SMC, seria PSE300AC, care simplifică monitorizarea la distanță a diferitelor tipuri de senzori utilizați pe linia de producție. Datorită culorilor ecranului și a aspectului designului, seria PSE300AC permite monitorizarea a trei elemente diferite în același timp, permițând operatorilor să vadă într-o clipă starea aplicațiilor.
Va fi însoțit de senzorul de captare a aerului ISA3, care oferă verificarea rapidă a poziționării piesei prin inspecție vizuală și introducerea ușoară a valorii punctului de comutare, cu o rezistență la condensat de zece ori mai mare.
În cele din urmă, supapa de sens pilotată, XT34-303 cu monitorizare directă este proiectată pentru sistemele de control orientate spre securitate conform standardului ISO 13849. Aceasta oferă oprirea sigură până la categoria 4, precum și posibilitatea de adaptare rapidă și simplă pentru întregul sistem.
Vizitatorii standului SMC, H66 din Sala 6, vor fi întâmpinați de o echipă de experți care vor fi la dispoziție pentru a oferi sfaturi profesionale și suport. Și pentru a încheia o zi aglomerată de expoziție miercuri, 20 septembrie, SMC va organiza "Get Together Party" începând cu ora 17:00, oferind delegaților o selecție gustoasă de gustări și băuturi înainte să se întoarcă acasă.
Mai multe informații despre componente și accesorii SMC pot fi găsite în secțiunea de catalog de produse de pe www.smc.eu.
1 iul. 2017