SMC este componenta perfectă care îi aduce pe expozanți la TIRE 2017
EXPOZIȚIA TEHNOLOGIEI PENTRU ANVELOPE 2017
14 - 16 februarie 2017
Sala Hanovra 2, Stand 5088
SMC, lider global în tehnologia de automatizare pneumatică și electrică, va prezenta gama sa de produse pentru industria anvelopelor, concentrându-se pe eficiența energetică, siguranța mașinilor și Industria 4.0, la expoziția de anvelope de anul acesta.
Evenimentul anual are loc în Messe Hannover în perioada 14-16 februarie și și-a câștigat o reputație pentru atragerea principalilor furnizori și producători de anvelope din întreaga lume.
De pe standul său 5088 din Sala 2, SMC va evidenția soluțiile personalizate care răspund provocărilor tot mai mari cu care se confruntă sectorul, inclusiv nevoia de a oferi producție flexibilă, mentenanță predictivă și minimizarea opririlor mașinilor. Fiind un jucător global, SMC le oferă clienților un singur punct de contact pentru toate nevoile lor de proces și aplicații.
Ca parte a expoziției, SMC va găzdui și o prelegere despre "Impactul tehnologiilor de automatizare în procesul de producție asupra fabricii de anvelope a viitorului" în data de 15 februarie, începând cu ora 16:30, în zona Conferinței de Strategie de Afaceri.
Un purtător de cuvânt al SMC a declarat: "Suntem încântați să expunem la TIRE 2017, care este una dintre cele mai mari și mai bune expoziții de acest gen. Vizitatorii standului nostru vor putea descoperi mai multe despre gama noastră de produse folosite pe scară largă în toate procesele de fabricație a anvelopelor. Vom prezenta cele mai recente tehnologii, precum componentele noastre de interfață serială, cu capacități integrate de monitorizare, care ajută procesele de producție să funcționeze mai eficient."
Printre componentele expuse se va afla popularul actuador electric LEY al SMC, care se mișcă către mai multe poziții sau mod sensibil de forță, reducând munca de asamblare și costurile de operare.
Există trei opțiuni: tipuri de motoare de bază, simetrice și în linie. Similar, clienții pot alege între două tipuri de motoare, fie un motor pas cu pas DC, care este ideal pentru transferul de sarcini mari la viteză redusă cu operațiuni de împingere, fie un motor servo DC, care oferă stabilitate la viteze mari și este potrivit pentru operațiuni silențioase.
Un alt punct de atracție va fi unitatea de interfață serială Series EX600 a SMC, care vine cu un server web integrat, în plus față de IO Link Master și diverse sisteme de autobuze pentru accesul la distanță, diagnosticare și mentenanță predictivă. Acest sistem extrem de robust garantează o durată lungă de viață și oferă precizie, viteză și flexibilitate extreme, toate ducând la o eficiență energetică îmbunătățită.
Purtătorul de cuvânt al SMC a adăugat: "Suntem angajați să lucrăm în parteneriat cu clienții noștri pentru a optimiza siguranța mașinilor și am dezvoltat componente de siguranță de ultimă generație care pot ajuta la atingerea ISO 13849."
Vizitatorii standului SMC din Sala 2 vor fi întâmpinați de o echipă de experți care vor fi la dispoziție pentru a oferi consultanță și suport profesional.
Mai multe informații despre soluțiile SMC pot fi găsite în secțiunea Catalog de produse de pe www.smc.eu.
1 ian. 2017