Productos seleccionados
×

Ir para detalhes
Referência

Minha conta

×

Soluções IO-Link

Desfrute dos benefícios do IO-Link com SMC

Seguindo a Produção Otimizada, o foco foi novamente alterado.

Com o objetivo de melhorar o rendimento de produção, através do uso de operações mais automatizadas e da análise de dados, o Smart Manufacturing (SM, produção inteligente) é o novo Santo Graal. Esta abordagem focada na tecnologia, que usa maquinaria conectada à internet para monitorizar o processo de produção, tem contribuído para o desenvolvimento de componentes inteligentes para as máquinas.

Os sensores IO-Link, o master IO-Link e os atuadores IO-Link da SMC são apenas alguns dos nossos produtos inteligentes que podem ajudá-lo a melhor a sua produtividade e reduzir os custos.

Informação relacionada com IO-link

Também poderá considerar útil

Desfrute dos benefícios do IO-Link com SMC

Oops. If you want to see our video, you need to consent to the use of cookies. Simply click on the cookies setting and enjoy our Expertise in action.

 

Descubra as nossas soluções IO-Link

  • Wireless

  • Sensores

  • Mestre

  • Atuadores

  • Vácuo

Wireless

Sensores

Descubra uma gama diversificada para medição de fluxo, pressão, vácuo e posição do actuador, permitindo a troca de dados de diagnóstico até ao nível de automatização.

Fluxoestatos

 Pressostatos

Vacuostatos

Sensores de posição 

Mestre

Transparência de dados desde sensores e actuadores até à automatização através de um IO-Link master.

Atuadores

Transmissão de dados de parametrização para o actuador via IO-Link

A nova tecnologia permite que os sensores e atuadores sejam mais inteligentes, mas…

O que é realmente o IO-Link?

IO-Link (IEC61131-9) é um protocolo de comunicação em série standard aberto que permite o intercâmbio bidirecional de dados de sensores e dispositivos compatíveis com o IO-Link e conectados a um master. O master IO-Link pode transmitir dados a várias redes, buses de campo ou buses backplane, fazendo com que esses dados sejam mais acessíveis para ações imediatas ou para análises a longo prazo através de um sistema de informação industrial (PLC, HMI, etc.). Cada dispositivo IO-Link tem um ficheiro IODD (Descrição do Dispositivo IO) que o descreve e às respetivas capacidades do IO-Link.

Sabia que…

IO-Link não é um bus de campo. É um protocolo de comunicação ponto a ponto entre um master IO-Link compatível e um dispositivo de campo. Dado que o IO-Link é um standard aberto, os dispositivos master podem integrar-se em praticamente qualquer bus de campo ou sistema de automação (PLC).

 

IO-Link com SMC: As 6 vantagens

 

1. Maior disponibilidade de dados

2. Diagnóstico de produto

3. Cablagem standard

4. Acesso remoto

5. Fácil substituição de produto

6. Não manipulável

  • Redução dos custos globais
  • Aumento da eficiência do processo
  • Melhoria na disponibilidade da máquina.

1. Maior disponibilidade de dados

Existem três tipos de dados primários disponíveis, que se classificam como dados cíclicos (dados transmitidos automaticamente de forma regular) ou dados acíclicos (dados transmitidos caso sejam necessários ou requeridos).

  • Dados de processo. O que o dispositivo lê
  • Dados de serviço. Informação sobre o dispositivo
  • Dados de eventos. Notificações (diagnóstico)
1. Maior disponibilidade de dados

2. Diagnóstico de produto

Não é necessário esperar que se produza uma falha no processo para substituir um sensor. Os dispositivos podem ser monitorizados de forma contínua para conhecer o seu estado com Dados de eventos. Dependendo do dispositivo, é possível monitorizar temperatura ou pressão excessiva, que esteja fora do intervalo, se se produziu uma  falha interna, etc.

2. Diagnóstico de produto

3. Cablagem standard

Transmissão digital de todos os valores medidos, dado que  todos os parâmetros do dispositivo ficam registados no master IO-Link. A transferência de dados é feita através de um sinal de 24 V e não são necessários mais cabos.

3. Cablagem standard

4. Acesso remoto

As soluções personalizadas obrigam a uma modificação contínua dos parâmetros. O controlo global de ajuste desde o sistema de controlo (PC) minimiza o tempo requerido, aumentando a disponibilidade da máquina.

4. Acesso remoto

5. Fácil substituição de produto

A substituição mediante o sistema plug & play simplifica a conexão: um conector comum para comunicação e alimentação.

Os parâmetros armazenam-se no master, permitindo assim o ajuste automático quando o dispositivo está conectado.

5. Fácil substituição de produto

6. Não manipulável

A função de bloqueio das teclas evita que pessoas não autorizadas modifiquem acidentalmente os ajustes.

6. Não manipulável