Productos seleccionados
×

Ir para detalhes
Referência

Minha conta

×

SMC Soluções de Vácuo

Eficiência na manipulação por vácuo

Precisa de optimizar o desempenho do seu sistema de vácuo?

Um sistema de vácuo ideal é alcançado com uma análise detalhada da aplicação, uma utilização inteligente dos componentes e a colaboração de um parceiro tecnológico experiente e fiável. A vasta experiência da SMC com aplicações de vácuo e a sua vasta gama de produtos são a combinação perfeita para satisfazer todas as suas necessidades em termos de vácuo.

A SMC irá ajudá-lo com todo o sistema de vácuo, desde a filtração e regulação até aos componentes finais, oferecendo-lhe a solução mais eficiente e de menor consumo energético possível, sem comprometer o alto desempenho.

Há mais de 60 anos que oferecemos soluções de automação eficientes, inovadoras e sustentáveis: sistema de comunicação industrial sem fios, cilindros de aspiração a vácuo, bloco de válvulas e ejectores combinados, amplificador de ar, entre outros.

Há muitos aspectos a considerar na concepção de um sistema de vácuo, e é provável que as soluções inteligentes de vácuo estejam no topo da lista devido às suas capacidades únicas. A SMC oferece blocos inteligentes que proporcionam um controlo e comunicação precisos para que possa implementar uma estratégia de monitorização e manutenção preventiva.

Descubra o que os nossos especialistas têm a dizer sobre a tecnologia do vácuo

Descubra as nossas soluções de vácuo

Descubra as nossas soluções de vácuo especificamente concebidas para o ajudar a optimizar a produtividade e eficiência dos seus processos.

Garanta o máximo desempenho do seu sistema de vácuo com soluções de vácuo SMC

Pode também estar interessado em

 

Garanta o máximo desempenho do seu sistema de vácuo com soluções de vácuo SMC

 

 

Descubra as soluções de vácuo SMC

 

  • Pads

  • Ejectors

  • Filters

  • Switches

  • Regulators

  • Collaborative robots

Pads

Em qualquer projecto que envolva um sistema que utilize vácuo, as características da peça a ser manipulada devem ser sempre o ponto de partida. A SMC oferece uma vasta gama de soluções para satisfazer todas as suas necessidades.

Ejectors

Avoid the hassle of cables with your robot

With the world's first integrated Wireless valve system, any robotic application can benefit from both reduced installation time and costly production downtime. Easier and cost-effective with no industrial communication cables.

Filters

Evite problemas causados por contaminantes transportados pelo ar no seu sistema de vácuo graças aos filtros SMC. Com eles, é possível alcançar ou exceder a vida útil declarada dos componentes, permitindo poupanças consideráveis nos custos de manutenção.

Switches

Precisa de saber como está a funcionar a sua instalação de vácuo?
As necessidades de medição dos sensores são tão vastas como as soluções que temos para as satisfazer.

Regulators

Changing your robot’s tools has never been easier

When several tools have to be used in the same robot application, don't hesitate, take a look at our next product.

See for yourself how SMC says it's "Time to get a grip"

Oops. If you want to see our video, you need to consent to the use of cookies. Simply click on the cookies setting and enjoy our Expertise in action.

Do not miss how SMC solutions can specifically boost your applications

  • Advanced solutions

  • Energy efficiency

  • Smart communication

Advanced solutions

Precisa de uma solução feita à medida?
Descubra as soluções avançadas da SMC.

Energy efficiency

Durante anos, temos colaborado com os nossos clientes, liderando diferentes actividades de poupança de energia, com o objectivo de os ajudar a reduzir as suas contas de energia e contribuir para a sustentabilidade global ao mesmo tempo.

Descubra as soluções de vácuo especificamente concebidas para poupar no consumo de ar.

Smart communication

SMC trabalha na comunicação inteligente de duas maneiras: apoiando os nossos clientes com soluções específicas e oferecendo produtos de última geração, tais como o nosso inovador sistema de comunicação industrial sem fios e a nossa vasta gama de soluções IO-Link, proporcionando assim à sua fábrica uma digitalização e automatização inteligentes.

Explore The SMC Expertise Hub

 

Give your vacuum handling system a lift

 By Irina Hermann, Product Manager, SMC Germany

SEPTEMBER 2022
We all know that the centrepiece of any vacuum system is the application and system layout, typically involving the method of vacuum generation, and thus whether you use ejectors or pumps to generate the negative pressure and transfer the workpieces. However, there are many more important system components which, if overlooked, could mean that your vacuum handling unit fails to perform at its optimum level.

Read more 

Don’t get sucked into poor vacuum system configuration

 By Tom Litster, Engineer, Air Equipment, SMC European Technical Centre

JANUARY 2023
The performance of your vacuum handling system is typically only as good as its configuration for the specific application in hand. This of course makes direct reference to the workpiece you are looking to lift or transfer in terms of its weight and shape, for example, while further considerations include target cycle time and stroke travel. Upon establishing these factors it becomes possible to experiment with vacuum level, pad diameter and number of pads to deliver the optimal-performing vacuum handling system, one that is fast, reliable and energy-efficient.

Read more