Chocolade-industrie
SMC heeft een vertrouwde samenwerking met producenten van zoetwaren en chocolade én hun machinebouwers. Dit betekent dat we niet alleen aansluiten op de behoeften van de machinebouwer voor de processector van de chocolade-industrie, maar ook op de producenten van chocolade die de cacaobonen verwerken en de uiteindelijke chocoladeproducten leveren.
Oops. If you want to see our video, you need to consent to the use of cookies. Simply click on the cookies setting and enjoy our Expertise in action.
Hier vind je een overzicht van het gehele proces dat bedrijven in de chocolade-industrie volgen, van het schoonmaken van de bonen tot en met verpakken.
De belangrijkste aspecten van het proces, zoals viscositeit, temperatuur en lijnsnelheid, moeten aandacht krijgen om de beste kwaliteit van het eindproduct te garanderen. Door deze parameters te regelen en te monitoren worden niet alleen machinestilstand en ongeplande onderbrekingen beperkt, maar worden ook de optimale procescondities vastgesteld. Dat leidt tot een verbeterde productiviteit en chocoladeproducten van topkwaliteit.
Scheiden
Roosteren
Raffineren
Concheren
Harden
Coaten, vormen en glaceren
Onzuiverheden in cacaobonen en andere aanvullende ingrediënten zijn niet acceptabel voor chocolade van de hoogste kwaliteit. Daarom is de sorteerfase zo belangrijk. Voor deze taak zijn betrouwbare industriële chocolademachines en efficiënte processen nodig. SMC is de juiste partner om jou de beste oplossingen te bieden.
HF1-AC-D-X7000 serie Zorg voor de juiste persluchtkwaliteit met een product dat is afgestemd op voedselomgevingen
HF2-BAC serie
Ontsmet perslucht
HRS serie
Regel de temperatuur van een waterkoelingssysteem
MY1-Z serie
Regel de borstel om de lens schoon te maken
SX10 serie
Scheiden op hoge snelheid
LEFB serie Een overbrengingsoplossing met hoge snelheid
Terwijl scheiden tot de selectie van de beste kandidaten leidt, hangt het bereiken van de juiste chocoladesmaak sterk af van de fase van het roosteren. Daar is temperatuur de belangrijkste factor. Met de producten die SMC aanbiedt voor de chocolade producerende industrie kun je vertrouwen op een perfecte procesbeheersing.
TH serie
Bied weerstand tegen hoge temperaturen
KFG2 serie
Bied weerstand tegen corrosie en hoge temperaturen
TLM serie
Garandeer de levensduur van het leidingwerk
VFN2*20N serie
Zorg voor een langere levensduur dankzij de gestandaardiseerde aansluiting
VFN2120N-X23/36 serie
Realiseer een multifunctionele werking, bestand tegen hoge temperaturen en een clean ontwerp
Na het malen is het raffineren de volgende fase voor de cacaomassa. Deze complexe machines zorgen voor een gladde en homogene vloeistof met de juiste grootte van de deeltjes om de perfecte textuur te krijgen. Hiervoor is nauwkeurige regeling van de rollers nodig, wat alleen met kwaliteitsapparatuur kan worden bereikt.
JSXD serie
Zorg voor een langdurige werking van het regelsysteem van het watercircuit
AC-D serie
Stem de normeringseisen van lucht overeen met een modulair en uniform ontwerp
JSY serie
Stuur waterventielen en algemene pneumatische circuits aan
CG1-Z serie
Vermijd accumulatie van vreemde deeltjes
CG5 serie Zorg voor uitstekende productweerstand tegen reinigingsmiddelen
Om het resterende azijnzuur van de chocoladepasta te laten vervliegen en de smaak ervan te ontwikkelen, heeft concheerapparatuur een nauwkeurige temperatuur- en snelheidsregeling nodig. Daarnaast is een langdurige betrouwbare werking vereist, aangezien het proces meerdere uren of zelfs dagen in beslag neemt. Met de producten van SMC kunnen jouw industriële chocolademachines in deze fase een zeer hoog precisieniveau bereiken, terwijl ze je helpen de energie-efficiëntie te verhogen.
IP8000/8100 serie
Open en sluit het ventiel voor chocolademassa
JSX serie
Regel de flow van het watercircuit
PF3W serie
Monitor flow en temperatuur van het koelwatercircuit
Vetkristallen in de chocolade moeten gestabiliseerd worden om ongewenste eigenschappen, zoals uitslag, kruimelige textuur of een dof uiterlijk te vermijden. Om het kwetsbare proces van het verwarmen en koelen van de chocolade uit te voeren, kun je vertrouwen op onze apparatuur. Daarmee verzeker je je van de precisie en regeling die industriële hardingsmachines voor chocolade vereisen in dit deel van het proces.
De laatste stap voor het koelen kan variëren afhankelijk van het product. Het maakt echter niet uit of je matrijzen moet blokkeren en vastzetten of zeker moet zijn van de juiste riemspanning. Onze producten helpen je daarbij.
AMS serie Breng je persluchtbeheer naar een hoger niveau
VP546/746 serie
Combineer met FRL-units voor een veilige oplossing
JMHZ2 serie
Voer grijpacties uit met een lichte en compacte oplossing
JCQ serie
Bespaar ruimte en gewicht en verbeter cyclustijden
IZT40/41/42 serie
Sluit elektrische lading voor plastic matrijzen uit
KNH serie
Efficiënter reinigen van de matrijzen
By Paolo Tornavacca, Client Group Manager, SMC Italia
MARCH 2022 Refining is arguably the most important process in chocolate production as it determines the consistency and texture of the final product. We know from experience that only by using high-quality, high-performance industrial control and automation solutions, backed up with global support on a local level, will builders of chocolate refining machinery succeed in gaining market share.
Read more
By Wim de Vos, Sales Engineer, SMC Belgium
MARCH 2022 The class-leading service and breadth of products available from SMC is helping a leading machine builder to maintain and extend its prominent position in a highly competitive global market. HACOS designs, produces and installs high-quality chocolate manufacturing machines that spur the development and growth of every size of chocolatier, from artisans to large industrial producers. The company builds from small to very large machines that cover all chocolate manufacturing processes, necessitating the use of a high-calibre technology partner with a proven track record in industrial control and automation.
By Karl-Heinz Ursch, Senior Sales Expert, SMC Austria
MARCH 2022 One of the world’s leading manufacturers of premium baking ovens for the large-scale industrial production of wafers is using SMC air-blow technology to reduce the energy required for a key cleaning process. In this article we set out the solutions and products that turned this ambition into a reality.