Cilinders
Actuators
Selecteer op functionaliteit
Energie efficiëntie
Heb je interesse in een technische benadering van draadloos in moderne productie?
Services
Handleidingen en downloads
Richtlijnen
SMC
Onze betrokkenheid
Waar kun je ons vinden
Welkom bij SMC!
SMC klantartikelen
In de sterk concurrerende cosmetica- en persoonlijke verzorgingsindustrieën zijn operationele efficiëntie en duurzaamheid niet alleen voordelen, maar een absolute noodzaak. FG Robosys, onder de visionaire leiding van oprichter en CEO Benedictus Tang, heeft zich gevestigd als een koploper in geavanceerde robotische bottle-oplossingen. Met het hoofdkantoor in Nederland en dochterondernemingen in Indonesië en de Verenigde Staten, is het bedrijf een strategisch partnerschap aangegaan met SMC om hun vulmachines te optimaliseren, met name de ROBO smartFLEX E80. Deze samenwerking draagt bij aan het verlagen van operationele kosten en het verminderen van de milieubelasting, terwijl tegelijkertijd de flexibiliteit en prestaties worden verbeterd.
Lees meer
Een plug-and-run oplossing met krachtige persluchtcomponenten van SMC maakt de modulaire en geïndustrialiseerde heliumlektestsysteem van Bosch Manufacturing Solutions mogelijk.
SMC-componenten zijn geïntegreerd in het NEREUS-systeem, dat het Cycle-gebouw, een Zero-Waste demonstratiegebouw, uitrust. Het systeem recyclet en hergebruikt ter plaatse alle afvalwater in het atletendorp.
Lees verder
De ontwerpprocessen voor BestMill, de prijswinnende CNC-machine, zijn geoptimaliseerd. Dit heeft geleid tot een verbeterde kwaliteit, waardoor BestMill zich onderscheidt als het eerste autonome modulaire apparaat dat in staat is twee CNC-machines tegelijkertijd te voeden. SMC heeft onze processen versneld door compacte, duurzame en milieuvriendelijke oplossingen te bieden, wat de samenwerking bevordert en de ontwerptijd verkort, terwijl de algehele kwaliteit en efficiëntie worden verbeterd.
Met de ervaring van het vervaardigen van duizenden producten op 50 speciale productiemachines, is de basis van de langdurige samenwerking tussen Brodit en SMC gebouwd op vertrouwen, automatiseringsexpertise en een breed scala aan betrouwbare producten.
ToxMate, een technologische doorbraak van ViewPoint, markeert een keerpunt in de directe detectie van micropolluenten in behandeld water van stedelijke en industriële afvalwaterzuiveringsinstallaties en drinkwaterzuiveringsinstallaties. Een opvallend kenmerk van het meetsysteem is de opmerkelijk precieze temperatuurregeling, het resultaat van een nauwe samenwerking met SMC.
De afgelopen jaren heeft robotica een enorme groei doorgemaakt doordat processen worden geautomatiseerd om ze productiever te maken en het tekort aan geschoold personeel tegen te gaan. Robots zijn ook zeer flexibel in gebruik en hun prijzen zijn de laatste jaren gedaald. Robotec Solutions AG uit Seon in de deelstaat Aargau (Zwitserland) loopt voorop. Het succes van het bedrijf is te danken aan zijn passie, jarenlange ervaring en expertise, evenals de ideale technologie van betrouwbare partners.
Inpeco's revolutionaire procesautomatiseringssysteem voor pathologisch anatomisch laboratoria vermindert het risico op fouten en verhoogt de productiviteit van pathologen door middel van end-to-end monstertracering en geautomatiseerde paraffineblokbereiding met behulp van SMC's nauwkeurige elektrische actuators en innovatieve Thermo-chiller.
Op zoek naar een innovatieve oplossing ging multinational IPTE met zijn technologische partner SMC de uitdaging aan om onderdelen te koelen tijdens testen in een revolutionair systeem voor een van zijn prestigieuze tier 1-klanten voor elektrische voertuigen. Het resultaat: een robuuste, betrouwbare, zeer efficiënte oplossing die kan worden aangepast aan verschillende sectoren en landen. De sleutel tot het succes was voortdurende samenwerking, maatwerk en after-sales service.
ISO, Horti Innovators, automatiseert complexe en hoog-cyclische processen in de land- en tuinbouw met de hulp van robotica, vision, AI en machine learning. Een belangrijke doelgroep vormen de kwekers van tulpenbollen. SMC’s communicatieoplossingen helpen kwekers om ongekende aantallen tulpenbollen te sorteren en in de prikbak te plaatsen. ISO koos hierbij voor een draadloze communicatieoplossing van SMC die niet alleen uiterst betrouwbaar is, maar waarmee het bedrijf bovendien een aantal complexe ontwerpproblemen kon oplossen.
De internationale automotive-toeleverancier Valeo streeft naar een reductie van 45% van de CO2-uitstoot in de gehele waardeketen tegen 2030 en CO2-neutraliteit tegen 2050. Het bedrijf maakt daarbij gebruik van innovatieve persluchtbesparende initiatieven en technologieën van SMC. Het project begon bij Valeo in Frankrijk, maar wordt inmiddels uitgerold over de internationale locaties van de groep. Het heeft geleid tot een vermindering van het persluchtverbruik met ongeveer 50% in blaas- en vacuümtoepassingen. Bovendien heeft het waar mogelijk verlagen van de werkdruk naar 4 bar in plaats van de gebruikelijke 7 bar gezorgd voor 28% besparing op perslucht, zonder in te leveren op efficiëntie.
Read more
De SMC-producten die in de automatische installaties van Colorservice worden toegepast, zijn belangrijke componenten voor de betrouwbaarheid van de fabrieksautomatisering. Ze zorgen ook voor de juiste dosering van grondstoffen die worden gebruikt bij de productie van banden van toonaangevende fabrikanten wereldwijd. Om het hoogste niveau van veiligheid en prestaties van banden te garanderen, moeten de vele grondstoffen waaruit ze bestaan nauwkeurig worden gedoseerd. Bij de productie van moderne banden kunnen tientallen grondstoffen en additieven nodig zijn. Ze moeten zorgvuldig worden gemengd en gedoseerd volgens het vereiste specifieke recept.
Perfect op elkaar afgestemde pneumatische en elektrische oplossingen voor machines die gesinterde onderdelen en andere werkstukken inspecteren. Medische implantaten, indexeerbare wisselplaten, boren, frezen, tandwielen – de verscheidenheid aan metalen en keramische componenten die in de industrie worden gebruikt, is vrijwel eindeloos. Als grote hoeveelheden nodig zijn, kunnen veel onderdelen worden geproduceerd met behulp van sinteren. Vaak worden ze in een sinterproces eerst uit poeder geperst en vervolgens verhit. Sommige afgewerkte werkstukken moeten worden geïnspecteerd, gelabeld en verpakt – dit gebeurt meestal automatisch en non-stop. Om een efficiënte kwaliteitsborging te garanderen, heeft Roboworker een machine ontwikkeld voor micrometer nauwkeurige, all-round inspectie van werkstukken met hoge eisen: de RoboInspect. Zowel in deze machine als in andere systemen van Roboworker worden veel elektrische en pneumatische automatiseringscomponenten van SMC gebruikt.
De revolutionaire vorm- en vulmachines voor voedingsmiddelenzakken van IMA Fillshape maken gebruik van SMC-oplossingen om de productiviteit en betrouwbaarheid te verhogen. De flexibele plastic zakken worden steeds populairder bij consumenten wereldwijd vanwege hun uitstekende gebruiksgemak. Ze zijn praktisch en licht en werden populair door het verpakken van babyvoeding. Inmiddels worden ze op grote schaal gebruikt voor veel andere producten, zoals sappen, sportdranken en wellnessvoeding.
Unique treasure trove of data after world sailing tour. Around the world in 80 days: that’s what sailor Boris Herrmann achieved at the beginning of 2021 in the toughest ocean regatta, the Vendée Globe. Defying all odds to reach the finish line is a challenge for human and material – right down to the smallest cells and components. Precise and robust technology from marine technology supplier SubCtech and pneumatics specialist SMC provided unique environmental benefits: During the round-the-world voyage of Herrmann's "Seaexplorer – Yacht Club de Monaco", an automated laboratory collected, among other things valuable CO2data over hitherto little-travelled sea routes. And another realisation: The success lies in the component.
An innovation in protecting cylinders by SMC ensures lower-cost and consistently clean cheese production at Bayerische Milchindustrie eG. Whether for breakfast or with a glass of wine: cheese is much more than a staple food, it is a real indulgence. To keep it that way, high hygiene standards need to be satisfied during production. Among other things, aggressive chemicals are used to clean the production machinery, which previously required the use of durable, but expensive stainless steel cylinders. Thanks to a joint development by SMC and Technoflon Coating Systems, much lighter and lower cost aluminium cylinders can now be used – a real innovation for the food industry.
Duurzaamheid en vermindering van energieverbruik zijn al vele jaren belangrijke waarden voor Girbau. Het bedrijf heeft onlangs een nieuwe strijkunit geïntroduceerd die deel uitmaakt van een volledig geautomatiseerde lijn. Door nauwe samenwerking tussen Girbau en SMC is de strijkkwaliteit verbeterd, werden besparingen op energie (30%) en persluchtverbruik (25%) bereikt en is de levensduur van textielcoatings met 25% verlengd.
In the vast market for packaging machinery, the Swiss company EmbaPlan GmbH specialises in the development and manufacture of flexible filling machines for small quantity production runs, adapted to the needs of innovative and regional producers of high-quality foods. The company recently made a major upgrade to one of their filling machine models, adding a valve manifold from SMC for extra flexibility and performance.
Is there a draught? If the answer is “yes”, then the window frame or door frame doesn’t fit properly. To ensure your home stays warm and the doors and windows to look attractive, all parts for these products need to be produced with great precision and sanded to perfection. Conventional all-around sanders can only be used either for window or door components. With just a minor design change, MB Maschinenbau has now made its ROBA Fentech profile sanding machine for wooden window profiles also suitable for door frames. When combined with an optical sensor, the D-MP position sensor from SMC ensures that the machine optimally recognizes all workpieces.
Of het nu gaat om benzine of andere stoffen: vloeistoftanksystemen moeten altijd lekdicht zijn, anders kan het snel gevaarlijk worden. Na fabricage worden ze daarom grondig getest, voordat ze in voertuigen worden ingebouwd. Worthmann heeft een testsysteem voor lekdichtheid op basis van helium ontwikkeld, dat hoogvacuüm en massaspectrometers gebruikt om binnen een minuut zelfs de kleinste lekken in componenten op te sporen. Schuinspindelklepafsluiters voor hoogvacuüm uit de XLA-serie van SMC bieden de lange levensduur en robuustheid die nodig zijn om deze taak uit te voeren.
While large companies are focusing entirely on digitisation, many small and medium-sized businesses are dependent on person-to-person support. Instead of investing energy in developing digital platforms, the innovativeness in this segment primarily arises from integrating external expertise into the development process. And this happens in an entirely hands-on, face-to-face manner, rather than virtually. The great success of this method indicates that it won't be going out of style in a hurry.
Het in Turijn gevestigde DMC Automation heeft een roboteiland ontwikkeld dat is uitgerust met SMC-componenten, waaronder het innovatieve draadloze veldbussysteem. Beide bedrijven staan voor een solide en stimulerende technologische samenwerking die is gericht op het vinden van baanbrekende oplossingen.
SMC's comprehensive offering of pneumatic automation components and worldwide presence, contribution to Fosber´s maximum reliability corrugated lines. Fosber, a key player in the global corrugated lines market counts on SMC for their pneumatic automation challenges. Comprehensive portfolio and worldwide presence behind this alliance of over 30 years.
Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief. Lees onze artikelen en meer... Direct in je mailbox.
Verdiepende inzichten in de volgende onderwerpen: Energie-efficiëntie Luchtverzorging Industrie 4.0 Robotica
SMC Expertise in het realiseren van uw uitdagingen
Lees meer over onze expertvisie op thema's, industrieën, marktontwikkelingen, etc.