Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Composietmanifolds: de voordelen zijn helder

   Door Russell Breden | Groepsleider, SMC’s Europees Technisch Centrum

 

MAART 2024

In toepassingen zoals laboratoriumanalyse en in-vitro diagnostiek (IVD) is er een groeiende vraag naar manifolds die meerdere circuits samenvoegen in één solide, transparante oplossing. Bij SMC hebben we de mogelijkheid om deze vaak technisch uitdagende manifolds te ontwikkelen en te produceren, in lijn met jouw specifieke toepassingseisen.

Composiet manifolds zijn om vele redenen ongelooflijk nuttig, voornamelijk omdat de optische helderheid je in staat stelt om onmiddellijke visuele inspectie van vloeistofkanalen/paden uit te voeren. Hierdoor kun je gemakkelijk eventuele kleurveranderingen observeren in toepassingen die vloeistofstroom of menging omvatten. Het samenvoegen van alle circuits in één manifold betekent ook dat je kunt profiteren van voordelen zoals ruimtebesparing en eenvoudiger onderhoud. Bovendien, omdat al je componenten in één eenheid zitten, is er aanzienlijk minder behoefte aan slangen en fittingen, waardoor potentiële lekkagepunten worden geëlimineerd, wat helpt bij de algehele energie-efficiëntie en de betrouwbaarheid van het systeem verhoogt. 

Representatie van SMC's capaciteiten in het ontwerp en de ontwikkeling van acryl manifolds

 

State of the art
De succesvolle ontwikkeling en fabricage van manifolds, die vaak 'passen als een handschoen', vereist een ambachtelijke aanpak waarbij nauw wordt samengewerkt met onze klanten, die doorgaans een schema en lay-out van het circuit leveren waarop we ons ontwerp baseren. Initieel worden vaak beslissingen genomen over het materiaal, met keuzes inclusief PMMA, PC, PVC of PEI, afhankelijk van het type en de temperatuur van de vloeistof die je wilt gebruiken.

Composiet manifolds bieden veel ontwerpvrijheid. We kunnen gebogen vloeistofpaden integreren (die helpen om dode volumes te minimaliseren), verschillende kamertypes en diverse groottes van vloeistofpaden volgens jouw behoeften. Onze klanten hebben doorgaans profijt gehad van het monteren van een verscheidenheid aan producten waaronder 2-poorts magneetventielen, drukschakelaars, terugslagkleppen en regelaars, voor een geïntegreerde en betrouwbare oplossing voor vloeistofcontrole.
 

SMC’s 2/3-poort magneetventiel voor chemische vloeistoffen – LVM Series
SMC’s 2/3-poort magneetventiel voor chemische vloeistoffen op acryl manifold

 

Ons robuuste en bewezen productieproces is gebaseerd op procesexpertise in het machinaal bewerken van de basislagen volgens de exacte configuratie van het vloeistofpad die met klanten is overeengekomen, gevolgd door diffusieverbinding van de lagen onder druk en hitte voor een passend formaat oplossing. 
De laatste processen omvatten het verlichten van restspanningen voor productstabiliteit, nabewerking door machinaal bewerken (meestal het vormen van schroefdraad) en het aanbrengen van UV-labels of markeringen voor gebruiksgemak.

Medisch geschikt
Het resultaat is een zeer sterke oplossing die het gebruik van lijmen of oplosmiddelen niet vereist, waardoor de manifold geschikt is voor gebruik in medische toepassingen en tegelijkertijd de verontreiniging van vloeistoffen minimaliseert.

Als je een vloeistofcircuit in gedachten hebt dat een complex circuit of transparantie voor visuele inspectie vereist, hebben we deskundige technische ondersteuning beschikbaar met de mogelijkheid om jouw visie voor een composiet manifold te realiseren.

Door Russell Breden | Groepsleider, SMC’s Europees Technisch Centrum

Russell is een erkend werktuigbouwkundig ingenieur en is in 2005 toegetreden tot het SMC European Technical Centre, waarbij hij een scala aan eerdere industriële kennis en ervaringen naar het team bracht. Russell's betrokkenheid bij verschillende ontwerpprojecten in een zeer breed scala aan toepassingen heeft zijn nieuwsgierigheid naar techniek fris gehouden, en hij geniet van de uitdagingen van de functie van groepsleider om zijn team te helpen groeien en ontwikkelen.
Buiten het werk zegt Russell zelf dat hij te veel hobby's heeft, en relaxed hij door miniatuurschilderen, bordspellen en roleplaying, wanneer hij niet aan het wandelen of rennen is met zijn hond.

Wil je up-to-date blijven?

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief. Lees onze artikelen en meer... Direct in je mailbox.

 

Volg ons

 

Downloads (Engels)

 

Je hebt misschien ook interesse in

 

SMC Expert Article – 2-Port Valves 2-port valve selection: an open and shut case
By Eduardo Santamaria, Group Leader Valve Section at SMC´s European Technical Centre
Read more 

Geoptimaliseerde vloeistofverwerking voor life science analysatoren
Door Philippe Pinto – Industry Manager Life Science, Europe
Lees verder 

Wij begrijpen je dagelijkse behoeften.
Lees verder hoe onze klanten onze producten tot leven brengen.