Scopri di più
Ricerca per Funzionalità
Desideri maggiori informazioni sull'utilizzo del wireless nella produzione moderna?
Manuali
Software
Certificazioni
News
Fiere ed Eventi
Articoli
SMC
Il nostro impegno
Contatti
Il tuo braccio destro
Robot e uomini hanno la necessità di lavorare fianco a fianco: i robot industiali gestiscono sempre più impianti di produzione, mentre gli uomini contribuiscono con la loro creatività e competenza.
Grazie a un collquio costante con i nostri clienti, i prodotti SMC rispondono alle esigenze del mercato e consentono di sviluppare soluzioni che prima non si pensavano possibili.
Per questo SMC può essere un alleato, un vero "braccio destro" per la robotica. Il nostro team internazionale di esperti è pronto a supportarti nelle sfide quotidiane, mentre i nostri centri tecnici sono in grado di progettare qualsiasi soluzione personalizzata di cui potresi aver bisogno.
Scopri i vantaggi delle nostre soluzioni per la robotica e la cobotica: collaborative, innovative, compatte, leggere e durature. Inoltre, SMC mette a disposizione una gamma di end effector per i robot collaborativi.
Scopri come rendere i tuoi robot a prova di Industria 4.0 con componenti innovativi, compatti e flessibili, insieme a soluzioni collaborative per rendere più competitiva la tua produzione.
Per vedere il nostro video è necessario acconsentire all'uso dei cookie. Clicca su "Impostazioni cookie", acconsenti e goditi la nostra competenza in azione.
Collaborazione
Wireless
Velocità
Resistenza
Facile interscambio
Miniaturizzazione
Flessibilità, facile integrazione e funzionamento veloce sono i requisiti che l'indutria dell'automazione richiede sempre di più, le stesse caratteristiche che i robot collaborativi, o cobot, raggiungono.
Con il primo sistema di valvole wireless integrato al mondo, qualsiasi applicazione robotizzata può beneficiare della ruduzione dei tempi di installazione e dei costosi tempi di fermo macchina. Senza cavi di comunicazione è più facile e conveniente.
Serie EXW1/EX600-W
Serie EX600-W2
Contatta i nostri esperti
La nostra serie J comprende una gamma di soluzioni pneumatiche appostamente progettate secondo un concetto di ottimizzazione di peso e dimensioni. Ciò permette al braccio del robot di muoversi più velocemente con la riduzione di carichi dovuti all'inerzia e di aumentare la produttività grazie a tempi di ciclo migliorati.
Serie JSY
Serie JAS
Serie JASV
Serie JMHZ2
Serie JCQ
Serie JMGP
Serie JCM
Serie JMB
Serie MXZ
Serie CRB
Le applicazioni dei robot devono di solito resistere a movimeni rapidi e complessi. SMC offre soluzioni per aumentare la vita dei tuoi prodotti e ridurre la necessità di manutenzione.
Serie TUZ
Serie KS
Serie KX
Serie MQR
Quando è necessario utilizzare diversi strumenti nella stessa applicazione robotica, SMC ti puù aiutare con la propria soluzione di cambio automatico.
Serie MA
Serie MHF2-X7076A
La miniaturizzazione è un fattore chiave per aumentare la produttività della tua applicazione robotica, ed è per questo che SMC ha progettato una soluzione ultracompatta che integra un motore lineare, una guida lineare e un sensore di posizionamento.
Serie LAT3
Presa
Manipolazione pneumatica
Saldatura
Verniciatura
SMC offre una vasta gamma di prodotti per gestire qualsiasi cosa tu voglia con il tuo robot.
Serie MH
Serie LEH
Serie MHM
Serie MHS
Se il vuoto è un must per la tua applicazione robotica, abbiamo una grande offerta: leggerezza, tempi di risposta ridotti, integrazione o una varietà di materiali e forme, tutto ciò di cui potresti aver bisogno è nella nostra sezione dedicata al vuoto.
Serie ZU-A/ZH-A/ZK2-A/ZL
Serie ZP
Serie ZKJ
Serie ZHP
Serie ZNC/XT661
Serie ISE20/ZSE20
Serie ZP2V
Disponiamo di soluzioni resistenti alla corrente per il fissaggio e il posizionamento del materiale da saldare, nonché di una vasta gamma di tubi adatti per il settore della saldatura in cui gli ambienti sono esposti a forti schizzi.
Serie CKZT
Serie CKQ
Serie TRS/TRBU/TRTU
Serie EX245
Serie ASB
Semplifichiamo la tua applicazione di verniciatura con una varietà di prodotti senza silicone, una scelta adatta per l'industria automobilistica e delle vernici per evitare effetti dannosi sull'adesione della vernice.
Serie VCC
Serie VCK
Serie TH
Serie LQ
di Marcus Mazetti, Global Account Manager, SMC Sweden
MARZO 2022 Un tempo impiegati esclusivamente nelle operazioni ad alto volume delle case automobilistiche, oggi i robot stanno entrando in tutti i settori del mondo commerciale. Oltre alle tradizionali operazioni di produzione, ispezione e packaging, vediamo robot che svolgono compiti che vanno dall'estrazione mineraria e l'esplorazione spaziale, alla chirurgia e alla ricerca di laboratorio, fino alla raccolta della frutta. Con un così vasto repertorio di applicazioni, i robot di oggi devono possedere una caratteristica principale: la flessibilità. Gran parte di questa flessibilità è dovuta ai componenti che si trovano all'estremità del braccio (pinze/ventose), il che significa che ci sono molti fattori da tenere in considerazione quando si seleziona un fornitore di tecnologia di presa, come ad esempio l'ampiezza della gamma, la capacità di personalizzazione e l'alto livello di assistenza clienti.
Leggi l'articolo (EN)
di Andrea Trifone, Marketing Manager, SMC Italia
FEBBRAIO 2021 Condividere l'esperienza e il know-how dei produttori di robot collaborativi e dei fornitori di end effector consente ai processi produttivi di acquisire flessibilità e raggiungere una maggiore versatilità.
Leggi l'articolo