Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Refrigeranti per chiller: Non rimanere al freddo

  di Roberto Martínez de Lafuente | Thermo Products Specialist, SMC Spagna

 

NOVEMBRE 2024

Tutti i rifregiranti tradizionali per l'uso nei chiller industriali presentano delle criticità, vuoi per il potenziale di riscaldamento globale (GWP) o per problemi di infiammabilità o tossicità. Gli enti normativi si stanno occupando del problema, cercando di proteggere l'ambiente ostacolando chi intende continuare a utilizzare i refrigeranti tradizionali. Ma ci sono delle buone notizie: avendo lavorato duramente sulla questione negli ultimi anni, a breve SMC svelerà una soluzione destinata a rivoluzionare il sistema.

Il gas refrigerante consente al circuito di raffreddamento all'interno dei chiller di funzionare e, con una gestione corretta, ne garantisce le prestazioni. Il compito del refrigerante è raffreddare il liquido di processo utilizzando le proprie proprietà caratteristiche con gli altri componenti del chiller che si occupano della dispersione del calore. I chiller che utilizzano refrigeranti sono molto diffusi nel settore, grazie alla tecnologia collaudata, all'effetto refrigerante veloce e alla capacità di ottenere temperature molto basse. Ma c'è un inconveniente: il gas refrigerante stesso.

Dare gas
Il testo di riferimento in materia di utilizzo dei refrigeranti industriali è la norma F-gas. Con questa norma, l'UE punta a raggiungere un'altra pietra miliare del Green Deal Europeo, avvicinando il continente al conseguimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni del 55% entro il 2030 e di impatto zero sul clima entro il 2050.

La norma F-gas prevede il divieto dei refrigeranti con GWP superiore a 150 nei chiller con capacità di raffreddamento pari o inferiore a 12kW. Questo limite è molto più rigoroso rispetto alle norme degli Stati Uniti, che definisco il GWP pari a 750. La cosa forse ancor più preoccupante è che la norma F-gas entrerà in vigore il 1° gennaio 2027, quindi occorre iniziare fin da ora a pensare a una nuova strategia per i chiller.

Per fortuna, il nostro team di esperti di SMC ha già riflettutto esaustivamente sulla questione.
Qualche anno fa, abbiamo iniziato a introdurre soluzioni con refrigerante R454C. Il GWP di questo refrigerante è 148, il che lo rende perfettamente legale anche dopo il 1° gennaio 2027. Possiamo quindi già offrire una soluzione per chiller che sfrutta i vantaggi di questo refrigerante con un chiller tipo a rack.

Ma se desiderassimo comunque migliorare questa offerta? Dopotutto l'R454C è infiammabile, seppure in una categoria di infiammabilità bassa. Dobbiamo anche pensare alle normative future, con la nettà possibilità che i limiti del GWP si restringeranno ulteriormente. E, non da ultimo, molte aziende stanno già puntando all'impatto zero, ad attività non inquinanti, quindi necessitano da subito di soluzioni appropriate.

L'avvento della CO2
In parallelo alle soluzioni per i chiller con l'R454C, SMC si è data l'obiettivo di trovare una soluzione con un refrigerante non infiammabile che presenta un GWP pari o inferiore a 1. Il risultato? Chiller che utilizzano la COcome refrigerante.

Il GWP della CO2 è 1. Da notare, inoltre, che la CO2 non è infiammabile ed è atossica.

L'utilizzo della CO2 come gas refrigerante comporta un design del chiller completamente nuovo, con numerose innovazioni tecnologiche. SMC dispone di una gamma di chiller che sfruttano i vantaggi del gas CO2 e del suo GWP estremamente basso con la serie HRZC presentata a settembre 2024.
Continueremo a coprire l'intera gamma, garantendo la disponibilità di opzioni orientate al futuro molto prima che la norma F-gas diventi una legge vincolante.

Thermo-chiller refrigerati non F-gas (refrigerante CO2) di SMC - Serie HRZC

 

Il percorso scelto da SMC Corporation ci consente di rispettare le più rigorose limitazioni europee in termini di GWP e quelle delle tempistiche normative degli USA in un'unica fase. Ci riusciamo senza adottare il gas R513a come soluzione intermedia. Sebbene l'R513a risponda ai requisiti USA, non sarà utilizzabile in Europa a partire da gennaio 2027, poiché ha un GWP superiore a 150.

Sostenere le persone e il pianeta
La norma F-gas è decisamente concreta ed estremamente vicina. Se vi servono consigli su ciò che comporta per i tuoi chiller, sia esistenti che nuovi, possiamo fornirti il supporto necessario.
SMC è sensibile al problema e negli ultimi anni ha investito in ricerca e sviluppo di soluzioni che saranno conformi alla norma F-gas a gennaio 2027 e con ogni iterazione normativa che possa seguire. Questo perché sentiamo sempre l'enorme responsabilità di fornire ai nostri clienti delle risposte alle sfide del settore. SMC non tradirà mai né voi né il pianeta.

Scopri le soluzioni SMC per il controllo della temperatura

Roberto Martínez de Lafuente | Thermo Products Specialist, SMC Spagna

Con una laurea in ingegneria industriale e già 5 anni di esperienza nel settore, Roberto è entrato a far parte della famiglia di SMC Spagna nel 2007. L'anno successivo ha inziato a specializzarsi nei prodotti per il controllo della temoeratura e dal 2018 dirige anche il team che gestisce i prodotti per il controllo dei fluidi.

Quando non lavora, Roberto ama suonare la chitarra e fare immersioni subacque, ma non entrambe le cose contemporaneamente!

Vuoi rimanere aggiornato sulle novità SMC?

Iscriviti alla nostra newsletter per ricevere news, novità sui prodotti, whitepaper e approfondimenti sulle applicazioni e sulle soluzioni SMC.

Infografica

Download

 

Potresti essere interessato a:

 

Thermo-chiller SMC: basso CTO, massima tranquillità
di Kees van Kampen – Product Manager Thermo Control Equipment, SMC Netherlands
Leggi l'articolo (EN) 

Scopri come i nostri clienti danno vita ai nostri prodotti