di Russell Breden | Group Leader, European Technical Centre di SMC
MARZO 2024
In applicazioni quali le analisi di laboratorio e la diagnostica in vitro (IVD), vi è una domanda crescente di manifold che comprendono circuiti multipli in un'unica soluzione trasparente. SMC progetta e fornisce questa tipologia di manifold, spesso tecnicamente complessi, in linea con le esigenze delle specifiche applicazioni del cliente.
I manifold acrilici sono incredibilmente utili per molti motivi, principalmente perché la trasparenza consente di eseguire un'ispezione visiva immediata dei canali/percorsi dei liquidi. Di conseguenza, risulta facile osservare eventuali variazioni cromatiche nelle applicazioni che comportano il flusso o la miscelazione di liquidi. La combinazione di tutti i circuiti in un singolo collettore significa, inoltre, avere la possibilità di attingere a vantaggi quali la riduzione al minimo degli ingombri e una manutenzione più agevole. Inoltre, poiché tutti i componenti si trovano in una singola unità, la necessità di condotti e raccordi è notevolmente inferiore, eliminando così potenziali punti di perdita, contribuendo all'efficienza energetica generale e incrementando l'affidabilità del sistema.
Rappresentazione delle capacità di SMC nella progettazione e realizzazione di manifold acrilici
Stato dell'arte
La riuscita della progettazione e fabbricazione di manifold che spesso "si adattano come un guanto" comporta l'adozione di un approccio artigianale, lavorando a stretto contatto con i nostri clienti, che di norma forniscono uno schema e il layout del circuito sui quali basiamo il nostro progetto. Spesso le decisioni iniziali riguardano il materiale, con scelte che comprendono PMMA, PC, PVC e PEI, dipendenti in larga parte dal tipo e dalla temperatura del liquido da utilizzare.
I manifold acrilici consentono una grande creatività di progettazione. Possiamo integrare percorsi di flusso curvi (che contribuiscono a ridurre al minimo i volumi morti), tipi di camere diverse e percorsi di varie dimensioni, a seconda delle specifiche esigenze. Di norma, i nostri clienti traggono vantaggio dal montaggio di una varietà di prodotti, comprese valvola e 2 vie, pressostati e regolatori, per una soluzione di controllo dei fluidi integrata e affidabile.
Elettrovalvola a 2/3 vie per sostanze chimiche - Serie LVM
Elettrovalvola a 2/3 vie per sostanza chimiche manifold acrilico
Il nostro processo di fabbricazione solido e collaudato si basa su una lavorazione competente degli strati base secondo la configurazione precisa del percorso del liquido concordata con il cliente, seguita dalla giunzione per diffusione degli strati mediante pressione e calore per una soluzione di dimensioni adeguate.
I processi finali comprendono lo scarico delle sollecitazioni residue per la stabilità del prodotto, una lavorazione post-giunzione (di norma con filetti di formatura) e l'applicazione di etichette o marcature UV per un utilizzo agevole.
Idoneità per l'uso medicale
Il risultato è una soluzione molto solida, che non necessità dell'uso di colle o solventi, garantendo che il manifold sia idoneo per le applicazioni mediche, riducendo nel contempo al minimo la contaminazione dei fluidi.
Se stai pensando a un circuito per liquidi che necessita di una configurazione complessa o di trasparenza per l'ispazione visiva, disponiamo di un supporto tecnico esperto, con la capacità di trasformare la tua visione di un manifold acrilico in realtà.