Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Stabilimenti sostenibili

Poiché riconosciamo l'impatto ambientale del nostro processo di produzione, puntiamo ad essere più efficienti per ridurlo

Ambiti di applicazione 1 & 2

SMC sta promuovendo diverse iniziative per ridurre le emissioni di gas serra (GHG) prodotte dalle proprie attività produttive.
Di recente, è stata completata la compilazione dei dati relativi all'intero Gruppo*2 sulle emissioni nell'ambito di applicazione 1 e nell'ambito di applicazione 2*1, secondo lo standard internazionale "GHG Protocol".
Poiché prevediamo un incremento sia delle vendite sia della produzione, abbiamo messo a punto delle politiche specifiche e formulato obiettivi a lungo termine*3 per ridurre i nostri livelli complessivi di emissioni di gas terra.

*1 Ambito di applicazione 1: emissioni di CO2 prodotte dal consumo di carburante dell'azienda.
    Ambito di applicazione 2: emissioni di CO2 prodotte dal consumo di energia fornita da altre aziende.
*2 Le 34 sedi di SMC, che comprendono le sedi commerciali, le sedi di produzione e i principali centri di distribuzione, rappresentano oltre il 95% del fatturato netto consolidato.
*3 Obiettivi di riduzione per soddisfare le richieste dello scenario di 1,5°C di SBT con l'anno di riferimento 2021.

 

Emissioni di gas serra del Gruppo SMC (Ambito 1 e Ambito 2)

 

Nel giugno del 2022, SMC ha espresso il proprio impegno nei confronti della TCFD. Il cambiamento climatico rappresenta un rischio finanziario per l'economia globale.
I mercati finanziari hanno bisogno di informazioni chiare, complete e di alta qualità degli impatti sul cambiamento climatico. Ciò include i rischi e le opportunità presentati dall'aumento delle temperature, dalle politiche legate al clima e dalle tecnologie emergenti in un mondo in continua evoluzione.

Il Financial Stability Board ha creato la Task Force on Climate-related Financial Dosclosures (TCFD) per migliorare e aumentare la comunicazione delle informazioni finanziarie relative al clima (https://www.fsb-tcfd.org/).

Manipolare le sostanze chimiche con cura

Ci sforziamo per eliminare l'uso dei CFC (clorofluorocarburi) passando ad alternative con valori GWP (Global Warming Potential) inferiori.
Inoltre, SMC lavora costantemente per ridurre l'uso complessivo di sostanze chimiche attraverso la prevenzione dell'evaporazione, la prevenzione della rimozione e il riutilizzo.

Il nostro obiettivo è ridurre il consumo energetico annuo dell'1%

Nell'ambito dell'adesione di SMC Corporation alla legge giapponese sulla razionalizzazione dell'uso dell'energia, ci impegniamo a ridurre annualmente dell'1% il nostro consumo energetico. Questo riguarda i nostri 6 centri di produzione giapponesi e il centro tecnico in Giappone.

La riduzione dell'impatto ambientale conta

Le emissioni di COsono una priorità assoluta per SMC come parte della nostra strategia per la sostenibilità. Per questo motivo progettiamo prodotti dal design sostenibile, ideando soluzioni sempre più leggere e compatte e che affrontano l'impatto ambientale sia durante la fase di produzione, sia durante il loro utilizzo.

La riduzione dell'impatto ambientale conta

Ridurre - Riutilizzre - Riciclare i rifiuti industriali

In SMC pratichiamo una rigorosa selezione dei rifiuti e promuoviamo le 3 R: Ridurre, Riutilizzare, Riciclare.
Puntiamo a ridurre i costi di smaltimento dei rifiuti trasformandoli in risorse preziose.

Monitoraggio degli oneri ambientali

Teniamo traccia degli oneri ambientali generati dal consumo di risorse ed energia durante la progettazione, lo sviluppo e la produzione dei nostri prodotti.

*1: CO2 dalle attività di produzione e la quantità di COemessa dall'uso di energia
*2: Il riciclaggio si riferisce alla quantità che viene scaricata come materiale di valore e riutilizzata e/o riciclata come materiali ed energia termica

Rispettiamo sempre i regolamenti ambientali

In seguito alla legislazione europea sui rifiuti di PCB, gli operatori che prendono in custodia aparrechiature elettriche contenenti bifenilipoliclorurati (PCB), devono smaltirle correttamente entro il 31 marzo 2027.
SMC aveva cinque apparecchiature contenenti bassi livelli di PCB e sette apparecchiature contenenti alti livelli di PCB.
Tuttavia, nell'anno fiscale 2018, SMC ha smaltito correttamente tutti gli articoli contenenti PCB.
Abbiamo a cuore la Direttiva RoHs.

Ciò che viene misurato viene gestito

In base alla nostra situzione, tutti gli stabilimenti produttivi di SMC sono dotati di flussostati SMC per consentire il rilevamento precoce delle perdite d'aria.
Sono poi state adottate altre misure per l'efficienza energetica, tra cui l'uso di soluzioni che chiudono automaticamente la fonte d'aria durante i tempi di inattività dell'impianto, il che riduce l'uso di aria di spurgo* del 30% (rispetto al nostro funzionamento convenzionale).

* L'aria utilizzata per scaricare l'aria residua dai tubi dell'aria quando un impianto entra in funzione.

Il nostro impegno per la sostenibilità passa per...

Prodotti sostenibili

Pensare al nostro pianeta fin dalla fase di progettazione dei prodotti

xxxxxxxx>

Documenti per la Responsabilità Sociale d'Impresa

Le persone contano. Il nostro pianeta conta. Poiché ci preoccupiamo per entrambi, agiamo in modo da creare un futuro più sostenibile e meglio condiviso.