Ambiti di applicazione 1 & 2
SMC sta promuovendo diverse iniziative per ridurre le emissioni di gas serra (GHG) prodotte dalle proprie attività produttive.
Di recente, è stata completata la compilazione dei dati relativi all'intero Gruppo*2 sulle emissioni nell'ambito di applicazione 1 e nell'ambito di applicazione 2*1, secondo lo standard internazionale "GHG Protocol".
Poiché prevediamo un incremento sia delle vendite sia della produzione, abbiamo messo a punto delle politiche specifiche e formulato obiettivi a lungo termine*3 per ridurre i nostri livelli complessivi di emissioni di gas terra.
*1 Ambito di applicazione 1: emissioni di CO2 prodotte dal consumo di carburante dell'azienda.
Ambito di applicazione 2: emissioni di CO2 prodotte dal consumo di energia fornita da altre aziende.
*2 Le 34 sedi di SMC, che comprendono le sedi commerciali, le sedi di produzione e i principali centri di distribuzione, rappresentano oltre il 95% del fatturato netto consolidato.
*3 Obiettivi di riduzione per soddisfare le richieste dello scenario di 1,5°C di SBT con l'anno di riferimento 2021.
Emissioni di gas serra del Gruppo SMC (Ambito 1 e Ambito 2)


Nel giugno del 2022, SMC ha espresso il proprio impegno nei confronti della TCFD. Il cambiamento climatico rappresenta un rischio finanziario per l'economia globale.
I mercati finanziari hanno bisogno di informazioni chiare, complete e di alta qualità degli impatti sul cambiamento climatico. Ciò include i rischi e le opportunità presentati dall'aumento delle temperature, dalle politiche legate al clima e dalle tecnologie emergenti in un mondo in continua evoluzione.
Il Financial Stability Board ha creato la Task Force on Climate-related Financial Dosclosures (TCFD) per migliorare e aumentare la comunicazione delle informazioni finanziarie relative al clima (https://www.fsb-tcfd.org/).
Manipolare le sostanze chimiche con cura
Ci sforziamo per eliminare l'uso dei CFC (clorofluorocarburi) passando ad alternative con valori GWP (Global Warming Potential) inferiori.
Inoltre, SMC lavora costantemente per ridurre l'uso complessivo di sostanze chimiche attraverso la prevenzione dell'evaporazione, la prevenzione della rimozione e il riutilizzo.
Il nostro obiettivo è ridurre il consumo energetico annuo dell'1%
Nell'ambito dell'adesione di SMC Corporation alla legge giapponese sulla razionalizzazione dell'uso dell'energia, ci impegniamo a ridurre annualmente dell'1% il nostro consumo energetico. Questo riguarda i nostri 6 centri di produzione giapponesi e il centro tecnico in Giappone.