Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Prodotti per la robotica e la cobotica

Il tuo braccio destro

Robot e uomini hanno la necessità di lavorare fianco a fianco: i robot industiali gestiscono sempre più impianti di produzione, mentre gli uomini contribuiscono con la loro creatività e competenza.

Grazie a un collquio costante con i nostri clienti, i prodotti SMC rispondono alle esigenze del mercato e consentono di sviluppare soluzioni che prima non si pensavano possibili.

Per questo SMC può essere un alleato, un vero "braccio destro" per la robotica. Il nostro team internazionale di esperti è pronto a supportarti nelle sfide quotidiane, mentre i nostri centri tecnici sono in grado di progettare qualsiasi soluzione personalizzata di cui potresi aver bisogno.

Scopri i vantaggi delle nostre soluzioni per la robotica e la cobotica: collaborative, innovative, compatte, leggere e durature.
Inoltre, SMC mette a disposizione una gamma di end effector per i robot collaborativi.

Sei interessato ad un approccio pratico alla robotica?

Scopri come rendere i tuoi robot a prova di Industria 4.0 con componenti innovativi, compatti e flessibili, insieme a soluzioni collaborative per rendere più competitiva la tua produzione.

Informazioni sulla robotica

Postresti essere interessato a:

 

Guarda tu stesso come gli end effector di SMC per robot collaborativi garantiscono flessibilità lla tua manipolazione.

Oops. If you want to see our video, you need to consent to the use of cookies. Simply click on the cookies setting and enjoy our Expertise in action.

Scopri le nostre soluzioni per la robotica e la cobotica

  • Collaborazione

  • Wireless

  • Velocità

  • Resistenza

  • Facile interscambio

  • Miniaturizzazione

Collaborazione

Wireless

Evita il fastidio dei cavi con il tuo robot

Con il primo sistema di valvole wireless integrato al mondo, qualsiasi applicazione robotizzata può beneficiare della ruduzione dei tempi di installazione e dei costosi tempi di fermo macchina. Senza cavi di comunicazione è più facile e conveniente.

Velocità

Lascia che il tuo robot si muova più velocemente, aumenta la tua produttività

La nostra serie J comprende una gamma di soluzioni pneumatiche appostamente progettate secondo un concetto di ottimizzazione di peso e dimensioni. Ciò permette al braccio del robot di muoversi più velocemente con la riduzione di carichi dovuti all'inerzia e di aumentare la produttività grazie a tempi di ciclo migliorati.

Resistenza

Progettato per resistere ai movimenti del tuo robot

Le applicazioni dei robot devono di solito resistere a movimeni rapidi e complessi. SMC offre soluzioni per aumentare la vita dei tuoi prodotti e ridurre la necessità di manutenzione.

Facile interscambio

Cambiare gli accessori del robot non è mai stato così facile

Quando è necessario utilizzare diversi strumenti nella stessa applicazione robotica, SMC ti puù aiutare con la propria soluzione di cambio automatico.

Miniaturizzazione

La soluzione elettrica 3 in 1 salvaspazio di cui il tuo robot ha bisogno

La miniaturizzazione è un fattore chiave per aumentare la produttività della tua applicazione robotica, ed è per questo che SMC ha progettato una soluzione ultracompatta che integra un motore lineare, una guida lineare e un sensore di posizionamento.

Scopri come le soluzioni SMC possono migliorare le tue applicazioni

  • Presa

  • Manipolazione pneumatica

  • Saldatura

  • Verniciatura

Presa

Desideri migliorare la tua applicazione di presa?

SMC offre una vasta gamma di prodotti per gestire qualsiasi cosa tu voglia con il tuo robot.

Manipolazione pneumatica

Costruisci la tua soluzione per la manipolazione con le pinze pneumatiche

Se il vuoto è un must per la tua applicazione robotica, abbiamo una grande offerta: leggerezza, tempi di risposta ridotti, integrazione o una varietà di materiali e forme, tutto ciò di cui potresti aver bisogno è nella nostra sezione dedicata al vuoto.

Saldatura

Le nostre soluzioni affidabili per il tuo robot da saldatura

Disponiamo di soluzioni resistenti alla corrente per il fissaggio e il posizionamento del materiale da saldare, nonché di una vasta gamma di tubi adatti per il settore della saldatura in cui gli ambienti sono esposti a forti schizzi.

Verniciatura

Quando la qualità della verniciatura è un must

Semplifichiamo la tua applicazione di verniciatura con una varietà di prodotti senza silicone, una scelta adatta per l'industria automobilistica e delle vernici per evitare effetti dannosi sull'adesione della vernice.

Explore The SMC Expertise Hub

Use robotics to take a firm grip on production flexibility

 By Marcus Mazetti, Global Account Manager, SMC Sweden

MARCH 2022
Once the preserve of high-volume operations at automotive plants, we’re today finding that robots are infiltrating all sectors of the commercial world. Even beyond traditional manufacturing, inspection and packaging operations, we see robots fulfilling tasks that extend from mining and space exploration, through to surgery and laboratory research, and even fruit picking. With such a vast repertoire of applications, the robots of today need one principal attribute: flexibility. Much of this flexibility comes courtesy of the end-of-arm tooling (gripper), which means there are many factors to bear in mind when selecting a gripper technology supplier, not least breadth of portfolio, proven customisation capabilities and high levels of customer support.

Read more 

Cobot ed end effector: Lavoro di squadra

  di Andrea Trifone, Cobot project leader, SMC Italia

FEBBRAIO 2021
Condividere l'esperienza e il know-how dei produttori di robot collaborativi e dei fornitori di end effector consente ai processi produttivi di acquisire flessibilità e raggiungere una maggiore versatilità. Leggi l'articolo