Anche se quasi tutte le fabbriche dispongono di sistemi di trattamento dell'aria per proteggere le apparecchiature pneumatiche, l'argomento non è ancora così conosciuto e nasconde alcuni aspetti interessanti di ottimizzazione. Una delle domande chiave è: quanto deve essere trattata l'aria compressa? Non c'è una risposta semplice a questa domanda, perché la qualità dell'aria compressa dipende da una miriade di variabili, come la qualità dell'aria in ingresso (dal compressore), i requisiti di qualità dell'aria nelle applicazioni di fine linea, il processo o requisiti del settore o anche la posizione delle unità di filtrazione. Con tutte queste incertezze, SMC, esperta nel trattamento dell'aria, sarà in grado di assistervi.
OTTOBRE 2021
La qualità dell'aria compressa è solo una delle 3 questioni da considerare:
In sintesi, una preparazione inadeguata dell'aria causa maggiori costi di manutenzione, malfunzionamenti operativi, riduce la durata di vita e crea costi energetici più elevati a causa delle perdite. Il tipo di problemi che tutti noi vogliamo evitare.
A seconda delle impurità da rimuovere, è necessario installare diversi elementi. Quando si parla di preparazione dell'aria, si tende a pensare che ci si riferisca solo ai filtri, ma avere un sistema di filtraggio ottimizzato è qualcosa di più.
La preparazione dell'aria non riguarda solo i filtri. Dovrebbe essere considerata come un intero sistema:
Anche i separatori d'acqua sono un'opzione importante. Usano tecniche di separazione meccanica per rimuovere l'acqua condensata alla rinfusa dall'aria di fabbrica o dirigendo l'aria in entrata in una spirale e usando la forza centrifuga per separare l'acqua dall'aria compressa, o facendo passare l'aria in entrata attraverso un filtro di resina speciale con grandi maglie per intrappolare le particelle d'acqua che poi scenderanno in una ciotola di raccolta, lasciando passare l'aria compressa. La nuova serie AFF di SMC di separatori d'acqua che combinano la rimozione dell'acqua e la filtrazione delle particelle in un unico filtro, è in grado di rimuovere le gocce d'acqua fino a un tasso di rimozione del 99%, utilizzando un filtro di resina speciale per intrappolare le gocce d'acqua.
Un separatore d'acqua è progettato per rimuovere l'acqua, ma non abbassa il punto di rugiada, abbassamento che è prodotto da un essiccatore d'aria refrigerata. Se non è sufficiente, potrete usare un filtro a membrana per ridurre il punto di rugiada nel punto di utilizzo.
La valutazione del livello accettabile di polvere, umidità e altri potenziali contaminanti sarà definita in base all'applicazione e ai numerosi problemi che potranno verificarsi. Per le attrezzature sensibili, la norma ISO 8375-1 aiuterà a definire la classificazione numerica adatta per le particelle e il contenuto di olio. In parole semplici, più basso è il numero per ogni categoria, più pulita è l'aria compressa.
Le attrezzature per la preparazione dell'aria sono migliorate negli ultimi decenni, minimizzando la perdita di flusso nel circuito grazie all'ottimizzazione della costruzione della valvola interna. Tuttavia, per assicurarsi di poter soddisfare i requisiti di flusso della vostra attrezzatura, deve essere considerata la quantità di aria compressa (flusso). Ciò significa che i componenti del circuito dell'aria compressa devono essere adeguatamente dimensionati in base alle vostre esigenze di flusso. Troppo piccolo sarebbe inefficiente e osservereste un maggiore calo di pressione, troppo grande e sarebbe uno spreco di denaro.
Chiaramente, quando si sceglie il modello deve essere considerata la pressione dell'aria compressa, assicurando che tutti i componenti funzionino per la pressione richiesta nel sistema. Una pressione operativa ottimizzata aumenta l'efficienza; l'efficienza viene aumentata facendo funzionare le attrezzature a pressioni più basse, riducendo così la quantità di aria compressa persa in perdite. Se abbassate la pressione d'esercizio della vostra attrezzatura, potreste anche ridurre la domanda del compressore e risparmiare sul consumo di energia.
Quando si dimensionano correttamente i componenti di filtrazione nella ricerca di una soluzione efficiente per la qualità dell'aria, è vitale considerare la pressione e il flusso. È molto importante non esagerare troppo con la pulizia dell'aria compressa. Un filtraggio eccessivo non necessario può aumentare le potenziali cadute di pressione, può rendere un sistema d'aria compressa meno efficiente e può portare a bollette energetiche esorbitanti.
Perché normalmente ogni tanto svuotate l'aspirapolvere? Perché perde potenza. Lo stesso accade con le vostre unità di filtraggio. Quando la cartuccia è piena, le prestazioni si riducono, generando cali di pressione; cali di pressione significativi si traducono in un cattivo funzionamento della macchina che in molti casi porta ad alzare il regolatore. Quindi, pulire la cartuccia, nello stesso modo in cui puliamo il nostro aspirapolvere ogni tanto, è più semplice che alzare la pressione, cosa che può essere costosa e inefficiente.
Per concludere, che l'aria rilasciata dal compressore contenga impurità è un fatto. Se l'aria non è trattata secondo le necessità del vostro processo, queste impurità finiranno per contaminare l'output finale. Applicazioni diverse richiedono un diverso livello di filtrazione e di trattamento generale dell'aria. Contate pure sugli esperti SMC per trovare il miglior trattamento dell'aria per il vostro sistema di aria compressa.
|
Ridurre la pressione |