Košarica
×

Idi na detalje
Oznaka artikla

Moj račun

×

Industrijska komunikacija

SMC, vaš partner za IIoT

Nakon nekoliko godina rada na Industriji 4.0, tvornicama budućnosti, pametnim tvornicama i digitalizaciji prepoznali smo da našim klijentima možemo pružiti dodanu vrijednost tako što ćemo pomoći pronaći najbolje skupove rješenja za uklapanje vaših strojeva u IIoT.

SMC radi na industrijskoj komunikaciji na dva načina: podržavanjem naših klijentata specifičnim rješenjima i vrhunskim proizvodima, kao što su bežični Fieldbus sustav ili širok izbor IO-Link rješenja kojima vašoj tvornici omogućujemo pametnu digitalizaciju i automatizaciju.

U današnjoj proizvodnji strojevi i uređaji međusobno komuniciraju i mogu se daljinski upravljati, a povezani su zahvaljujući senzorima i komunikacijskim tehnologijama. Oni su ključni za dobro industrijsko održavanje bilo kojeg proizvodnog procesa. 

Nakon nekoliko godina provedenih na Industriji 4.0, Tvornici budućnosti, Pametnoj tvornici, digitalizaciji, kako god kažete, naučili smo da je dodana vrijednost koju bismo mogli ponuditi našim klijentima, vama, pomoć u pronalaženju najboljih ekosustava za rješenja za uklapanje vaših strojeva u IIoT.

SMC radi na industrijskoj komunikaciji na dva načina: podržavajući naše klijente u specifičnim rješenjima i nudeći vrhunske proizvode, kao što je naš jedinstveni bežični Fieldbus sustav i naš širok izbor IO-Link rješenja, čime vašoj tvornici osigurava pametnu digitalizaciju i automatizacija.

U današnjoj proizvodnji strojevi i uređaji međusobno komuniciraju i mogu se upravljati daljinski, a povezani su zahvaljujući senzorima i komunikacijskim tehnologijama. Oni su, primjerice, ključni za dobro poznato industrijsko održavanje bilo kojeg proizvodnog procesa.

Zato u SMC-u razvijamo pametnu proizvodnju. Pomažemo našim klijentima da poboljšaju učinkovitost i produktivnost procesa, uz pomoć naših rješenja za industrijsku komunikaciju. Razumijevanje potreba naših klijenata nam omogućuje da naša rješenja prilagodimo na najbolji način. Istovremeno osiguravama globalnu dostupnost i opskrbu, te uvijek učinkovitu proizvodnju.


 

Otkrijte naša rješenja za korak naprijed u industrijskoj komunikacij.

Wireless

Wireless is priceless in any industry or application that makes regular use of motion applications with communication cables. Among these, one area where this is particularly valuable is in parts assembly, whether it be in automotive, electronics production or any industry where rotary tables and robotic systems are commonly used. SMC’s wireless unit allows you to achieve consistent, noise-free communication with fewer cables, reduced maintenance, as well as less breakage and disconnection on the factory floor.

<H3>Wireless</H3>

Discover more

End-effectors

With robots and cobots, SMC’s solutions are all based on two things. Firstly, optimising the size of a robot according to its payload and, secondly, speed and flexibility. We are always looking for ways to make robots lighter, smaller, more efficient and able to communicate smartly. We develop all our products based on feedback - our customer's actual requirements, based on the challenges they are facing to meet current and future requirements.

<H3>End-effectors</H3>

Discover more

Mechatronic

Electric actuators are, by definition, a flexible solution, at least in terms of speed, force or positioning. It is precisely such adaptability which is behind SMC’s range of electric solutions; where you decide, you choose, but you don’t adapt to them. They adapt to you. Our extensive variety of mechanics and controllers, and their great adaptability, allow us to say, without a doubt, that with them, you can perform any movement, anywhere, in any way you want.

<H3>Mechatronic</H3>

Discover more

Serial interface

The use of Fieldbus in manufacturing processes has substantially improved the way we handle communications, providing us with considerable savings in terms of wiring, connectors, installation and setup time, electronic diagrams or documentation. For the development of our Serial Interface range, we have gone a step further and increased the number of possibilities in industrial communication, bearing in mind the flexibility and versatility that our customers demand.

<H3>Serial interface</H3>

Discover more

Informacije povezane s industrijskom komunikacijom

  • Wireless

  • Serijsko sučelje

  • IO-Link

  • Mehatronika

  • Krajnji efektori

Wireless

Serijsko sučelje

IO-Link

Mehatronika

Krajnji efektori