Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Communication Industrielle

SMC, votre partenaire pour l'IIoT

Après plusieurs années déjà consacrées à l'industrie 4.0, à l'usine du futur, à l'usine intelligente, à la numérisation, nous avons appris que la valeur ajoutée que nous pouvions offrir à nos clients, à vous, est d'aider à trouver les meilleurs éco-systèmes de solutions pour adapter vos machines à l'IIoT.

SMC : Votre expert pour des solutions de communication industrielle sur-mesure

Chez SMC, nous accompagnons nos clients sur la voie d'une fabrication intelligente en optimisant ensemble leurs processus. Notre objectif est de combiner les avantages des solutions de communication industrielle avec l'analyse des besoins des clients pour proposer des solutions sur-mesure tout en garantissant un approvisionnement continu de nos produits. Pour cela, SMC travaille sur la communication industrielle de deux manières :

De cette façon, nous fournissons à votre usine une numérisation et une automatisation intelligentes grâce aux dernières solutions de communication industrielle.

Applications typiques de l'IIOT dans l'industrie

  • Consolidation de l'infrastructure de collecte de données : L'une des principales applications de l'IIoT est la surveillance des processus de production par des machines connectées à Internet, via des systèmes de collecte de données tels que les pressostats et débitmètres.
  • Augmentation de l'efficacité des processus : en appliquant la technologie IIoT, les processus de production industrielle sont maximisés car les décisions sont prises sur la base des données. Cela permet d’optimiser les processus de production en réduisant les erreurs, les gaspillages et les coûts.
  • Développer une stratégie de maintenance prédictive : L'objectif de la maintenance prédictive est de définir une stratégie de surveillance de l'état réel des machines et des processus afin de prédire les pannes avant qu'elles ne surviennent. L'IIoT facilite la détection précoce des erreurs ou des pannes de la machine, évite les temps d'arrêt imprévus, prolonge la durée de vie de la machine et améliore son taux de disponibilité.
  • Améliorer la disponibilité des machines : la technologie IO-Link joue un rôle crucial dans l'évolution de l'industrie vers l'IIoT car il s'agit d'un protocole de communication qui apporte de la flexibilité aux processus de production. Par exemple, les capteurs IO-Link peuvent être remplacés facilement et sans erreur, réduisant ainsi le temps d'installation et augmentant la disponibilité de la machine.

L'importance des réseaux de communication industrielle

Dans la fabrication d'aujourd'hui, les machines et les appareils communiquent entre eux et peuvent être contrôlés à distance, étant connectés grâce à des capteurs et des technologies de communication. Celles-ci sont, par exemple, essentielles à la maintenance industrielle bien connue de tout processus de production.

C'est pourquoi, chez SMC, nous développons la fabrication intelligente. Nous aidons nos clients à améliorer l'efficacité et la productivité de leurs processus en combinant les avantages des solutions de communication industrielle avec la capacité de comprendre leurs besoins. Cela nous permet d'adapter nos solutions pour obtenir le meilleur rapport qualité-prix pour le client, tout en garantissant une disponibilité et un approvisionnement à l'échelle mondiale, afin de toujours maintenir une production efficace.

Découvrez nos solutions pour faire un pas en avant dans la communication industrielle.

Wireless

Le sans-fil n'a pas de prix dans toute industrie ou application qui utilise régulièrement des applications de mouvement avec des câbles de communication. Parmi ceux-ci, un domaine où cela est particulièrement précieux est l'assemblage de pièces, que ce soit dans l'automobile, la production électronique ou toute industrie où les tables rotatives et les systèmes robotiques sont couramment utilisés. L'unité sans fil de SMC vous permet d'obtenir une communication cohérente et sans bruit avec moins de câbles, une maintenance réduite, ainsi que moins de ruptures et de déconnexions dans l'usine.

<H3>Wireless</H3>

Découvrir plus

Effecteurs finaux

En matière de robots et de cobots, les solutions de SMC reposent toutes sur deux choses. Premièrement, l'optimisation de la taille d'un robot en fonction de sa charge utile et, deuxièmement, la vitesse et la flexibilité. Nous sommes toujours à la recherche de moyens pour rendre les robots plus légers, plus petits, plus efficaces et capables de communiquer intelligemment. Nous développons tous nos produits en fonction du retour d'information - les besoins réels de nos clients, en fonction des défis qu'ils doivent relever pour répondre aux exigences actuelles et futures.

<H3>Effecteurs finaux</H3>

Découvrir plus

Mécatronique

Les actionneurs électriques sont, par définition, une solution flexible, au moins en termes de vitesse, de force ou de positionnement. C'est précisément cette adaptabilité qui est à l'origine de la gamme de solutions électriques de SMC ; vous décidez, vous choisissez, mais vous ne vous adaptez pas à elles. Elles s'adaptent à vous. Notre grande variété de mécaniques et de contrôleurs, ainsi que leur grande adaptabilité, nous permettent d'affirmer, sans aucun doute, qu'avec eux, vous pouvez effectuer n'importe quel mouvement, n'importe où, de n'importe quelle manière.

<H3>Mécatronique</H3>

Découvrir plus

Interface série

L'utilisation du bus de terrain dans les processus de fabrication a considérablement amélioré la façon dont nous gérons les communications, nous permettant de réaliser des économies considérables en termes de câblage, de connecteurs, de temps d'installation et de configuration, de schémas électroniques ou de documentation. Pour le développement de notre gamme d'interfaces série, nous sommes allés un peu plus loin et avons augmenté le nombre de possibilités dans la communication industrielle, en gardant à l'esprit la flexibilité et la polyvalence que nos clients exigent.

<H3>Interface série</H3>

Découvrir plus

Informations relatives à la communication industrielle

  • Wireless

  • Serial interface

  • IO-Link

  • Mechatronic

  • End-effectors

Wireless

Serial interface

IO-Link

Mechatronic

End-effectors