Les composants SMC font partie du système NEREUS qui équipe le bâtiment Cycle, un bâtiment de démonstration zéro déchet. Il recycle et réutilise in situ tous les effluents du village des athlètes.
L'un des bâtiments du village, qui abrite 26 appartements, est équipé d'un système innovant de filtrage des eaux usées provenant des douches, des cuisines et des toilettes, ce qui permet de les réutiliser.
Grâce à la solution NEOSTEP® de NEREUS, cette eau sera purifiée au point d'être potable, et sera utilisée pour les chasses d'eau, les machines à laver, le nettoyage et l'irrigation des espaces verts. En outre, le système récupérera la chaleur des eaux usées pour l'utiliser ensuite pour chauffer l'eau domestique. L'objectif du bâtiment Cycle est de recycler 90 % des eaux usées et de réduire la consommation d'eau de 60 %, tout en limitant la consommation d'énergie.
Légende 1 : Soutenu par le fonds pour l'innovation et l'écologie mis en place par la SOLIDEO et soutenu par la Caisse des Dépôts, ICADE Promotion et CDC Habitat, le projet ambitionne de révolutionner le paradigme de la circularité des ressources en initiant une véritable transition vers le « Bâtiment Ressource » et le « Zéro Déchet », en limitant significativement les impacts environnementaux, en créant de la valeur locale et de nouveaux emplois qualifiés.
NEOSTEP® de NEREUS utilise une technologie de filtration dynamique pour une très faible consommation d'énergie.
NEOSTEP® de NEREUS utilise une technologie de filtration dynamique qui consomme très peu d'énergie. Fondée en 2013, NEREUS est un leader dans le domaine de la filtration dynamique en France. Contrairement à la filtration frontale traditionnelle, où les particules adhèrent à la surface du filtre, la filtration tangentielle permet au fluide de traverser le filtre sous pression, limitant ainsi l'accumulation des particules. La filtration dynamique est une variante innovante de la filtration tangentielle, offrant des débits de perméat élevés et réduisant considérablement le risque de colmatage grâce à des membranes rotatives à fort cisaillement. De plus, cette méthode consomme environ 80 % d'énergie en moins, ce qui en fait une solution à la fois efficace et respectueuse de l'environnement.
Une solution qui peut être placée au cœur d'une ville
La station d'épuration compacte NEOSTEP® peut être installée à proximité de son lieu d'utilisation, que ce soit dans des parcs et jardins, des éco-quartiers ou des bâtiments durables. Ces systèmes sont conçus pour être compacts, ils sont testés en usine et livrés prêts à l'emploi. Guilhem Molles, directeur technique de Nereus, déclare : « Nous avons besoin de composants compacts et surtout fiables, car il est essentiel pour nous d'éviter les réparations sur place, où que ce soit dans le monde ».
NEOSTEP® intègre la technologie membranaire la plus récente, permettant une ultrafiltration dynamique combinée à un traitement biologique, suivi d'une étape finale de filtration par osmose inverse. Cette solution permet de récupérer jusqu'à 49,7 kWh de chaleur par an, ce qui équivaut à éviter 9,2 tonnes d'émissions de CO2.
SMC : réactivité et produit supérieur

Dans l'installation du village olympique, 12 circuits d'eau sont gérés, chacun contrôlé par 3 vannes à siège incliné. Ces vannes ouvrent et ferment les conduites pour les nettoyer ou les mettre hors service si nécessaire. Elles sont contrôlées par un collecteur de vannes SMC. Guilhem Molles poursuit : « Après avoir testé les îlots de vannes de nombreuses entreprises présentes sur le marché, nous avons choisi la solution proposée par SMC en raison de sa compacité et de sa robustesse supérieure. Les collecteurs de vannes pneumatiques résistants à l'eau de SMC, avec leur certification IP 67, sont essentiels pour les installations qui doivent être nettoyées à l'eau ». Ces manifolds de vannes pneumatiques sont conçus pour supporter jusqu'à 5 000 000 de cycles et sont dotés d'une communication IO-Link. Guilhem Molles ajoute : « Pour les environnements plus corrosifs, comme dans les régions côtières ou tropicales, nous avons travaillé en étroite collaboration avec SMC et utilisé des séparateurs d'eau AMG, qui éliminent jusqu'à 99 % de l'eau, et des unités de traitement de l'air FRL ».

Une solution tournée vers l'avenir
«Cette technologie a un grand potentiel, en raison de sa faible consommation d'énergie. Bien que le prix des membranes reste élevé, le retour sur investissement est estimé à environ 5 ans », explique Guilhem Molles. Mais leur coût ne cesse de baisser. Actuellement, les applications se situent principalement dans l'industrie et le secteur tertiaire, mais les avantages de la technologie permettent d'envisager sa diffusion dans les stations d'épuration, grandes consommatrices d'énergie. Le SMC soutient Nereus dans tous ces développements.