Bien que la plupart des machines et équipements pneumatiques fonctionnent à 7 bar, je sais par expérience que prendre des mesures pour réduire la pression de fonctionnement du système à 4 bar peut améliorer l’efficacité énergétique, les économies de coûts et les aspects environnementaux. Après tout, chaque entreprise cherche généralement à préserver quelque chose, que ce soit de l’argent, de l’air, du CO2 ou même la planète. Malheureusement, dans la majorité des cas, de grandes économies ne se font pas du jour au lendemain. Ce n’est qu’en mettant en œuvre de petites améliorations, étape par étape, qu’il est possible d’obtenir les gains globaux souhaités. Chez SMC, nous avons un produit simple mais très efficace qui peut être l’une de ces étapes.
Par Marek Strojil, Services de personnalisation, SMC République tchèque
Notre amplificateur d’air ZHV multiplie le soufflage/l’aspiration de l’air par 4 et 3 fois respectivement. Le résultat est que vous pouvez économiser jusqu’à 70% de la consommation d’air grâce à la possibilité de réduire la pression d’entrée, sans aucun compromis dans les résultats. En fait, le ZHV dépasse les performances des produits alternatifs d’autres fournisseurs en Europe, généralement d’environ 20%.

Amplificateur d’air de SMC - Réduisez votre consommation d’air
Un amplificateur d’air a de nombreuses utilisations, telles que le soufflage de copeaux d’usinage et de gouttelettes d’eau. Dans les applications d’aspiration, l’appareil peut collecter la poussière ou la poudre lors du marquage de pièces en résine et transférer ou déplacer des articles en vrac tels que des granulés dans les tâches de manutention. Notre ZHV est sans entretien, facile à utiliser et sûr.
Il est important de noter qu’un amplificateur d’air peut fournir la solution à un certain nombre de vos défis quotidiens en atelier, par exemple lorsqu’un appareil existant a un souffle insuffisant, lorsque la consommation d’air élevée s’avère coûteuse ou lorsque le débit est trop lent. Dans de tels cas, je suis bien conscient de la tentation d’augmenter simplement la pression, mais cela a bien sûr un prix. La réalité est qu’une alternative rentable existe partout où une plus grande sortie est nécessaire : un amplificateur d’air. Bien que cette solution ne soit souvent pas envisagée, elle devrait l’être, car elle peut générer des économies notables.
En ce qui concerne leur impact sur la réduction des coûts énergétiques, vous serez heureux d’apprendre que les amplificateurs d’air ne sont pas des appareils coûteux, comme en témoigne une grande brasserie d’Europe de l’Est. La ligne d’embouteillage de la brasserie souffrait d’une incapacité à faire adhérer systématiquement les étiquettes en raison du verre humide. Cependant, en adoptant notre ZHV, il était possible de suffisamment sécher les bouteilles pour permettre une bonne adhérence de l’étiquette. En plus d’un processus bien amélioré, je peux dire que le retour sur investissement (ROI) a été atteint en seulement 7 mois et demi grâce aux économies annuelles de consommation d’air. La brasserie bénéficie également d’une sécurité améliorée et d’un entretien simplifié.
Vous savez probablement qu’une autre approche consiste à utiliser une buse d’air commune, qui peut parfois être adaptée aux applications où vous avez besoin d’une pression de crête élevée. Avec un amplificateur d’air, la pression de sortie est plus faible mais le volume d’air est plus élevé pour obtenir un résultat similaire. Plus important encore, un amplificateur d’air a besoin de moins de pression pour obtenir le même débit. Cela permet de réduire la consommation d’air et de profiter des économies d’énergie liées à une moindre production d’air comprimé.
Dans tous les cas, la meilleure façon d’aller de l’avant est de demander l’avis à l’un de nos spécialistes SMC.