Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Économisez sur l'entretien et le temps de travail avec notre technologie sans fil

EXW1/EX600-W – SMC Industrial Wireless

De opkomst van slimme fabrieken heeft voor veel bedrijven geleid tot een hernieuwde focus op de mogelijkheden van industriële netwerken. Vervolgens zijn er veel vernieuwde communicatieprotocollen en technologieën op de werkvloer verschenen, zoals EtherNet/IP™, RFID en Bluetooth. De belangrijkste drijvende kracht achter communicatie in het veld is echter onveranderd: de behoefte om uitgebreide bekabeling in de productie te verminderen, het onderhoud effectiever te maken en de besturing en monitoring van apparaten op de werkvloer te vereenvoudigen. 

Draadloze technologie is onmisbaar in iedere sector of toepassing waar regelmatig bewegingsapplicaties met communicatiekabels worden gebruikt. Vooral bij de assemblage van onderdelen is dit zeer waardevol, bijvoorbeeld in de auto-industrie, bij de productie van elektronica en in iedere sector waar draaitafels en robotsystemen worden gebruikt. In deze systemen zijn volgkabels problematisch. Ten eerste raken de kabels vaak beschadigd of laten ze los door de bewegingen van de systemen. Daardoor is regelmatig onderhoud of vervanging nodig, met hogere exploitatiekosten (OPEX) tot gevolg. Ten tweede lopen communicatiekabels bij veel systemen meestal in de buurt van leidingen met hoogspanning die de communicatiesignalen kunnen verstoren. Juist daar is draadloze communicatieapparatuur een praktische, rendabele oplossing. 

SMC heeft de EX600-W ontwikkeld als antwoord op de groeiende behoefte aan betrouwbare draadloze communicatietechnologieën op de werkvloer. Met dit systeem kunnen industriële ondernemingen consistente, ruisvrije communicatie van versleutelde gegevens realiseren die snel kan worden aangesloten en aangepast. Deze flexibiliteit biedt bedrijven meer voordelen en minder kabels, onderhoud, defecten en verbroken verbindingen voor engineers op de werkvloer.

Bekijk de specificaties in onze catalogus

Bekijk onze online productcatalogus om jouw oplossing te bouwen: beschikbare voorraden, 3D-modellen, CAD-bestanden, handleidingen, gegevensbladen en veel meer.

Meer informatie

Heb je interesse in een technische benadering van draadloos in moderne productie?

Download het SMC Expert Report en ontdek de dagelijkse aanwezigheid van draadloze systemen. Deze revolutionaire doorbraak in de industrie vermindert onderhoud. Alle problemen van bedrading behoren tot het verleden. Lees hoe draadloos helpt de OEE (Overall Equipment Effectiveness) te verbeteren en ontdek nieuwe kansen.

Minder en beslist meer: EX600-W serie

Oops. If you want to see our video, you need to consent to the use of cookies. Simply click on the cookies setting and enjoy our Expertise in action.

 

Explorez nos Contenus Experts

 

Robotique sans fil : quand moins est définitivement plus

 Par Juanjo Jubete, Spécialiste Produits des unités sans fil, SMC Espagne

MARS 2022
Avez-vous déjà aspiré à un système de communication sans fil pour votre robotique ? Marre des câbles et de leurs bris et déconnexions associés ? Vous souhaitez réduire les coûts d’installation et de maintenance ? Eh bien, la robotique sans fil est maintenant une réalité. En fait, elle est là depuis un certain temps, fournissant une communication totalement fiable et résistante au bruit chez un nombre croissant de fabricants qui ont adopté l’unité sans fil complètement unique de SMC. Pour aider tous ceux qui hésitent encore sur la technologie de communication sans fil, Juanjo Jubete, spécialiste produits d’unités sans fil, chez SMC Espagne, aborde un certain nombre de préoccupations courantes dans ce court Q&R.

Lire davantage 

Il est temps de ne plus douter du sans-fil

 Par Alejandro Molinero, Chef produit, SMC Espagne

SEPTEMBRE 2022
La technologie sans fil connaît un essor rapide dans le secteur industriel, notamment dans les ateliers où un certain degré de mobilité et de liberté est requis, comme dans les applications de robots, de véhicules guidés automatisés (AGV) et de dispositifs de suivi RFID. Mais il reste de nombreux autres domaines où cette technologie pourrait faire une réelle différence dans les opérations en termes de réduction des coûts et d'amélioration de la fiabilité.

Lire davantage