Un niveau de sécurité plus élevé grâce à la fonction STO
La fonction STO est une fonction de sécurité qui empêche le moteur de générer du couple. Les utilisateurs peuvent utiliser la fonction STO comme une fonction d'arrêt d'urgence, qui réduit immédiatement l'énergie génératrice de couple et arrête le moteur en raison de l'inertie naturelle et du frottement de la charge. Le maintien de la situation de moment zéro et le redémarrage du moteur ne sont possibles qu'après la levée de la STO.
Le contrôleur de moteur pas à pas JXCLF combine la fonction STO avec SS1-t (commandé par une temporisation). SS1-t démarre la temporisation du moteur et active la fonction STO après un temps défini. Une fois l'arrêt contrôlé terminé, le contrôleur SMC passe à la fonction STO. Avec le JXCLF, la fonction STO améliore le niveau de sécurité de l'installation, à condition qu'elle soit appliquée dans un environnement approprié et conformément aux réglementations spécifiques.
Un autre avantage est la réduction du câblage, ce qui entraîne une diminution des erreurs et des coûts de main-d'œuvre. En outre, des économies sont réalisées au niveau des pièces de la machine. Sans la fonction STO, ces pièces seraient nécessaires, ce qui rendrait le système plus coûteux.
Idéal pour les applications d'ingénierie mécanique
La fonction STO répond aux exigences des normes EN 61508 SIL 3, EN 62061 SIL CL 3, EN ISO 13849-1 Cat. 3 PL e et EN 61800-5-2 STO, SS1-t. Le contrôleur de moteur pas à pas JXCLF avec sous-fonction STO convient donc parfaitement à diverses applications de construction de machines, en particulier les machines semi-automatiques où les opérateurs sont exposés à un certain risque lorsqu'ils chargent, saisissent, placent, positionnent ou déchargent des matériaux, des outils et des pièces à usiner.
Contrôle amélioré grâce à la communication IO-Link
Dans le secteur de la fabrication, IO-link est une tendance émergente de l'Io T qui représente une avancée significative dans les capacités de communication pour les applications automatisées. En intégrant la communication IO-Link, le JXCLF offre un contrôle amélioré du processus de production et de l'état des équipements. La facilité de communication via IO-Link permet aux utilisateurs d'accéder à toutes les données du contrôleur, ce qui simplifie le contrôle à distance des réseaux industriels.
Outre l'impact positif sur le contrôle du processus, IO-Link facilite également la collecte de données telles que la distance et la pression pour la planification de la maintenance préventive. Les diagnostics embarqués et le câblage standard contribuent également aux avantages de l'IO-Link. De plus, IO-Link offre une solution rentable en réduisant les coûts de matériel et de programmation, ainsi que les heures de travail et les erreurs d'assemblage.
Les OEM qui choisissent le JXCLF constateront que le contrôleur émet un signal lorsqu'une erreur se produit. En outre, des modifications peuvent être apportées au système pendant qu'il est opérationnel. De plus le JXCLF permet de détecter en temps réel les modifications apportées au contrôleur pendant le processus de production. Cela permet aux utilisateurs d'effectuer les ajustements nécessaires et même de verrouiller l'appareil si nécessaire.
À propos de SMC :
SMC est le plus grand fournisseur de composants pneumatiques, avec une présence mondiale dans 83 pays. En plus des composants pneumatiques, SMC propose également divers systèmes pour l'automatisation des processus de production. Avec une gamme de 12 000 produits de base et plus de 700 000 variantes, SMC propose des solutions pour tous les secteurs. Depuis sa création en 1959, SMC a son siège à Tokyo et est cotée à la bourse de Tokyo. SMC compte près de 20 000 employés dans le monde, 500 bureaux de vente et 33 sites de production. Le développement des produits s'effectue dans ses propres centres techniques au Japon, en Chine, aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Allemagne.
Pour plus d'informations : www.smc.be ou info@smc.be
7 juil. 2023