Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Efficacité en matière de maintenance et de temps de travail grâce à la communication sans fil de SMC

Efficacité en matière de maintenance et de temps de travail grâce à la communication sans fil de SMC

Anvers, le 6 juin 2023 - Pour les applications dynamiques, la liberté de mouvement est essentielle pour une production efficace. En particulier avec les changements d'outils réguliers dans les robots et les tables rotatives, les connexions de câbles sont souvent une source de problèmes de communication. SMC présente la solution : la série EX600-W, un système sans fil modulaire qui rend les câbles réseau inutiles.

L'EX600-W est un système de communication sans fil qui offre aux utilisateurs une solution décentralisée et qui est compatible avec les protocoles EtherNet/IP™ et PROFINET. Comme l'EX600-W fonctionne sans fil, moins de câbles et de connecteurs sont nécessaires. Cela minimise les temps et les coûts d'installation, d'ajustement et de maintenance, permettant aux utilisateurs de redevenir rapidement opérationnels après un changement d'outil, par exemple. Le système est redémarré en seulement 250 ms.

Communication stable

Le système modulaire prend en charge les signaux numériques et analogiques et garantit une communication fiable. Grâce à l'utilisation de l'étalement du spectre à sauts de fréquence (FHSS) et au cryptage des données dans la bande ISM de 2,4 GHz, la communication est totalement sûre et stable. Le système n'est pas affecté par les interférences provenant d'autres équipements sans fil dans l'usine.

L'EX600-W fonctionne parfaitement dans les environnements industriels exigeants, tels que l'industrie automobile et les opérations de soudage. L'utilisation de la bande ISM sans licence (2,4 GHz) pour la transmission garantit que les applications sont moins sensibles aux interférences, en particulier dans les opérations de soudage, grâce à une fréquence de 1 GHz. Les courants élevés en jeu peuvent créer des champs électromagnétiques susceptibles d'affecter les signaux sur les câbles en cuivre.

Flexibilité opérationnelle

Le SMC Wireless offre une grande souplesse d'utilisation car il peut être placé pratiquement n'importe où. C'est l'idéal pour les applications comportant des pièces mobiles, telles que les changements d'outils dans les bras robotisés ou les tables de tournage et d'indexation. L'unité de base possède 1 280 entrées et sorties qui communiquent sans fil avec jusqu'à 127 modules externes dans un rayon de dix mètres. Le risque de déconnexion ou d'interruption des circuits est minime, ce qui permet au système sans fil de contribuer à un environnement de travail plus efficace.

Pour plus d'informations : smc.eu/fr-be/search?searchTerm=EX600-W

À propos de SMC

SMC est le plus grand fournisseur de composants pneumatiques, avec une présence mondiale dans 83 pays. En plus des composants pneumatiques, SMC propose également divers systèmes pour l'automatisation des processus de production. Avec une gamme de 12 000 produits de base et plus de 700 000 variantes, SMC propose des solutions pour tous les secteurs. Depuis sa création en 1959, SMC a son siège à Tokyo et est cotée à la bourse de Tokyo. SMC compte près de 20 000 employés dans le monde, 500 bureaux de vente et 33 sites de production. Le développement des produits s'effectue dans ses propres centres techniques au Japon, en Chine, aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Allemagne.

Pour plus d'informations : www.smc.be ou info@smc.be

6 juin 2023