Un venturi multi-étagé léger et efficace par SMC
Wommelgem, février 2022 – SMC vient de moderniser sa gamme de venturis multi-étagés en lançant la série ZL1/ZL3/ZL6. Cette série de produits répond à la demande de réduction du poids faisant suite à l’utilisation croissante de la robotique. Les nouveaux modèles de la gamme de produits à vide SMC offrent la puissance d’aspiration requise pour les pièces présentant des niveaux de fuite élevés. Ils se montrent en outre peu gourmands en énergie.
Compacts et légers, les produits de la série offrent également une puissance d’aspiration élevée. Le diffuseur à trois étages des ZL1/ZL3/ZL6 délivre un débit d’aspiration en hausse de 250 % par rapport au modèle mono-étage. En outre, les modèles ZL3 et ZL6 offrent un débit d’aspiration maximum allant jusqu’à 600 l/min.
Les tout derniers venturi de SMC sont parfaits pour les pièces présentant des surfaces poreuses ou inégales, comme le carton et le bois, des matériaux fréquemment utilisés dans le secteur de l’emballage. Malgré sa puissance d’aspiration élevée, la série est extrêmement légère. Sa conception compacte permet de réduire la sollicitation des pièces mobiles des robots industriels. Le boîtier compact permet également de réaliser des machines plus petites, car les composants du venturi multi-étagé - comme le diffuseur à trois étages, le capteur de pression de vide, les distributeurs d’alimentation et d’échappement, le filtre et le silencieux - peuvent être intégrés dans une seule unité.
Consommation d’air réduite
Le venturi à trois étages modernisé réduit également la consommation d’air. Le ZL1 permet une réduction d’environ 10 % sans la moindre incidence sur la capacité d’aspiration. Cette économie d’énergie est rendue possible en abaissant la pression d’alimentation du vide de pointe à seulement 0,33 MPa, ce qui représente une consommation d’à peine 57 l/min. Les variantes ZL3 et ZL6 peuvent être équipées d’un pressostat avec fonction d’économie d’énergie. La consommation d’air est alors réduite de jusqu’à 90 % en coupant l’air d’alimentation une fois que le vide souhaité est atteint.
Pour en savoir plus sur la nouvelle série ZL1/ZL3/ZL6 : https://www.smc.eu/fr-be/nouveaux-produits/produits-ameliores
À propos de SMC :
Leader mondial de technologies pneumatiques, SMC offre plus de 12 000 produits standards, agrémentés de plus de 700 000 variantes. La société jouit d’une base de clients diverse qui couvre toutes les industries de l’automatisation.
Plus d'informations : www.smc.be ou info@smc.be
1 févr. 2022