SMC est prête à « nettoyer » le marché des soufflettes grâce au lancement de sa soufflette à impact IBG, qui souffle avec une impulsion d'air beaucoup plus forte et plus courte que les soufflettes traditionnelles existantes.
La production dans les industries de transformation avec génération de particules ou process de réfrigération, où le bruit ne constitue pas un problème, comme la sylviculture, l'usinage et l'industrie lourde, est optimisée grâce aux performances de la soufflette IBG, qui est jusqu'à 97 % plus rapide à l’utilisation que les produits concurrents.
D'importantes économies d'énergie sont également réalisées grâce à la faible quantité d'air nécessaire pour créer un soufflage d'air rapide à haute pression et stable, qui éliminera efficacement les copeaux métalliques, la saleté et les gouttelettes d'eau. De plus, grâce à son réservoir d'air intégré, la soufflette IBG atteint un pic de pression trois fois supérieure à la précédente soufflette VMG de SMC.
Un représentant de SMC déclare : « Nous sommes toujours à la recherche de moyens pour aider nos clients à atteindre une plus grande productivité et une meilleure efficacité énergétique et la soufflette IBG est un bel exemple de notre innovation en matière de construction. Les particules de saleté générées par de nombreux process industriels affectent les performances des machines et nuisent à la productivité, car des arrêts sont nécessaires pour nettoyer les composants concernés. Pour nos clients, c'est un processus énorme, long et coûteux. Notre soufflette résout ces problèmes en réduisant considérablement la durée des opérations de nettoyage et en accélérant la production ».
La soufflette offre une grande flexibilité car sa pression de crête peut être régulée avec cinq niveaux différents, pour répondre aux besoins des différents processus d'une usine.
Pour en savoir plus sur la soufflette, veuillez consulter la section des nouveaux produits de SMC sur www.smc.be
À propos de SMC :
Leader mondial de technologies pneumatiques, SMC offre plus de 12 000 produits standards, agrémentés de plus de 700 000 variantes. La société jouit d’une base de clients diverse qui couvre toutes les industries de l’automatisation.
Plus d'informations : www.smc.be ou info@smc.be
26 mars 2021