Communiqué de Presse : Thermo Chiller
Deux Thermo Chillers SMC dans un seul boîtier
Wommelgem, juin 2020 - Les Thermo Chillers de la série HRL de SMC peuvent contrôler deux plages de températures de façon distincte. Ces refroidisseurs peu encombrants sont équipés en série d’un bypass intégré, d’un filtre à eau et d’un filtre DI pour un contrôle entièrement automatique de la valeur de conductivité de l’eau DI.
La version HRL convient aux applications laser pour lesquelles la température du générateur laser et du système optique, qui génère moins de chaleur, est contrôlée par un seul appareil. Pour ce faire, elle est équipée de deux circuits d’eau séparés dotés d’un contrôle de température distinct. Le refroidisseur HRL est conçu pour être compact et nécessite 22 % d’espace en moins que deux Thermo Chillers standard.
Valeur de conductivité définie
Dans le cadre des applications laser et optiques, le refroidissement par eau désionisée est souvent nécessaire. Le HRL est conçu pour correspondre de manière optimale aux spécifications d’eau d’un laser. Un capteur DI intégré, combiné à une vanne de réglage, assure le maintien d’une valeur de conductivité définie. En outre, les filtres à eau intégrés garantissent que des impuretés éventuelles n’entravent pas le fonctionnement du système de refroidissement. Un bypass assure le réglage correct de la pression de refoulement de la pompe, ce qui rend le HRL extrêmement fiable et sûre. L’unité est montée sur roulettes, ce qui permet de la déplacer rapidement. Grâce à son écran tactile, elle est simple d’utilisation et conviviale.
Efficacité énergétique
Toujours dans la série HRL, SMC s’appuie sur un contrôle de la fréquence du moteur du compresseur, du ventilateur et de la pompe. La capacité de refroidissement peut ainsi être adaptée de façon optimale à la situation. Étant donné que le fluide en circulation est chauffé grâce à la chaleur résiduelle générée par le compresseur, aucun chauffage électrique supplémentaire n’est nécessaire, même en hiver. Ainsi, les économies d’énergie peuvent atteindre jusqu’à 50 %.
Jusqu’à 26 kW de capacité de refroidissement
La série HRL se compose de trois modèles qui fournissent une capacité de refroidissement allant jusqu’à 26 kW dans le premier circuit de refroidissement séparé. Pour tous les modèles, le deuxième circuit de refroidissement séparé offre une capacité de refroidissement de 1 kW. La stabilité de la température est de ±0,1 °C pour le premier circuit et de ±0,5 °C pour le second. Ce Thermo Chiller est équipé d’une interface série pour la commande à distance.
Les modèles HRL complètent la vaste gamme de Thermo Chillers de SMC. Les huit séries différentes, qui comportent des variantes de divers modèles, répondent à pratiquement toutes les exigences. Outre les solutions autonomes de la série HRS, la gamme comporte également des modèles de table et des variantes en rack 19 pouces, ainsi que la série HRSH de haute qualité qui peut également être installée à l’extérieur.
Pour en savoir plus :
Légende de la photo
Le Thermo Chiller HRL de SMC est équipé de deux circuits de refroidissement séparés pour refroidir deux circuits d’eau indépendants.
À propos de SMC :
Leader mondial de technologies pneumatiques, SMC offre plus de 12 000 produits standards, agrémentés de plus de 700 000 variantes. La société jouit d’une base de clients diverse qui couvre toutes les industries de l’automatisation.
Plus d'informations : www.smc.be ou info@smc.be
27 juin 2020