Communiqué de presse : débitmètre PF3W-Z/L SMC: diagnostic précis de process avec fluides
Wommelgem, septembre 2020 – Le nouveau débitmètre numérique de SMC (série PF3W-Z/L) offre une solution fiable et efficace pour les processus qui dépendent d'un flux de fluide. Qu'il s'agisse de l'eau de refroidissement de machines de moulage par injection et de pistolets de soudure ou de régulateurs de refroidissement et de température, c'est uniquement grâce à toutes les données pertinentes que les processus pourront se dérouler sans accrocs.
Depuis l'industrie des semi-conducteurs jusqu'à l'automobile et les lasers, les ingénieurs process doivent faire en sorte que les liquides passent rapidement et avec le débit idéal dans les machines et les systèmes. Des mesures précises sont donc essentielles. Si la précision des processus de refroidissement n'est pas garantie, le processus peut être perturbé, voire tomber en panne, avec tous les coûts que cela entraîne.
Protocole IO-Link
SMC a ajouté une sortie IO-Link aux débitmètre numériques de cette série afin de rendre le processus plus efficient et plus sûr. Cela permet un diagnostic de l'appareil en temps réel, de sorte que l’on puisse réagir immédiatement en cas d'anomalie. La sortie IO-Link offre également un accès à distance aux données de l'appareil et au statut du processus. Cela améliore la fiabilité du processus et réduit le coût total.
Le protocole de communication IO-Link permet une mise en service plus rapide et un remplacement aisé d'un appareil, car les paramètres peuvent être stockés dans le maître. Un câblage standard et un connecteur M8 permettent de réaliser la connexion en quelques secondes. Forte de son degré de protection IP65, la série PF3W-Z/L est très sûre, avec une protection garantie contre la pénétration d'eau et de poussière.
Affichage en trois couleurs
L'affichage en trois couleurs montre non seulement le débit, mais également les données de la valeur de consigne, de la valeur cumulative et des valeurs maximales et minimales. L'utilisateur peut commuter aisément entre les paramètres. En outre, il est possible de faire pivoter l'affichage. Après l'installation, il peut être aligné horizontalement ou verticalement, sans outil, ce qui facilite la lecture, même depuis des positions difficiles.
La série se distingue par ses dimensions compactes, près de 40 % plus petites que celles des versions antérieures. Le débit nominal pour l'eau varie de 0,5 à maximum 250 l/min. Un capteur de température intégré assure une précision diagnostique accrue des processus dans la plage de température de - 10 à + 110 °C. En option, la série PF3W-Z/L de SMC est disponible également avec une vanne d'arrêt pour la régulation de débit, ce qui permet de diversifier les applications.
Plus d'infos : https://www.smc.eu/nl-nl/products/pf3w~55213~nav#s
Légende photo
Grâce à la sortie IO-Link, le commutateur numérique de débit de la série PF3W-Z/L de SMC offre une interface de communication numérique et un diagnostic étendu de processus.
À propos de SMC :
SMC est le spécialiste de l’automatisation industrielle et le principal fournisseur mondial de composants pneumatiques. Avec 12 000 produits de base et plus de 700 000 variantes, SMC propose des solutions pour l’automatisation des processus de production de chaque secteur industriel. Fondée en 1959, SMC Corporation est établie à Tokyo et est cotée à la Bourse de Tokyo. SMC compte 20 000 collaborateurs, ainsi que 550 agences de vente et 36 sites de production dans le monde entier.
Plus d'informations : www.smc.be ou info@smc.be
25 sept. 2020