Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Nouveaux sécheurs d’air SMC offrant une plus grande capacité et une meilleure évacuation

Nouveaux sécheurs d’air SMC offrant une plus grande capacité et une meilleure évacuation

Wommelgem, avril 2020 – SMC lance une nouvelle gamme de sécheurs d’air (IDFA60-70-80-90) offrant une capacité de débit de 204 m³/h à 810 m³/h  actuels, soit une augmentation de 23 % par rapport aux modèles existants. Les sécheurs d’air sont équipés d’un système amélioré d’évacuation des condensats.

La gamme IDFA de SMC peut être utilisée dans des environnements à haute température. Les sécheurs d’air conviennent à une température ambiante atteignant les 45 °C et à une température de l’air aspiré allant jusqu’à 65 °C. Le nouvel échangeur de chaleur en acier inoxydable contribue à réduire la charge du compresseur.

SMC a fait en sorte que les sécheurs d’air ne demandent que peu d’entretien. La plage de température pour des conditions d’utilisation normale est indiquée par la zone en vert. Un filtre antipoussière est fourni de série. Celui-ci empêche l’engorgement du condensateur et peut être installé sans outils. Tous les composants électriques sont situés à l’avant du produit et peuvent être aisément vérifiés en retirant le panneau avant.

 

Robinet de vidange de condensat

Le robinet de vidange automatique de condensat a une longévité accrue et offre une haute résistance aux corps étrangers. Une pièce non coulissante réduit l’adhésion des corps étrangers, tandis que la forme du robinet empêche la saleté de s’accumuler. Les condensats et les corps étrangers sont totalement évacués.

Le montage et le retrait de la cuve peuvent se faire en un seul geste et sans outils. La cuve de protection est transparente afin de pouvoir contrôler le niveau des condensats à l’intérieur de celle-ci. La structure bicouche permet également d’améliorer la durabilité environnementale.

 

Protection contre l’humidité

Un sécheur d’air élimine la vapeur de l’air comprimé humide produit par le compresseur et permet d’empêcher les dysfonctionnements de l’équipement pneumatique. L’humidité a des effets négatifs sur l’équipement. Les vannes et les actionneurs fonctionnent moins bien en raison de la présence de graisse. En outre, les gouttelettes d’eau peuvent interférer avec le fonctionnement et former de la rouille à l’intérieur des tuyaux, ce qui peut provoquer la décomposition de la purge automatique.

 

À propos de SMC :

Leader mondial de technologies pneumatiques, SMC offre plus de 12 000 produits standards, agrémentés de plus de 700 000 variantes. La société jouit d’une base de clients diverse qui couvre toutes les industries de l’automatisation.

Plus d'informations : www.smc.be ou  info@smc.be

 

2 mars 2020