Le changement climatique, la durabilité et l’efficacité énergétique n’ont jamais figuré aussi haut dans l’agenda politique. La récente Conférence des Nations Unies sur le changement climatique (COP26) à Glasgow, au Royaume-Uni, a réuni les dirigeants politiques, les organisations non gouvernementales (ONG), les entreprises et les scientifiques du monde entier dans le but d’accélérer les actions visant à atteindre les objectifs de l'accord de Paris sur le changement climatique. Pour ceux d'entre nous qui travaillent dans le secteur des machines industrielles, la question est de savoir comment nous pouvons contribuer. Aujourd’hui, je vois une nouvelle génération d’ingénieurs désireux d’influencer le monde industriel de manière positive, en créant des machines qui atteignent de nouveaux niveaux d’efficacité énergétique pour aider à protéger la Terre pour les générations futures.
Par Séamus Dunne, Responsable Technique Section actionneurs, Centre Technique Européen SMC
JANVIER 2022
En concevant des machines et des systèmes industriels pour une pression de fonctionnement de 4 bar, au lieu de 7 bar, les utilisateurs finaux peuvent réduire leur consommation d’énergie jusqu’à 29%. Avec un tel avantage environnemental, la question est de savoir comment transformer cette idée en réalité. Andy Still, responsable des projets industriels de SMC pour l’Europe, possède une vaste expérience dans ce domaine. Consultez son article sur l’efficacité énergétique : « Relâchez la pression ».
Chez SMC, en pensant à nos produits économes en énergie, nous proposons à la fois des vérins ISO et non ISO ; chacun a ses propres attributs et avantages. Les vérins ISO s’avèrent bénéfiques dans une variété d’applications différentes, ce qui, en plus de leur cohérence dans les dimensions (quel que soit le fournisseur pneumatique), est la raison pour laquelle ils restent populaires pour les projets de machines industrielles dans le monde entier. Cependant, si vous voulez vraiment pousser l’efficacité énergétique à de nouveaux niveaux, je dirais que les solutions non-ISO sont le produit de choix.
Nos ingénieurs au Japon cherchent toujours à concevoir des alternatives plus efficaces afin de réduire la consommation d’énergie et d’aider les équipementiers à créer des solutions plus durables. Nous sommes convaincus qu'être plus compact et plus léger est la voie à suivre pour ceux qui recherchent des solutions ultra-efficaces. Moins de matériaux signifie des machines plus légères et des coûts d’expédition réduits. Des produits plus petits conduisent finalement à des empreintes de machine plus petites. Plus de lignes de machines peuvent être installées dans les usines, ce qui augmente la productivité. Et, bien que je ne puisse pas affirmer que plus léger et plus petit se traduit toujours par une consommation d’air moindre, l’installation de tels composants sur des pièces mobiles de la machine peut se traduire par une consommation d’énergie moindre.
Pour vous donner une idée de la différence entre ISO et non-ISO, voici un exemple : par rapport au vérin ISO SMC C96-C (alésage de 50 mm, course de 100 mm), la longueur de notre nouvelle série JMB démontre une réduction de longueur de 18%, tandis que la largeur est inférieure de 9% et le poids est 39% plus léger. Il est notamment possible de réaliser des économies de consommation d'air en utilisant des tailles d'alésage intermédiaires. Par exemple, pour déplacer une pièce d’un poids de 37 kg, un vérin d’un diamètre d’alésage de 43 mm ou plus est nécessaire (s’il fonctionne à une pression de 5 bar). Auparavant, un alésage conventionnel de 50 mm de diamètre aurait été l’option la plus proche puisque la plus petite taille suivante, 40 mm, a un rendement insuffisant. Cependant, avec le vérin JMB nouvellement lancé dans un alésage de 45 mm de diamètre, une puissance suffisante est disponible tout en économisant de l’air grâce à une réduction de 0,4 L (ANR) de la consommation d’air par rapport à la variante de 50 mm.
Série JMB de SMC – Offre des alésages intermédiaires
Les clients me disent souvent qu’ils veulent des vérins plus compacts qui offrent toujours des performances optimales tout en réduisant les besoins en énergie. Malheureusement, il est extrêmement difficile de réaliser ces optimisations et les niveaux élevés d’économies d’énergie qu’exige la crise climatique dans le cadre des contraintes de la norme ISO 15552. Bien que nous continuions bien sûr à soutenir nos clients avec une vaste gamme de vérins ISO et d’options, nous faisons progresser le développement d’autres gammes de vérins - telles que notre série JMB - pour satisfaire la demande du marché pour des produits plus compacts et économes en énergie. Nous sommes à un moment de prise de décision critique pour la planète entière. Faisons les bons choix.
Données graphiques supplémentaires
La consommation d’air peut être réduite par une sélection optimale de la taille
EXEMPLE
Pour déplacer une pièce d’un poids de 37 kg, une taille d’alésage de Ø 43 ou plus est requise. Auparavant, une taille d’alésage Ø 50 aurait été l’option la plus proche puisque la plus petite taille suivante, la Ø 40, a un rendement insuffisant. Cependant, avec la taille d’alésage nouvellement libérée de Ø 45, un rendement suffisant peut être obtenu tout en économisant de l’air grâce à une réduction de 0,4 L (ANR) de la consommation d’air par rapport au Ø 50.
∗ Conditions/Pression d’alimentation : 0,5 MPa, Facteur de charge : 50 %
Sortie de la taille de l’alésage actuel
NOTE 1 - Pression d’alimentation : 0,5 MPa, Facteur de charge : 50 %
Lorsque la taille d’alésage intermédiaire de Ø 45 est utilisée
NOTE 1 - Pression d’alimentation : 0,5 MPa, Facteur de charge: 50 %
CONSOMMATION D’AIR - Ø 50: 2,2 L (ANR) − Ø 45: 1,8 L (ANR) = 0,4 L (ANR) Réduction de 18 %
Comparaison des dimensions et du poids du vérin pneumatique et du vérin ISO 15552
Comparé à une course de ø63-200 mm


Pour réduire les émissions de CO2 de nos vérins ISO par rapport à leurs alternatives non ISO, veuillez consulter le catalogue Gestion durable du CO2 ici.