Par Nils Boy, ingénieur commercial chez SMC Allemagne
Y a-t-il un courant d’air ? Si la réponse est « oui », c’est que le cadre de fenêtre ou le cadre de porte n’est pas parfaitement ajusté. Pour que votre maison reste chaude et que les portes et fenêtres soient esthétiques, toutes les pièces de ces produits doivent être fabriquées avec une grande précision et poncées à la perfection. Or les ponceuses polyvalentes conventionnelles ne peuvent être utilisées que pour les éléments de fenêtre ou les éléments de porte. Avec une petite modification de conception, MB Maschinenbau a maintenant rendu sa ponceuse de profilés ROBA Fentech pour profilés de fenêtre en bois également adaptée aux cadres de porte. Associé à un capteur optique, le capteur de position D-MP de SMC garantit que la machine reconnaît de manière optimale toutes les pièces.
Le bois n'a pas seulement besoin de ponçage comme touche finale - avant qu'une pièce ne soit prête à être livrée, elle passe par plusieurs étapes de ponçage, du ponçage du bois brut au ponçage entre les vernis, en passant par le ponçage fin. La variété des pièces est immense et le ponçage à la main demande beaucoup de temps et de travail. L'efficacité de la production ne peut être améliorée qu'à l'aide de solutions hautement automatisées. MB Maschinenbau a développé une installation adaptée à ces exigences : la ponceuse de profilés ROBA Fentech. Elle reconnaît automatiquement les contours de chaque pièce et ajuste ses agrégats de ponçage en conséquence. Jusqu'à présent, la Fentech n'a pas été considérée comme appropriée pour les cadres de porte, car ces profilés sont normalement en forme de L, et la jambe courte de cette combinaison n'était pas détectable par les capteurs optiques utilisés jusqu'à présent. En ajoutant un autre vérin pneumatique et un capteur optique, MB Maschinenbau a pu modifier la configuration de manière à ce que des cadres de porte aussi complexes puissent être traités. Grâce au capteur de position de SMC, la machine reconnaît ces composants de porte lorsqu'ils sont insérés dans la machine.
Fondée en 1992 à Herford, MB Maschinenbau GmbH développe, produit et vend des ponceuses et des machines spéciales pour l'industrie du bois et du métal - des solutions uniques à la production en série. Ces dernières années, l'entreprise s'est concentrée sur l'usinage du bois, avec un accent particulier sur le ponçage. En plus de son siège social à Herford, la société possède également une filiale en Caroline du Nord aux États-Unis, qui vend ses machines spécialement produites à l'international.
Ponçage automatisé pour une grande variété de pièces
Lors de la conception des cadres de fenêtres, il n'y a presque aucune limite à l'imagination. La gamme de pièces en bois à traiter est donc large. « Cela fait du ponçage des profilés de fenêtre une tâche particulièrement exigeante, car la machine doit faire face à un niveau élevé de variance sans aucun effort de configuration majeur », explique Ronald Busch, directeur général et propriétaire de MB Maschinenbau. « En fin de compte, toutes les pièces doivent non seulement s'emboîter parfaitement, mais doivent également offrir les qualités esthétiques et haptiques souhaitées. » Pour une finition de surface parfaite, vous devez soit utiliser un ponçage manuel fastidieux, soit une solution automatisée flexible.
C'est pourquoi MB Maschinenbau a développé le ROBA Fentech. Cette ponceuse est entièrement automatique. Lorsqu'une pièce est insérée à l'avant de la machine, un capteur optique au-dessus de l'entrée détecte sa forme et ses dimensions, et positionne les agrégats de ponçage à l'intérieur de la machine à l'aide d'un algorithme stocké dans l'API (Automate Programmable Industriel). Mesurant 400 mm de diamètre, les outils de ponçage assurent un contact optimal avec la surface du bois. Le contrôle de saut de l'outil de ponçage intégré empêche les bords courts d'être poncés trop agressivement. Un nouveau type de système de transport sous vide transporte même de petites pièces à travers la machine, qui ne pourraient pas être traitées par des ponceuses conventionnelles.
Rendre les ponceuses adaptées à une utilisation sur des portes
De nombreux clients de MB Maschinenbau n’ont pas seulement besoin de traiter les cadres de fenêtres, mais aussi les cadres de portes. « Cela pose un défi particulier pour nos ponceuses », déclare Petra Darnauer-Busch, Design Manager chez MB Maschinenbau. « Les cadres de porte ont généralement un profil en forme de L. Le pied à profil court, qui pend toujours vers le bas sur le côté gauche du système de transport par aspiration, peut varier en longueur. Jusqu'à présent, le capteur optique de notre ROBA Fentech ne pouvait pas reconnaître ni mesurer le dessous du nez raboté. La jambe courte du profilé de cadre de porte en forme de L repose contre la paroi d'une porte une fois montée pour couvrir le joint. Comme il est souvent intégré dans la conception de la porte, ses dimensions et son contour de fraisage peuvent varier considérablement. Afin d'intégrer ce niveau de variance dans le système de contrôle de la machine, nous aurions été obligés de construire une toute nouvelle machine.
MB Maschinenbau a choisi à la place une solution particulièrement efficace : les experts en machines spéciales ont adapté la ponceuse à profilés ROBA Fentech éprouvée pour traiter les cadres de portes. « La tâche principale de cette refonte était de détecter de manière fiable la longueur des nez sur les cadres de porte », explique Ronald Busch. « C'est la seule façon pour la ponceuse de positionner ses outils avec précision et d'usiner la pièce de manière fiable et optimale. » Pour cette raison, MB Maschinenbau GmbH utilise un capteur de position D-MP en combinaison avec un vérin pneumatique SMC dans son ROBA Fentech. « Le capteur de position analogique fonctionne parallèlement au capteur optique », explique Petra Darnauer-Busch. Dès que la pièce est insérée dans la machine, les capteurs commencent à travailler en tandem. Tandis que le capteur optique détecte l'extrémité du nez profilé, le vérin équipé du D-MP s'engage et serre la pièce en bois. À partir de la position finale mesurée de la tige de piston et de la position mesurée optiquement de l'extrémité avant, l'unité de commande de la ponceuse calcule la longueur du nez profilé et ajuste les outils de ponçage inférieurs en conséquence.

À l'aide d'une fente de fixation, le capteur de position D-MP peut être facilement monté sur pratiquement tous les vérins SMC. Avec une précision de répétition de ± 0,1 mm, il est incroyablement précis et en outre compatible avec la norme de communication IO-Link. Non seulement il peut intégrer rapidement ses mesures dans les calculs du système de contrôle, mais il peut également être paramétré et surveillé à distance. « Grâce à sa classe de protection IP67, le capteur est également protégé de la poussière et de l'eau, ce qui garantit un fonctionnement fiable à long terme », rapporte Petra Darnauer-Busch.
Un polyvalent précis pour les fenêtres et les portes
La ponceuse à profilés ROBA Fentech est devenue une véritable machine polyvalente. « Avec de légères modifications de conception, nous pouvons désormais fournir à nos clients une ponceuse parfaitement adaptée à leurs besoins », déclare Ronald Busch, ravi. « Que ce soit pour les profilés de cadre de porte ou les cadres de fenêtre en bois. Jusqu'à présent, c'est unique dans notre industrie. Le capteur de position de SMC est l’élément clé de ce développement ; il répond parfaitement à nos exigences. »