Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

El nuevo regulador de caudal de aire SMC combina un sensor de caudal y un regulador de presión en una sola unidad

El nuevo regulador de caudal de aire SMC combina un sensor de caudal y un regulador de presión en una sola unidad

SMC presenta un innovador controlador de caudal de aire que combina un sensor de caudal y un regulador electroneumático en un solo producto. El resultado para los diseñadores e ingenieros de equipos es un ahorro de espacio de hasta el 50%, una reducción significativa de tuberías y cables, y un menor tiempo de instalación. Además, el nuevo IN502-44/45 permite un control preciso y fiable del caudal de aire, ya que no depende de las condiciones de las tuberías, la presión diferencial o la temperatura. El producto beneficia a cualquier aplicación que implique el control del caudal, como los sistemas de pintura, envasado y soldadura en cualquier sector, en particular la automoción y la alimentación.

Toma el control

El regulador de caudal de aire IN502-44/45 ofrece compensación automática del caudal. Cuando se utilizan dispositivos sensores y reguladores de caudal independientes, la regulación del caudal debe realizarse indirectamente a través de una orden de presión, en la que los usuarios deben establecer la presión necesaria para alcanzar el caudal deseado. Esto exige la creación de un programa de control suplementario, lo que supone tiempo y esfuerzo para el usuario. El control por presión también implica que el caudal variará debido a las diferencias en la presión de la fuente, la contrapresión y las condiciones de las tuberías. 

Por el contrario, el IN502-44/45 de alto rendimiento ajusta automáticamente el caudal (enviando una orden de caudal de entrada directa como señal analógica), ahorrando tiempo y trabajo, al tiempo que garantiza que no haya influencia de factores externos en el control del caudal. El usuario sólo tiene que dar una señal para controlar el caudal al nivel deseado. Mediante la monitorización de una salida, los usuarios pueden comprobar que el caudal se encuentra en el nivel previsto.

Ahorrar espacio

Para controlar el caudal en la mayoría de las aplicaciones es necesario combinar más de un producto, normalmente un controlador de presión y un sensor de caudal. Esto requiere un espacio adicional que no se ajusta a la demanda actual de máquinas compactas. 

Para superar este problema, el nuevo IN502-44/45 no requiere un sensor de caudal independiente, lo que ahorra hasta un 50% del espacio que requieren las soluciones de sensor de caudal/regulador electroneumático independientes. Además, el producto sólo necesita un cable y evita la necesidad de tuberías o accesorios entre el caudalímetro y el regulador. El resultado es una instalación mucho más sencilla y rápida, incluso en espacios estrechos como el interior del brazo de un robot de pintura.

Reducir la duración de los ciclos

Mientras que la mayoría de los controladores de caudal de aire suelen tener rangos de caudal aplicables bajos, el SMC IN502-44/45 admite grandes caudales de hasta 1000 l/min. Esta capacidad lo hace ideal para tareas de gran caudal, permitiendo a los usuarios beneficiarse de importantes reducciones del tiempo de ciclo. Hay dos modelos disponibles, ambos con una relación de reducción de 10:1: de 50 a 500 l/min y de 100 a 1000 l/min. Los tiempos de ciclo cortos también se ven favorecidos por la rápida respuesta del producto, que sigue un valor de comando de caudal de ±5% (escala completa) en 0,5 segundos o menos. 

Los usuarios de la IN502-44/45 flexible pueden elegir entre tres grasas para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones: grasa de bajo punto de rocío; vaselina blanca para aplicaciones de pintura que no admiten aceite; y grasa de grado NSF H1 para equipos alimentarios.

Por último, el IN502-44/45 de SMC es compatible con IO-Link. La sencilla comunicación serie permite un mejor control de la aplicación, acceso instantáneo a datos más valiosos, fácil configuración tras la sustitución del producto, diagnóstico a bordo del producto y cableado estandarizado.

El control del caudal de aire es una parte esencial de muchos procesos industriales, desde la pintura y la soldadura hasta el envasado de alimentos. Con el nuevo SMC IN502-44/45, los usuarios tienen acceso a un controlador de caudal de aire que ahorra espacio, mano de obra, tiempo de ciclo y costes, lo que supone importantes ventajas tanto para los fabricantes de maquinaria como para las plantas de fabricación/proceso.

Descubra más sobre el IN502-44/45 de SMC en nuestro catálogo digital.

28 nov. 2023