Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Innovación. Evolución de los reguladores electroneumáticos SMC

Por Mohamed Boudouhi | Responsable de producto de SMC Alemania

A medida que la tecnología avanza, algunos productos y dispositivos se vuelven obsoletos, como los tocadiscos, los disquetes o las máquinas de fax, mientras que otros se adaptan al cambio. Es el caso del regulador electroneumático cuya función básica sigue siendo la misma: mantener un control preciso de la presión para actuadores, pinzas y otros componentes del sistema. Sin embargo, ha experimentado una notable evolución en su forma de interactuar con el entorno, tanto en su interacción con las personas como con los sistemas inteligentes.

Fue en la década de 1980 cuando determinadas aplicaciones dinámicas y/o de alta precisión impulsaron la demanda de una mayor automatización de la regulación de la presión. El lanzamiento del regulador electroneumático de la serie IT en 1985 supuso el primer paso hacia la automatización en forma de control electrónico. Nuestra serie IT disponía de entrada analógica (4-20 mA, 0-5 V) y ofrecía un control proporcional de la presión en un rango fijo e interactuaba con un PLC.
 

El primer regulador electroneumático de SMC - Series IT200 y 209

 

En 1995, abordamos un proyecto de mejora que incorporaba una pantalla y proporcionaba un rango de presión ajustable, lo que supuso el primer regulador electroneumático de la serie ITV. El visualizador permitía ajustar directamente varios parámetros en la pantalla, incluido el rango de presión.

Regulador electroneumático de SMC lanzado en los años 90: series IT1000, 2000 y 4000

 

Signos de evolución

Posiblemente, la evolución más significativa de nuestra serie ITV haya sido la introducción de protocolos de comunicación serie, un proceso que comenzó en 2008. Con la incorporación de interfaces para protocolos como PROFIBUS DP y CC-Link, los usuarios pudieron aprovechar las ventajas de la comunicación directa por bus para las señales de entrada/salida, incluidas las señales de diagnóstico para la identificación rápida y precisa de posibles fallos.

Entre las prestaciones más destacadas se encuentran una mayor flexibilidad, una mayor eficiencia y un nivel más avanzado de monitorización y mantenimiento de los ITV.

Enlace con la Industria 4.0

El último desarrollo de nuestra serie ITV ha sido la integración de un interfaz IO-Link. La última evolución de nuestro regulador electroneumático ITV es idónea para su integración total en sistemas de fabricación inteligentes, lo que lo convierte en un elemento clave que contribuye a una producción personalizada y flexible.

La serie ITV actualizada permite a los usuarios almacenar datos de configuración en el PLC para modificarlos de forma sencilla y dinámica siempre que sea necesario. Y lo que es más importante, el intercambio de datos de proceso IO-Link proporciona una gama de salida más amplia, con lectura de datos de diagnóstico y presión. Esta capacidad garantiza que pueda desempeñar un papel fundamental en los proyectos de Industria 4.0, permitiendo un acceso rápido y seguro a los datos para una conexión en red inteligente. La integración del sistema es sencilla. De hecho, incluso integramos la serie ITV con nuestro sistema AMS (Air Management System), una potente herramienta que permite a los usuarios reducir tanto el consumo de aire comprimido como el de energía, mejorando la eficiencia de los procesos y reduciendo las emisiones de CO2 generadas por la producción de aire comprimido.
 

El regulador electroneumático de SMC como componente integrado de nuestro recién lanzado sistema de gestión del aire, AMS.

 

A la izquierda, regulador electroneumático SMC compatible con IO-Link - Serie ITV 
A la derecha, ITV funcionando en una máquina de moldeo de botellas PET

 

Si  necesitas un control preciso de la presión, regular la presión con tolerancias ajustadas y conseguir un control y una supervisión centralizados en tu próximo proyecto inteligente, las nuevas soluciones SMC son tu aliado perfecto.

Descubre el vídeo sobre los reguladores ITV de SMC

 

También te puede interesar

 

Las repercusiones tangibles de la electricidad estática y su impacto en el OEE
Por María Eugenia Gonzalez, especialista de producto de SMC España
Leer más 

Descúbrelo gráficamente

Descubre cómo nuestros clientes dan vida a nuestros productos